Kyle Myrick est un fier propriétaire d'une camionnette Ram Tradesman équipée d'un moteur Cummins Turbo Diesel de 2015, avec plus de 300,000 miles au compteur. En tant qu’ingénieur en exploitation minière avec plus de 20 ans d’expérience, son camion est continuellement mis à l’épreuve dans des environnements difficiles — non seulement dans le cadre du travail de Kyle, mais aussi pour soutenir sa passion pour le voyage et l’aventure.
Les itinéraires hors route extrêmes et isolés de Kyle l’ont amené à ajouter un réservoir auxiliaire intégré à la caisse, ce qui lui fournit 100 gallons supplémentaires de carburant pour soutenir ses journées plus longues dans des endroits isolés sans stations-service à proximité ni réseau téléphonique irrégulier. « De mes longs voyages entre le Nevada et l’Utah aux aventures dans des montagnes escarpées, mon camion a toujours eu l'énergie et la fiabilité pour m’y conduire », a déclaré Myrick.
« Dire que je confie ma vie à mon camion est un euphémisme. » Aussi amusantes que soient ces aventures tout-terrain, c’est toujours un soulagement à la fin de la journée de rentrer chez soi en sécurité.
Myrick dépend de son camion Heavy-Duty Ram, propulsé par un Cummins 6,7 L Turbo Diesel, pour les quatre saisons de l’année et sur une grande variété de terrains, de climats et d’altitudes. Sa plus grande aventure en camion Ram fut de traverser les montagnes de la Sierra Nevada lors d'une importante tempête de neige. Son camion lui donnait la confiance qu’il pouvait surmonter le temps agité et les routes difficiles pour rejoindre sa famille en toute sécurité.
À ce jour, le moteur Cummins ne m’a jamais posé de problème et je n’ai eu à faire que l’entretien standard nécessaire à un camion.
Dans son métier, la fiabilité et la performance sont essentielles pour mener à bien le travail et rentrer chez soi en fin de journée. Kyle se souvenait d’un stage d’été à l’université dans le nord de l’Arizona, lorsqu’il avait eu l’opportunité de travailler étroitement avec un moteur Cummins installé dans un équipement de compresseur d’air.
Il admirait ses performances dans des conditions météorologiques extrêmes, entendant des histoires de collègues et de techniciens sur l'amour qu'ils portaient à Cummins. Il savait qu’il devrait en avoir un après cela, et son camion Ram a réalisé ce rêve.