Service Cummins Coach Care™ pour véhicule récréatif

Service national de véhicule récréatif de la marque en laquelle vous avez confiance. De la réparation du moteur et du groupe électrogène à l’entretien complet de l’autocar, Cummins Coach Care™ couvre votre VR.

Un bus sur le point de franchir un grand pont
Un camping-car roulant dans le désert, avec les reflets du soleil
Ne laissez pas les pannes vous ralentir.

Lorsque votre CC a besoin d'un service, la rapidité et la fiabilité sont importantes. Tous les ateliers ne peuvent pas gérer des systèmes complexes tels que des moteurs, des groupes électrogènes, des châssis ou des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Défis courants liés aux services des véhicules récréatifs

  • Temps de trajet manqué en raison de pannes imprévues.
  • Difficulté à trouver un service pour les réparations de moteurs, de groupes électrogènes ou de châssis.
  • Accès limité à des techniciens formés

Cummins Coach Care résout ces problèmes grâce à un service rapide et fiable assuré par des experts qualifiés, afin que vous puissiez reprendre la route en toute confiance.

Un programme. Deux niveaux de service. Tout le soutien dont vous avez besoin.

Cummins Coach Care™ offre un service expert aux propriétaires de VR à travers l'Amérique du Nord. Que vous ayez besoin de l’entretien du système d’énergie ou d’un soutien complet pour votre VR, nous sommes là pour vous couvrir.

Niveaux de service :

  • Coach Care Alimentation - Couvre tous les services de moteur et de groupe électrogène.
  • Coach Care Complete - Comprend tous les services d'énergie ainsi que les systèmes CVC, les systèmes électriques, les appareils électroménagers et plus encore.

Promotions actuelles

Économisez cet été sur l’entretien et les réparations du véhicules récréatifs.

Plusieurs types de véhicules récréatifs traversant une forêt

Économies d’été

Roulez tout l'été avec un entretien de véhicule récréatif et de car offert par votre centre local de Cummins Coach Care. Économisez $200 sur les services de plus de 2 000 $ ou 100 $ pour les services supérieurs à 1 000 $.

Pourquoi choisir Cummins Coach Care™ ?

Cummins Coach Care™ offre un service de CC fiable et professionnel sur lequel vous pouvez compter. Avec des techniciens certifiés et des emplacements à travers l'Amérique du Nord, nous vous garantissons d'être prêt à prendre la route, peu importe où votre voyage vous mène.

Une expertise en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Nos techniciens sont formés par Cummins et comprennent les besoins uniques des véhicules récréatifs, garantissant que le travail est effectué correctement dès la première fois.

Soutien complet du système

De l’entretien des groupes électrogènes et des châssis à la réparation de systèmes CVC et d’appareils électroménagers, nos sites Complets s’occupent de tout sous un même toit, vous faisant gagner du temps et vous évitant des tracas.

Couverture nationale

Avec plus de 100 emplacements Coach Care aux États-Unis et au Canada, vous n’êtes jamais loin d’un service de réparation de VR fiable, peu importe où la route vous mène.

Maintenance préventive

Un service proactif maintient votre VR en sécurité, réduit les temps d'arrêt et aide à éviter des réparations coûteuses à l'avenir, vous offrant ainsi l'esprit tranquille kilomètre après kilomètre.

Un technicien Cummins vient en aide à un propriétaire de camping-car en panne sur le bord de la route
Un technicien Cummins vient en aide à un propriétaire de camping-car en panne sur le bord de la route

Témoignage client

Cummins Coach Care remet les camping-cars sur la route

Jim Hennessey est resté coincé à Myrtle Beach après la panne du moteur de son camping-car. Il a compté sur Cummins Coach Care™ pour le remettre sur la route. Regardez son témoignage pour découvrir pourquoi il fait confiance à Cummins pour le service de camping-car.

Technicien de service travaillant sur un véhicule récréatif.
Cummins Coach Care™ : Ce que vous devez savoir.

Quels types de véhicules récréatifs servez-vous ?

Nous assurons le service d'une large gamme de camping-cars équipés de moteurs Cummins ou de groupes électrogènes, y compris les véhicules récréatifs de classe A, B et C.

Qu'est-ce qui est inclus dans l'entretien du groupe électrogène ?

L’entretien d’un groupe électrogène comprend généralement le changement d’huile et de filtre, le remplacement des filtres à carburant et à air, l’inspection du système et les tests de charge. Les services peuvent varier légèrement selon l'emplacement ou le modèle de groupe électrogène.

Puis-je passer sans rendez-vous ?

Bien que les visites sans rendez-vous puissent être acceptées dans certains établissements, nous vous recommandons vivement de planifier le service à l’avance afin de réduire les temps d’attente et d’assurer la disponibilité des pièces.

Quelle est la différence entre Coach Care et un magasin de CC ordinaire ?

Coach Care est soutenu par Cummins, ce qui signifie que nos techniciens sont formés en usine et que nos centres de service sont équipés pour gérer des systèmes complexes d'énergie et de châssis avec des pièces Cummins.

Contactez-nous pour planifier l’entretien de votre CC dès aujourd’hui.

En-tête de formulaire

En cas de besoin urgent d'assistance, utilisez notre localisateur de points de service pour contacter le point de service Cummins le plus proche.


Quel(s) service(s) vous intéresse(nt) ? (sélectionnez toutes les réponses pertinentes)
Quel(s) service(s) vous intéresse(nt) ? (sélectionnez toutes les réponses pertinentes)
Contact

Coordonnées

Méthode de contact