Référence du navire Cummins #836

Les visiteurs avisés de Bangkok feront assurément une croisière sur le fleuve Chao Phraya, passant devant le spectaculaire Temple de l’Aube, Wat Arun, et les splendeurs du Grand Palais aux cloches dorées. La meilleure façon d’y parvenir est lors d’une croisière-dîner avec un buffet de la célèbre cuisine thaïlandaise.
Cette expérience est devenue si populaire que la rivière la nuit devient un défilé spectaculaire de navires de croisière fluviaux magnifiquement éclairés, bas, glissant sous les ponts et avançant tranquillement au milieu des lumières et des paysages de cette ville. L’une des plus grandes flottes de bateaux-dîners est constituée par les bateaux Chao Phraya Princess.
La société vient d’ajouter son septième bateau, nommé à juste titre Chao Phraya Princess VII. Avec ses dimensions de 55 par 12 mètres et une capacité pouvant accueillir jusqu’à 492 convives, c’est le deuxième de la flotte à avoir 90 % de la cuisine à terre de l’entreprise. Les repas sont servis en buffet à bord avec le soutien de la cuisine de 15 personnes du navire et d’un personnel de service de 17 personnes. Avec deux terrasses, les convives disposent de suffisamment d’espace pour s’asseoir confortablement en petits à moyens groupes. Un divertissement avec un chanteur et un saxophone est offert sur chaque pont.

Le bateau dispose d’un équipage d’opérations de cinq personnes, dont un capitaine et un ingénieur. Le mécanicien est responsable des deux salles des machines séparées, bâbord et tribord. Chacune d’elles est équipée d’un moteur de propulsion Cummins KTA19-M délivrant 600 ch en continu à 1800 tr/min aux hélices grâce à des boîtes de vitesses D-I modèle DMT260 HL avec des rapports 4,08:1. Cela permet d’alimenter des hélices de 54 pouces pour atteindre jusqu’à 12 nœuds, bien que les croisières déjeuner d’une heure et les croisières dîner de deux heures circulent à des vitesses plus lentes le long de la route fluviale pittoresque.
Chaque salle des machines dispose également d’un générateur Cummins 855 de 150 kW pour répondre aux besoins électriques étendus du navire. La flotte de sept navires Chao Phraya Princess, appartenant à Tristar Floating Restaurant Company Ltd., est entièrement propulsée par des Cummins. Le dernier bateau a été livré par le chantier naval de Samut Sakhon par Mits Decisions Co., Ltd. en avril 2018 et est actuellement en cours d’aménagement au quai du propriétaire sur la rivière Chao Phraya.
Pour plus d’informations :
Waraporn Ribruamsap (Ae)
Responsable des relations publiques
Tristar Restaurant Flottant Co. Ltd.
94/1 Soi Charoennakorn 21, route Charoennakorn,
Banglumpoolang, Klongsarn, Bangkok 10600
Mobile : 089 939 5880
Tel : 66 2860 3700
Fax : 0 2860 1025
E-mail: [email protected] | [email protected]
Web : www.chaophrayaprincess.com
Sathit Suwanprasert
Ingénieur principal, Département marketing.
Cummins DKSH (Thaïlande) Limité
Téléphone : 66 (2) 3017500 | Extension : 7540
Mobile : 091 889 1236
Fax: 66 (2) 3330995
E-mail : [email protected]
MitsDecisions Co. Ltd.
62/2 Moo1 Rama 2
Tambol Tajeen Muang,
Samutsakhon, 74000 Thaïlande
Téléphone : 6634 425 401 3
E-mail : [email protected]
Web : https://www.mitsdecisions.co/
Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.