Hoş geldiniz:
Cummins Haber Odası
Şunu hayal edin: Kamp yapmak için mükemmel bir yer gibi görünen yere yeni geldiniz. Sadece birkaç küçük görev sizi doğadaki ideal hafta sonundan ayırır. Tabii ki, tamamen rahatlayabilmeniz için birkaç şeyle ilgilenmeniz gerekir. Sen de çadırını kur ve yakacak odun al. Şimdi, planınız hiçbir zaman tam olarak "kabaca" değildi, çünkü dinlemek için müzik gibi şeyleri tercih ettiğiniz için, som
Cummins Inc. (NYSE: CMI), bugün 2024'un ilk çeyreği için sonuçlar rapor etti. Başkan ve CEO'su Jennifer Rumsey, "2024'un ilk çeyreğinde müşterilerimizden gelen güçlü talebi görmeye devam ettik ve ürünlerimizin kalitesini ve performansını yansıttık." dedi. "Sağlam kârlılık sağladık ve Ayrıca Atmus'un ayrılmasını tamamladık ve Cummins'in yenilikçi pow'u geliştirmeye odaklanmaya devam etmesini sağladık
2022 Ağustos'ta Cummins Inc. yolculuğuna atılan Chad W., Floransa, Kentucky'deki (ABD) Cummins Meritor ekibinde satış sonrası ekibin proje yöneticisi rolüne girdi. LinkedIn, askeri ağı ve kişisel ilişkileri gibi kaynaklardan yararlanan Çad, askerlik hizmetini takiben stratejik olarak iş fırsatlarını takip etti. Eski bir Meritor HR repr'den bir öneri
Bugün Cummins Power Generation, Cummins Inc.'in sağlam QSK78 motoru tarafından desteklenen ödüllü CentumTM Serisinin devamı olarak iki yeni jeneratör seti modelini piyasaya sürdü. Yüksek pazar talebine yanıt olarak, sırasıyla 2750kW ve 3000kW güç çıkışına sahip yeni modeller C275D6E ve C3000D6EB, veri cen gibi en kritik uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
Kuzey Indiana'nın genişleyen tarım arazisinde yer alan havacılık işletmesi Agriflite, küçük bir uçak filosu aracılığıyla çiftçilere havadan tarım uygulamaları sağlar. Özellikle spreyli ilaçlama sağlamak için büyüme mevsiminde yoğun olan Agriflite, uçaklarıyla iletişim kurmak ve işleri havada tamamlamak için kesintisiz güce ihtiyaç duyar. Yedek jeneratör takılmadan önceki yıl,
Bugün, Cummins Inc. (NYSE: CMI), 1 Mayıs tarihinden itibaren Alison Trueblood Başkan Yardımcısı - Cummins Emisyon Çözümleri olarak seçildi. Cummins Inc. Başkanı ve CEO'su Jennifer Rumsey, "Ali'nin sektörümüzdeki bu önemli zamanda bu rolde olması beni heyecanlandırdı." dedi .
Kamyon endüstrisi daha temiz, daha verimli motorlara doğru ilerliyor ve Cummins X15N™ doğal gaz motoru bu yönde büyük bir adımdır. Bu makale, 8 sınıfı kamyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ilk doğal gaz motorumuz olan 12 litrelik ISX12N ile müşteri geri bildirimlerine ve deneyimlerine dayalı olarak geliştirilen X15N™'nin yeni özelliklerini ve iyileştirmelerini açıklamaktadır. X15N, Cummins'in adanmışlığını somutlaş
1911 yılında kurulan ve her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını onurlandırmaktadır. Bu gün, her yerde kadın eşitliğinin ilerlemesini kutlamak, yükseltmek ve buna katkıda bulunmak için bir eylem çağrısı olarak hizmet vermektedir. Cinsiyet eşitliğine yönelik organizasyonel bir söz olan Cummins Kadınlara Güç Sağlıyor (Cummins Powers Women), dokuz küresel kâr amacı gütmeyen kuruluşla
Cummins Inc. (NYSE: CMI), Intermat 2024'de Off Highway pazarı için yeni bir 15L dizel motor piyasaya sundu. Bu yeni ürün, 24-27 Nisan 2024 tarihinde Paris, Fransa'da Intermat'ta Stand 5a D063'de çok çeşitli Cummins karayolu dışı teknolojileriyle birlikte gösterildi. Yeni Nesil X15 dizel motor, güvenilirliği korur ve işletme maliyetlerini azaltırken daha az emisyon ve iyileştirme sağlar
Elektrik kesintilerinin yarattığı sıkıntı büyük olabilir. Güvenliğimizi, konforumuzu ve hatta günlük rutinlerimizi etkileyebilirler. İster doğal afetlere eğilimli bir alanda yaşıyor olun, ister yalnızca ara sıra şebeke kesintisi ile karşı karşıya olun, hazırlıklı olmak akıllıcadır. İşte bu zorlukları aşmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir kılavuz. Elektrik kesintisi için kendimi nasıl hazırlayacağım? Biraz öngörü ve planlama ile,
Filonuz veya işletmeniz için yeni bir kamyon satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken birçok şey vardır. Kiralama veya satın alma ya da tek sıralı kabin veya yataklı kabin gibi yaygın seçenekleri dikkate almış olabilirsiniz. Kamyonunuzun nasıl bağlanacağını hiç düşündünüz mü? Telematik olarak da adlandırılan motor bağlantısı, filonuzdaki her yeni kamyon için çok önemlidir. Servis ihtiyaçlarını tahmin etmek için size yardımcı araçlar sunar.
Motor kontrol modülü (ECM), dizel, doğal gaz ve hidrojen araçlarında yakıt dağıtım sisteminde kritik bir bileşendir. Bu makale, ECM'lerin dizel, doğal gaz ve hidrojen gibi çeşitli yakıt teknolojilerinde yakıt dağıtım sistemlerindeki rolünü ele almaktadır. Modern yakıt sistemlerini ve yakıt dağıtım sistemlerini incelediğimizde, ECM'lerin yakıt dağıtım sistemleriyle nasıl çalıştığını göreceğiz