Avantages des moteurs diesel

Originally published June 2023; Updated July 2026

Par Cummins Inc., leader mondial des technologies d'énergie

Pour un monde toujours connecté

Les moteurs diesel avancés sont parmi les options les plus économes en carburant et en énergie sur le marché, mais ce n’est que le début de leurs avantages. Certains de leurs avantages sont émotionnels. Depuis cent ans, les gens démarrent un moteur diesel pour commencer leur journée de travail. Mais l'impact environnemental de cette économie est désormais soumis à des réglementations de plus en plus strictes.

Des systèmes de post traitement innovants et une ingénierie de pointe permettent aux propriétaires d’opérer avec des émissions nettes nulles et de compléter les opérations avec des mélanges de biodiesel. Cela aborde le principal inconvénient du diesel, à savoir son impact environnemental, et permet à ce carburant de faire partie de l'énergie de l'avenir.

Examinons les quatre avantages majeurs des moteurs diesel modernes.

Avantage 1 : économie de carburant diesel

Les véhicules diesel peuvent parcourir de 20 % à 35 % plus loin avec un seul gallon de carburant que les véhicules à essence de taille similaire.

La comparaison de l'économie du carburant diesel avec le biodiesel révèle également que le carburant diesel à faible teneur en soufre peut être l'option supérieure

Quelle est l'efficacité en carburant du diesel ? Une comparaison limitée des véhicules de tourisme par The Motley Fool a montré que le diesel est 29% plus efficace sur l’autoroute et 24% plus efficace en ville. Pour les véhicules commerciaux, le diesel est la meilleure option disponible dans les zones sans infrastructure de gaz naturel ou d'hydrogène. Même dans ces zones, le diesel peut encore être privilégié.

Avantage 2 : les moteurs diesel nécessitent moins de maintenance.

Si vous vous demandez « Les moteurs diesel ont-ils plus de problèmes ? », la réponse est qu’ils en ont moins. Il y a moins de pièces dans un moteur diesel que dans un moteur à essence, ce qui signifie qu'il y a moins de pièces à casser ou à réparer. À titre d'exemple, les moteurs diesel n'ont pas de bougies d'allumage. Cela laisse moins de place aux pannes électriques et réduit la nécessité de maintenance et d'entretien par le propriétaire. Moins de déchets sont générés et des économies sont réalisées !

Quel est le principal problème des moteurs diesel ? Selon de nombreux témoignages, la surchauffe. Les moteurs diesel sont puissants et sont mis à rude épreuve dans toutes les conditions environnementales. Mais avec un peu d’entretien régulier, les moteurs diesel avancés de Cummins Inc. sont prêts à relever n’importe quel défi.

Avantage 3: diesel powers high torque

Quels sont les avantages d’un moteur diesel en matière de performances ? Les moteurs diesel offrent une meilleure accélération, un meilleur potentiel de remorquage et de transport que leurs homologues à essence. En effet, dans un moteur diesel, le piston monte jusqu'en haut du cylindre, tandis que dans un moteur à essence, il s'arrête avant. Les moteurs diesel compressent plus d’air plus rapidement, fournissant ainsi plus de puissance pour réaliser le travail.

Des caractéristiques telles qu’un turbocompresseur permettent à l’air supplémentaire d’entrer dans un moteur diesel, ce qui lui permet également de fournir de la puissance. Cummins se concentre sur turbocompresseurs pour les moteurs de moyenne et moteurs diesel de grande puissance afin d’améliorer l’efficacité et de réaliser des économies.

Avantage 4 : les moteurs diesel ont une longue durée de vie.

Les moteurs diesel sont robustes, conçus pour supporter une compression élevée et un travail intense. Cela signifie qu’ils ont également une longue durée de vie. Chez Cummins, nous nous engageons à faire durer nos moteurs avec moins d'entretien requis par les propriétaires. Des systèmes de post traitement simplifiés, des intervalles de vidange d’huile prolongés et des filtres sans entretien ne sont que quelques-unes des caractéristiques de notre gamme de moteurs diesel. Ces innovations se traduisent par de meilleures performances financières continues tout en poursuivant l’activité essentielle de transporter les colis et les personnes de l’endroit où ils se trouvent à l’endroit où ils se dirigent.

cummins propose un diesel puissant, fiable et responsable.

Le diesel est-il plus avantageux pour l’économie ? Sous plusieurs angles, oui. Le diesel est une technologie bien connue et profondément ancrée dans les fermes, les chantiers, les routes et les chemins de fer à travers le monde. Alors que tous ces secteurs économiques et d'autres prennent des mesures pour respecter les réglementations sur les émissions, le diesel n'a pas à quitter l'équation.  Les systèmes de post traitement Cummins peuvent convertir les émissions diesel en azote gazeux et en vapeur d’eau, permettant ainsi au diesel de conserver sa place en alimentant la vie sans se soucier de l’impact environnemental et de la conformité.

En 1919, Clessie Lyle Cummins a fondé Cummins pour réaliser sa vision d’un moteur diesel amélioré. Depuis lors, nous n’avons jamais cessé de repousser les limites du possible, qu’il s’agisse d’innover dans le diesel propre ou de carburants alternatifs comme le gaz naturel et l’hydrogène

Les avantages des moteurs diesel sont nombreux, et Cummins souhaite vous aider à en tirer le meilleur parti. Découvrez-en davantage sur l’application de nos moteurs dans divers secteurs, ou trouvez un concessionnaire près de chez vous pour un service ou un soutien.

 

 

Foire aux questions

Diesel engines offer better fuel efficiency, lower maintenance requirements, high torque performance and long operational lifespan.

Diesel engines can travel 20% to 35% farther on a gallon of fuel compared to gasoline engines due to their efficient combustion process.

No, diesel engines generally require less maintenance because they have fewer components, such as no spark plugs, reducing potential failures.

Diesel engines compress more air and operate at higher pressures, allowing them to generate greater power for towing and hauling applications.

Yes, diesel engines are built to handle high compression and demanding workloads, which contributes to their longer lifespan.

Profils d'auteurs

Bâtiment de bureaux Cummins

Cummins Inc., leader mondial des technologies de l'énergie

Cummins Inc., un leader mondial de l'énergie, s'engage à fournir une énergie pour un monde plus prospère. Depuis le 1919, nous avons livré des solutions novatrices qui font progresser les personnes, les biens et les économies. Nos cinq segments d’activité — moteurs, composants, distribution, systèmes d'énergie et Accelera™ par Cummins — offrent un large portefeuille, incluant des motorisations avancées diesel, électriques et hybrides ; des systèmes de génération de réseau électrique unifié ; des composants critiques tels que le post traitement, les turbocompresseurs, les systèmes d'alimentation en carburant, les commandes, les transmissions, les essieux et les freins ; et des technologies zéro émission comme les batteries et les systèmes de groupe motopropulseur électrique. Grâce à notre présence mondiale, à notre expertise technique approfondie et à notre vaste réseau de services, nous fournissons des solutions fiables et de pointe adaptées aux besoins de nos clients, en les soutenant tout au long de la transition énergétique grâce à notre stratégie Destination Zero. Nous créons de la valeur pour les clients, les investisseurs et les employés, et nous renforçons les communautés grâce à nos priorités mondiales en matière de responsabilité sociale : l’éducation, l’équité et l’environnement. Basée à Columbus, dans l'Indiana, Cummins emploie environ 67 400 personnes dans le monde entier et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars en 33, dont 7,2025 milliards de dollars de bénéfices.