Les 5 principales raisons pour lesquelles l’hydrogène a sa place dans l’avenir du rail

Par Catherine Morgenstern, journaliste de marque

Train sur les rails entouré d’arbres

En 2016, Cummins s’est associé à un fabricant européen d’équipements ferroviaires pour concevoir, fournir et intégrer la solution de pile à combustible à hydrogène dans ses trains. Les trains sont entrés en service commercial en 2018 et peuvent transporter jusqu’à 150 passagers assis et 150 passagers debout. Plusieurs pays européens s’intéressent de plus en plus à l’utilisation des trains pour les voies non électrifiées.

Alors que de nombreux concepts de propulsion alternatifs sont encore en phase de développement et de recherche, l'hydrogène pour les applications ferroviaires est déjà disponible. Pourquoi l’hydrogène est-il en avance sur son temps ? En l’honneur de la 2021e année désignée année européenne du rail, voici cinq excellentes raisons pour lesquelles l’hydrogène a sa place dans l’avenir de l’industrie ferroviaire.

  1. Les trains alimentés à l’hydrogène n’émettent aucune émission au point d’utilisation. L'énergie nécessaire aux systèmes du train est fournie par une pile à combustible, qui génère de l'énergie en combinant l'hydrogène stocké sur le toit du train avec l'oxygène de l'air. Il n'y a aucune émission de dioxyde de carbone dans ce processus. Ils sont également efficaces : les piles à combustible sont jusqu'à trois fois plus efficaces que les moteurs à combustion interne.
  2. Les trains à hydrogène peuvent être déployés partout et adaptés aux trains et lignes existants.  La majorité des lignes à travers l'Europe et les États-Unis, en particulier les lignes rurales et celles avec peu de demande des consommateurs, n'ont pas encore été converties pour accueillir des trains électriques. Les trains à hydrogène représentent une alternative économique qui ne compromet ni l'efficacité ni les émissions. Ils peuvent simplement circuler sur l'infrastructure ferroviaire existante sans le coût élevé de l'ajout de l'électrification. Les solutions de piles à carburant de Cummins sont flexibles et évolutives dans leur configuration et peuvent être personnalisées pour s'adapter de manière optimale aux besoins des clients.
  3. Les trains à hydrogène à pile à combustible ont une autonomie exceptionnellement longue allant jusqu’à 1000 kilomètres à une vitesse maximale de 140 km/h entre les ravitaillements en carburant, soit dix fois plus loin que les trains électriques alimentés par batterie. Et le ravitaillement est rapide : les trains à hydrogène peuvent fonctionner pendant 18 heures ou plus après moins de 20 minutes de ravitaillement.
  4. Les piles à combustible sont rentables et nécessitent peu d'entretien. Le coût total de possession sur l'ensemble de la durée de vie est déjà comparable pour les trains circulant sur des lignes diesel ou électrifiées, selon un rapport du cabinet de conseil Roland Berger. La durée de vie des actifs est longue par rapport à l'électrification, et les réparations sont souvent aussi simples que de remplacer un composant enfichable par un autre. 
  5. Les trains alimentés par hydrogène sont silencieux et confortables. L'hydrogène offre une expérience de conduite fluide et émet de faibles niveaux de bruit, car l'échappement ne consiste qu'en vapeur et en eau condensée. Cela est particulièrement important dans les zones urbaines où la pollution sonore pose un problème. 

Pour soutenir l'expansion continue des systèmes d'alimentation en carburant à hydrogène, Cummins a récemment annoncé l'inauguration d'une nouvelle installation à Herten, en Allemagne, pour soutenir la production de systèmes d'alimentation en carburant pour les centaines de trains à hydrogène qui seront en service au cours des prochaines années en Europe. L’établissement donne actuellement la priorité à l’assemblage de systèmes de piles à carburant, tout en travaillant activement sur des plans d’expansion pour soutenir la remise à neuf des piles à carburant.

Profils d'auteurs

Catherine Morgenstern - Cummins Inc.

Catherine Morgenstern, journaliste de marque

Catherine Morgenstern est journaliste de marque pour Cummins, abordant des sujets tels que la propulsion alternative, la numérisation, l'innovation en matière de fabrication, l'autonomie, la durabilité et les tendances sur le lieu de travail. Elle a plus de 20 ans d’expérience dans les communications d’entreprise, ayant occupé des postes de direction, plus récemment dans le secteur des biens d’équipement industriels. Catherine a débuté sa carrière en tant que rédactrice marketing pour une entreprise de biotechnologie, où elle a appris à transformer des informations complexes et très techniques en contenus accessibles à tous. Elle croit que le concept de « narration » est plus qu’un mot à la mode et aime trouver des moyens pour ses lecteurs d’établir des liens personnels avec ses sujets. Catherine se passionne pour la technologie et l’innovation et pour la façon dont leur intersection peut avoir un impact sur nos vies à tous. Catherine est récemment retournée dans sa ville natale de la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York, après avoir passé plusieurs décennies à Los Angeles et à Chicago. Elle est diplômée de l’UCLA et aime jardiner et passer du temps avec son mari et ses trois enfants.

Vous voulez en savoir plus ?

Recevez les dernières nouveautés de Cummins en matière de technologies, de produits, de nouvelles et d’informations.