Valvoline
La gamme de lubrifiants Valvoline Premium Blue a été exclusivement développée, testée de manière approfondie et officiellement approuvée pour les moteurs Cummins.

En partenariat avec Valvoline, l'un des principaux fabricants d'huiles pour moteurs, l'huile Premium Blue est utilisée lors du premier remplissage et est le seul lubrifiant aftermarket recommandé par Cummins.

Avantages de l'utilisation de Valvoline Premium Blue :

  • offre des performances supérieures ;
  • protection renforcée du moteur ;
  • permet des intervalles entre vidanges plus étendus ;
  • réduit les coûts de maintenance.

Les huiles moteur Premium Blue sont des composants d'origine Cummins, disponibles dans une large gamme de viscosités, de niveaux de performance et de conditionnements.

Gamme de produits Valvoline
Autres produits disponibles

Huile pour boîte de vitesses à usage intensif - les huiles pour engrenages à usage intensif sont conçues pour être utilisées par des professionnels exigeants afin de garantir des performances élevées et une protection optimale dans les boîtes de vitesses modernes des équipements lourds

Graisses - les graisses polyvalentes et spécialisées Valvoline offrent une excellente stabilité et une protection qui influencent directement les performances supérieures, la durabilité, la fiabilité du moteur et réduisent le coût total de possession

Huiles de transmission - les huiles de transmission Valvoline assurent des performances optimales et garantissent une protection prolongée supérieure contre l'usure et la corrosion

Huile hydraulique - les huiles hydrauliques Valvoline offrent une protection anti-usure supérieure et des performances de haute qualité

Liquides de frein et d’embrayage - les liquides de frein et d’embrayage Valvoline sont essentiels pour garantir un freinage efficace

Lubrifiants industriels - les huiles et lubrifiants industriels Valvoline sont fabriqués à partir d'huiles de base et améliorés avec des additifs et des antioxydants afin d'assurer une lubrification de qualité supérieure offrant des performances, une lubrification et une protection optimales, ainsi qu'une efficacité maximale dans des conditions de température extrêmes et des environnements difficiles

Tectyl - les produits Tectyl offrent principalement une protection contre la corrosion, l’humidité, le chlorure, le sel, l’écaillage, le clocage et l’abrasion par impact, et ils réduisent également les résonances dues aux vibrations métalliques

Bidon Valvoline Premium Blue 8600
Produit phare

Valvoline Premium Blue 8600™

Le dernier produit lancé par Valvoline, la Premium Blue™ 8600 15W-40, une huile pour moteurs diesel à usage intensif recommandée et approuvée au niveau mondial par Cummins et compatible avec toutes les plateformes diesel Cummins On- et Off-Highway. Premium Blue™ 8600 a été formulé de manière à pouvoir être mélangé avec tous les produits diesel Premium Blue™ précédents, y compris Premium Blue™ 7800 ou Premium Blue™ 8100. Ce nouveau produit a été conçu pour être une mise à niveau des produits Premium Blue™ 7800 et Premium Blue™ 8100. La technologie de pointe de ce produit permet d'optimiser les performances et la durabilité du moteur, réduisant ainsi les coûts d'entretien.

Contactez votre concessionnaire local pour plus d’informations.
Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Le Valvoline Premium Blue One Solution Gen2 est un produit de qualité supérieure adapté à de nombreuses applications utilisant différents types de carburants. Il offre une meilleure stabilité thermique et une meilleure résistance à l'oxydation, ainsi que des intervalles de vidange rallongés pour les moteurs diesel et au gaz naturel, simplifiant ainsi l'utilisation de vos équipements équipés d'un moteur Cummins.

Contactez votre concessionnaire local pour plus d’informations.

Témoignages

L&M Engineering

Témoignage

L&M Engineering (UK) Ltd de Lerwick

Une entreprise familiale située à l'extrémité nord de l'Écosse, à environ 100 miles au large de la côte nord-est.

Fondée en 1982, L&M jouit d'une solide réputation auprès des flottes de chalutiers, des exploitants de ferries et des autres secteurs industriels auxquels elle fournit ses services, car elle « fait toujours l'effort supplémentaire pour trouver une solution », explique son directeur Steven Laurenson.

« Nous avons commencé à travailler avec Cummins après avoir rééquipé un moteur d'un chalutier local qui subissait de graves problèmes de propulsion », raconte Steven Laurenson. « Nous avons opté pour un QSK19, dont l'efficacité et la fiabilité ont fait leurs preuves. Le plus gros moteur Cummins sur lequel nous avons travaillé jusqu'à présent est un moteur de propulsion QSK60 installé sur un navire ravitailleur de carburant.

Steven est très heureux de recommander Valvoline comme le choix de qualité supérieure en matière de lubrifiants.

« Nous proposons d'autres marques, mais nous estimons que le fait que Cummins recommande les lubrifiants Valvoline offre une garantie indéniable de performances optimales. Investir dans la bonne huile offre de nombreux avantages opérationnels, permettant ainsi aux clients d'économiser du temps et de l'argent à long terme.

Dennis van Wijlen chez MPD

Témoignage

Marine Power Drechtsteden (MPD)

Valvoline Premium Blue joue un rôle important dans l'expansion des activités de MPD, comme l'explique le propriétaire Dennis van Wijlen :

« J'utilise les produits Valvoline depuis 25 ans. Tout simplement, c'est le meilleur lubrifiant certifié CES qui existe. Chaque fois que nous avons été confrontés à une situation où un navire présentait une consommation élevée d'huile lubrifiante, nous avons purgé le moteur, puis l'avons rempli avec de l'huile Premium Blue, et l'amélioration a été immédiate. »

« Nous aimons associer le client au processus décisionnel lié au passage à Valvoline Premium Blue. Nous procédons toujours à une analyse du lubrifiant existant et nous présentons les avantages financiers liés à ce changement : allongement des intervalles d'entretien, réduction de la consommation et prolongation de la durée de vie du moteur. »

Contactez-nous