The Electric Mine 2025

Stand Cummins n° G04

Date
13 mai - 15 mai, 2025
Emplacement
Centro Parque Event Center
Camion-benne d'exploitation minière stationné au coucher du soleil

Cummins à The Electric Mine 2025

. Cummins guide les exploitants miniers vers la réduction des émissions de carbone dès aujourd'hui et pour l'avenir grâce à des technologies de transition, en concevant de multiples voies d'innovation pour aider les exploitations minières à avancer vers de nouvelles possibilités. Découvrez-en plus ci-dessous et prévoyez de nous rencontrer à Santiago, au Chili.
Camion-benne d'exploitation minière stationné sur une route en gravier
Découvrez notre solution hybride électrique de modernisation

En mai 2025, Cummins et Antofagasta Minerals ont annoncé le lancement du tout premier kit de modernisation hybride électrique au monde pour un camion Komatsu 930-4, et The Electric Mine sera votre première occasion de découvrir une unité HEV en démonstration, le mardi 13 mai.

Le kit hybride innovant est conçu pour réduire les émissions de carbone, diminuer les coûts de carburant et améliorer l’efficacité opérationnelle tout en préservant la flexibilité opérationnelle nécessaire dans un environnement de production minière dynamique. Le kit de modernisation HEV s'intègre parfaitement à votre flotte existante de camions de transport, offrant une technologie de transition vers la décarbonisation immédiate et rentable, vous aidant à atteindre vos objectifs de décarbonisation à court terme sans impacter vos objectifs de production.

Le système HEV capte et utilise l'énergie électrique générée par le système de freinage rhéostatique du camion, qui est généralement émise sous forme de chaleur à travers la grille de rétention. Cette énergie « gratuite » est réinjectée de manière transparente dans le système de propulsion du camion, compensant ainsi le diesel qui serait autrement consommé pour fournir l'énergie demandée par l'opérateur.
 

Aperçu des avantages
  • Réduit l'utilisation de carburant et les émissions jusqu'à 30 % en fonction de l'itinéraire.
  • Conçu pour être sûr lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien. 
  • N'exige aucune nouvelle infrastructure. 
  • Aucune modification de la fonctionnalité de base du camion n'est nécessaire pour garantir un fonctionnement continu, même lorsque le système hybride est inactif. 
  • Possibilité de réduire le temps de cycle grâce au surcroît de puissance fourni par le système hybride.
  • Prolongation de la durée de vie des composants clés du camion (par exemple, moteur, grille de résistances) jusqu’à 25 %

Camion à benne basculante d'exploitation minière sur un chemin de terre
Commencez votre transition vers la décarbonisation.

Le déploiement d'un véhicule hybride électrique (VHE) d'essai constitue une première étape pratique pour comprendre l'applicabilité et les avantages de ceux-ci dans vos opérations actuelles, ainsi que les opportunités d'optimisation à mesure que Cummins continue d'évoluer la technologie, améliorant ainsi les performances à long terme pour la conversion de votre flotte. 

La décarbonisation est un parcours qui doit s'adapter à vos opérations et à votre entreprise tout en contribuant à une mission mondiale de durabilité plus large. Cette solution hybride de Cummins offre la flexibilité et la confiance pour faire un grand pas en avant de manière économiquement durable.
 

Caractéristiques clés

Le système hybride est constitué de blocs de construction exclusifs qui sont intégrés dans un système robuste conçu pour fonctionner dans n’importe quelle exploitation minière.

  • Une solution de décarbonisation qui ne nécessite aucune infrastructure supplémentaire sur le site minier, tout en préservant une flexibilité opérationnelle complète de la flotte. D'autres opportunités de décarbonisation du transport nécessitent des investissements significatifs dans des infrastructures telles que des lignes de tramway ou des stations de recharge statiques.
  • Maintenez la productivité de votre camion de transport même si le système hybride est désactivé. Grâce à la conception « fail-to-normal », le camion de transport peut continuer à fonctionner avec le système HEV isolé jusqu'à ce qu'il puisse être réparé lors de la prochaine fenêtre de maintenance opportune.
  • Notre solution adaptable vous permet de débuter votre transition vers la décarbonation avec la flotte de transport que vous possédez déjà.
  • Conçu avec l'opérateur à l'esprit, un camion équipé d'un système VEH ne nécessite aucun changement dans la façon dont l'opérateur conduit le camion.
  • Au-delà de l'amélioration de l'efficacité du carburant et des performances, le système VEH offre des avantages secondaires en matière d'exploitation et de maintenance, notamment une réduction de la charge sur certains systèmes de camion (par exemple, moteur diesel, grille de ralentissement), une augmentation du temps nécessaire entre les événements de ravitaillement et une diminution du bruit pendant le ralentissement.

Composants du produit

Le système hybride est constitué de blocs de construction exclusifs qui sont intégrés dans un système robuste conçu pour fonctionner dans n’importe quelle exploitation minière.

  • Pack de batteries - Solution de batterie robuste, durable et sécurisée qui peut résister aux conditions les plus difficiles.
  • Système de gestion de batterie - Système de gestion à la pointe de la technologie pour contrôler les cycles de charge et de décharge de la batterie tout en surveillant les températures et la santé de la batterie afin d'assurer un fonctionnement sûr et fluide.
  • Convertisseur CC/CC - Solution propriétaire qui s’adapte dynamiquement à la tension du système d’entraînement, améliorant la sécurité, la fiabilité et les performances du système de batterie.
  • Intégration de l’armoire de commande - Un système de commande sur mesure relie le système de batterie aux armoires de traction et aux moteurs existants.
  • Matériel de support - Équipé de faisceaux électriques, de gestion thermique, de matériel de montage et d'un renforcement structurel pour le pont.

Technologies de transition

Faisons les progrès nécessaires vers la neutralité carbone grâce à des technologies de transition, en réduisant l'écart entre ce qui est réalisable et ce qui est possible. Découvrez la technologie avancée des moteurs à combustion interne d’aujourd’hui, ainsi que deux voies progressives pour la décarbonisation.

Alerte actualité : Cummins acquiert les actifs de First Mode.

Portrait de Molly Puga
Cummins s’associe pour accélérer l’exploitation minière hybride vers l’électrification.

Ne manquez l'intervention de Molly Puga, directrice générale de First Mode chez Cummins, qui partagera des mises à jour clés sur la commercialisation des technologies hybrides, les défis de la modernisation et les partenariats industriels qui favorisent la décarbonisation de l'exploitation minière. Elle prendra la parole sur la scène « Surface Mining » lors de l’événement The Electric Mine, le mercredi 14 mai à 10 h am, heure locale.

Après une année riche en événements, Cummins démontre de réels progrès grâce à de solides partenariats dans l'industrie sur la voie de Destination Zero. L’applicabilité des solutions de transition dans le secteur minier sera examinée, en mettant en lumière les défis et les opportunités liés à la modernisation des équipements existants pour les décarboner. À la suite de l’acquisition de First Mode, Cummins fera des annonces encore plus passionnantes mettant en avant les grands progrès réalisés sur les hybrides et l’avenir de la commercialisation des hybrides dans l’exploitation minière, ainsi que le développement des carburants doubles, y compris le projet Cummins-Komatsu-Vale - quelques excellents exemples de la manière dont le partenariat avec l’industrie conduit aux bonnes solutions de pont pour atteindre des objectifs de décarbonisation uniques.

carrière minière
Découvrez nos dernières offres.

Nous développons des axes technologiques pour réduire le carbone grâce à l'hybridation des produits et aux carburants propres. Chaque axe comprend des solutions de modernisation qui permettent aux mineurs de maximiser la durée de vie des flottes et de l'équipement existants. Les kits de modernisation hybrides ainsi que les kits de modernisation à l’éthanol et au méthanol peuvent offrir aux mineurs une nouvelle étape pour réduire les émissions de carbone et la flexibilité nécessaire pour s’adapter grâce à des applications prêtes à l'emploi et à des mises à niveau modulaires des composants à mesure que les technologies et les infrastructures évoluent.

De notre gamme inégalée de moteurs d'extraction à nos services et aftermarket complets, nous transformons votre exploitation minière pour qu’elle soit plus efficace, plus durable et plus rentable que jamais.

Retrouvez-nous sur le stand G04 pour découvrir les technologies suivantes et bien plus encore :
 

  • De la mine au port - Découvrez les offres de Cummins et la stratégie de décarbonisation dans l’ensemble de l’écosystème minier.
  • Exploitation minière décarbonisation - Découvrez la décarbonisation progressive dans l'exploitation minière avec Cummins.
  • PrevenTech - Découvrez-en davantage sur la solution avancée de surveillance à distance et d’analyse de Cummins pour l'exploitation minière.
  • Mises à niveau de HPI à MCRS - Découvrez les améliorations du système de carburant avec Cummins et prolongez la durée de vie lors de la révision, tout en réalisant des économies de carburant.

Cummins dans l’actualité

Cummins acquiert les actifs de First Mode pour son leadership en termes de décarbonation dans le secteur de l'exploitation minière

Cummins annonce l’essai sur le terrain d’une solution de camion hybride d’exploitation minière (diesel-batterie)

Cummins annonce l'approbation de l'utilisation de diesel renouvelable non mélangé dans tous les moteurs industriels de haute puissance.

Contactez-nous