Offre :
- 3 groupes électrogènes diesel C2000D5 de 2063 kVA alimentés par des moteurs QSK60-G3
- Synchronisation et distribution des appareils de commande
- Contrôle maître DMC8000
- Installation et mise en service
Puissance de veille pour maintenir les soins aux patients dans une unité médicale de Doha,
Même si le réseau tombe en panne
L’hôpital Abdali, situé au centre d’Amman, en Jordanie, est un hôpital multi-spécialités de 200 lits dont la mission est de fournir des soins de bonne qualité. Équipé des dernières technologies médicales, l’hôpital dispose de 14 blocs opératoires, huit cliniques de dialyse et d’installations supplémentaires étendues. De plus, il y a un centre de formation et d’éducation pour conférences ainsi qu’un auditorium.
Jusqu’à récemment, ces installations ultramodernes dépendaient du réseau électrique et de la centrale solaire propre à l’hôpital pour fournir une alimentation continue. Cependant, la nécessité d’empêcher les coupures de courant de perturber son travail quotidien et d’interrompre les chirurgies et procédures médicales qui sauvent des vies a poussé l’hôpital Abdali à créer son propre système électrique de secours en cas de panne de courant.
« L’hôpital Abdali ne peut pas se permettre d’interruptions de son alimentation électrique car toute panne met des vies en danger. Compte tenu de ces enjeux élevés, notre capacité chez SETI Jordan à fournir une énergie de secours à source unique avec une pleine responsabilité, ainsi que nos capacités éprouvées en ingénierie et après-vente, ont été très importantes. Nous sommes extrêmement fiers de garantir que l’hôpital dispose d’un pouvoir sécurisé pour fournir des soins ininterrompus. »
Salim Hakim
SETI Jordan Ltd
Fournir un système fiable à source unique
La nécessité d’une alimentation de secours fiable a conduit l’hôpital à inviter plusieurs entreprises majeures à soumissionner pour les travaux. Lors de l’appel d’offres, l’une des principales entreprises de construction de Jordanie, Arab Towers Contracting Company (ATCCO), a été nommée entrepreneure principale ; avec SETI Jordan, basé à Amman, unique distributeur officiel de Cummins dans le pays, chargé de fournir l’équipement électrique. Le choix entre SETI et Cummins reposait sur la capacité de Cummins à fournir un système électrique clé en main intégré, incluant générateurs, équipements électriques et commandes. La réputation d’excellence en ingénierie et de qualité du soutien après-vente de SETI a également été déterminante, tout comme l’expérience d’ATCCO dans la réussite de la collaboration avec les produits SETI et Cummins.
Le pouvoir de l’Un™ à l’œuvre
Une fois tout prêt à être utilisé, SETI a fourni trois groupes électrogènes diesel Cummins C2000D5 équipés de moteurs QSK60-G3. Les générateurs ont une puissance de veille de 2063 kVA/1650 kWe et étaient fournis avec un disjoncteur à air principal (ACB) de 3200 ampères, un système de synchronisation et de distribution Cummins ainsi qu’un contrôleur maître Cummins PowerCommand® DMC8000. Tous ont été spécifiés pour répondre aux exigences de l’hôpital non seulement en termes de performance, mais aussi pour fournir un système d’alimentation complet et à source unique grâce à Cummins Power of One – avec les composants pré-intégrés, conçus et construits pour fonctionner harmonieusement ensemble afin d’assurer une fiabilité optimale.
De l’approvisionnement à la mise en service
Pour conclure le projet, les équipes du SETI ont installé les groupes électrogènes et équipements annexes à l’intérieur de la nouvelle salle électrique spécialement conçue de l’hôpital. Chaque unité a ensuite été entièrement testée et mise en service pour vérifier qu’elle fonctionnait comme nécessaire et qu’elle faisait partie intégrante du système fini.
Une solution clé en main soutenue par Cummins maintenance
Maintenir la puissance prête à agir
Le système électrique achevé offre désormais à l’hôpital Abdali la source unique sécurisée et la responsabilité complète de son cycle de vie dont il a besoin – générant une alimentation de sécurité pour maintenir en fonctionnement ses installations et services essentiels en cas de coupure d’électricité des services publics.
Avec SETI Jordan ayant livré la solution clé en main requise dans les délais, il était logique que le client fasse appel à l’entreprise pour fournir un support technique continu au nouveau système. Dans le cadre de l’accord de maintenance de 2 ans qui suit, qui comprend un entretien complet et des inspections, les ingénieurs SETI effectueront des tests réguliers pour garantir que l’équipement est toujours prêt lorsque cela est nécessaire.
Avec la garantie d’une alimentation de veille fiable et efficace disponible, le client est satisfait du résultat final. Les équipements SETI et Cummins ont plus que prouvé leur valeur, ce qui rend très probable que l’hôpital se tourne vers Cummins pour ses besoins futurs en production d’électricité.
Défi d’aperçu : L’hôpital de la Croix-Rouge à Cordoue, en Espagne, a dû remplacer un ancien groupe électrogène de secours obsolète par un nouveau générateur...