""
Maritime

AHT de SCS

par Alan Haig-Brown

Référence du navire Cummins #569

Kitty Fox II, Photo gracieuseté du chantier naval de Chine du Sud

En septembre dernier, le chantier naval de Chine du Sud, situé à Jiangmen City, province du Guangdong, en Chine, a livré un autre remorqueur de 4400 HP de 42 par 11 mètres de manœuvre d’ancre. Le Kitty Fox II est classé BV 1 +COQUE +Mach Navigation AHT multi-usage Special Service sans restriction ; Le navire fait partie d’une série continue. Il est propulsé par une paire de moteurs principaux Cummins QSK60-M de 2200 ch et est équipé d’un treuil de manutention et de remorquage pour l’ancre.


Pour plus d’informations :

South China Marine Ltd.
(Précédent : Big Fair Industrial Ltd.)
18/F Unité All, Centre Mark II,
305-313 Queen’s Road Central,
Hong Kong
Téléphone : 852 2541 1282
Fax : 852 2545 4540
E-mail : [email protected]
Web : www.southchinashipyard.com

Linda Zhang
Cummins Inc.,
Marine d’Asie de l’Est
Province du Guandong, Chine
Téléphone : 86 20 3998 2999
Fax : 86 20 3998 2180
E-mail : [email protected]

Études de cas connexes
Étude de cas marine

Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...

Étude de cas marine

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...

Étude de cas marine

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.