La ubicación de Jacobs Vehicle Systems en Bloomfield, CT, es una instalación con certificación ISO 14001:2015 y se esfuerza por ser un administrador responsable de nuestro medio ambiente y comunidad. Estamos comprometidos a mejorar nuestro impacto ecológico mediante la búsqueda activa de formas de proteger y mantener nuestro medio ambiente. Los trabajos para reducir el consumo de energía están en curso. Jacobs también recicla más del 60% de sus residuos sólidos y más del 95% de todos los materiales de desecho.



Política de Gestión Ambiental

Nuestro objetivo es resaltar nuestra imagen de administrador responsable del medio ambiente y la comunidad.

Por lo tanto, estamos comprometidos con lo siguiente:

  • Cumplir con todas sus obligaciones de cumplimiento;
  • proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación;
  • mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema de gestión ambiental; y
  • reducir el riesgo continuamente.


Certificaciones 

Descargar Certificación ISO 14001:2015 (Bloomfield)
Descargar la certificación ISO 14001:2015 (Suzhou)



Política y expectativas de seguridad para contratistas y visitantes

Los contratistas son un aspecto fundamental de nuestras operaciones diarias en Jacobs. Por eso exigimos a todos los contratistas y visitantes las mismas expectativas de salud y seguridad ambiental que a nuestros propios empleados. Desde que se selecciona un contratista potencial hasta que completa el trabajo, debe seguir las pautas de nuestro Programa de seguridad para contratistas, como se describe aquí.

Todos los posibles contratistas deben completar la Divulgación de seguridad de contratistas  para ser reconocidos como Contratistas Aprobados. Una vez que el documento ha sido presentado al Departamento de EHS, puede comenzar la coordinación del proyecto.

Todas estas herramientas están a disposición de nuestros contratistas para guiarlos a través de nuestras reglas y expectativas de salud y seguridad ambiental, y garantizar que todos los empleados contratados tengan una experiencia segura y productiva mientras trabajan en nuestras instalaciones.


Pasaporte de seguridad para visitantes

Un documento de orientación y capacitación para informar a los contratistas y visitantes sobre números de contacto importantes, políticas ambientales y de seguridad, y un mapa de la instalación. 

Descargar Pasaporte de Seguridad para Visitantes 


Divulgación de seguridad de contratistas

Descargar la Divulgación de Seguridad de los Contratistas 


Evaluación de alto riesgo

Para ser completado por todos los contratistas que realizan entrada a espacios confinados, manejo o remediación de productos químicos peligrosos, LOTO de alto voltaje, trabajo en caliente, zanjas y excavación, y cualquier trabajo que requiera el uso de equipo de protección contra caídas.

Descargar Evaluación de alto riesgo 


Expectativas ambientales de los contratistas

La capacitación se presentará a todos los contratistas (y subcontratistas) y estará a cargo del gerente de proyectos, gerente de instalaciones o equipo de EHS.

Descargar Expectativas ambientales del contratista