Pruebas de emisiones

Asociarnos con nuestros clientes para probar nuestros productos ayuda a Cummins a crear soluciones innovadoras y fiables.

El valor de nuestros programas de pruebas de emisiones

Rigurosas pruebas

Garantizan que nuestros motores funcionen de la manera adecuada durante toda su vida útil.

Innovación

Mejora constante de los productos para cumplir con los objetivos reglamentarios.

Asociación

Seleccionamos a los clientes que cumplen los requisitos como socios y los compensamos por su ayuda.
camión para trabajo pesado con equipo de pruebas de emisiones
Cómo se asocian los clientes con nosotros para probar los productos

Parte de la promesa de nuestra marca de innovación y confiabilidad a nuestros clientes es garantizar que nuestros productos funcionen como se espera a lo largo de su vida útil. Para ello, identificamos e invitamos a los clientes que cumplen los requisitos a participar en diversos programas de pruebas diseñados para estudiar nuestros productos y su cumplimiento con los requisitos de las pruebas reglamentarias. Nuestras necesidades de pruebas son muy variadas: probamos componentes como cargadores turbo, válvulas de recirculación de gases de escape y sistemas de postratamiento y estas pruebas pueden requerir que un cliente nos permita tomar prestado un vehículo completo durante un período de tiempo.

Pruebas en uso

A continuación, se describen algunos de los aspectos clave de las pruebas y cómo identificamos a los clientes para participar. También puede ir a las preguntas frecuentes al final de la página.


 

Autoprueba del fabricante

Cummins, junto con todos los fabricantes de motores que venden productos en los Estados Unidos, está obligado por la Junta de Recursos del Aire de California a adquirir y probar un número determinado de motores de millaje alto. El objetivo de las pruebas es validar que el sistema de pruebas de diagnóstico a bordo (OBD) integrado en el módulo de control del motor (ECM) funciona como se espera en un motor antiguo.

Si su motor cumple los criterios que buscamos, un representante de Cummins se pondrá en contacto con usted.

Compensación a los participantes:

  • Los participantes de este programa reciben un nuevo motor de repuesto y un sistema de postratamiento.

 


 

motor en prueba de emisiones

Validación del factor de deterioro (DF)

Las pruebas de validación del DF, exigidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), para validar que los niveles de emisiones del motor al final de su vida útil percibidos por la agencia son similares a cuando era nuevo, como compensación.

Si su motor cumple los criterios que buscamos, un representante de Cummins se pondrá en contacto con usted.

Compensación a los participantes:

  • Los participantes de este programa recibirán un postratamiento nuevo y, posiblemente, un motor nuevo


 

Prueba en uso para vehículos pesados (HDIUT)

El programa HDIUT mide las emisiones del escape de los vehículos de los clientes en su entorno de trabajo natural. Para llevar a cabo esta prueba, Cummins utiliza sofisticados sistemas portátiles de medición de emisiones instalados en los motores de camiones on-highway de 6.7 l - 15 l de los clientes. Luego, el conductor conduce el vehículo con normalidad. El cliente no necesita ajustar su funcionamiento para participar en esta prueba.


Mire el video de adquisicón para clientes de la prueba en uso para vehículos pesados


Compensación a los participantes:

  • Los participantes reciben incentivos que se ajustan a las directrices de incentivos de sus compañías por participar.

 


 

dodge ram en prueba de emisiones

Programa de verificación en uso (IUVP)

Su camioneta Ram o Nissan con motor Cummins puede calificar para participar en el Programa de verificación de uso de Cummins (IUVP).  El IUVP se basa en la intención de los clientes de ofrecer sus vehículos personales para un período de prueba de una a tres semanas. Los vehículos se prueban fijando el vehículo a un dinamómetro de chasis mientras se miden las emisiones del escape. Los resultados se informan a la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Nos dirigimos a dos categorías principales:

  1. Camionetas con al menos 10,000 millas y aproximadamente 1 año de uso
  2. Camionetas con al menos 50,000 millas y aproximadamente cuatro años de uso

Es posible que haya recibido una carta de un tercero, como Automotive Testing and Development Services, Inc. (ATDS), que gestiona el esfuerzo de adquisición de clientes para las pruebas IUVP de Cummins. ATDS es socio de Cummins desde hace mucho tiempo y podrá responder a cualquier preguta que pueda tener sobre el proceso.

Compensación a los participantes:

  • Se proporcionarán incentivos, además de un vehículo de alquiler para garantizar un transporte confiable durante el período de prueba.

 


 

Recolección de datos de la relación de monitoreo del rendimiento en uso (IUMPR)

El sistema de diagnóstico a bordo (OBD) programado en el módulo de control del motor se utiliza para supervisar el rendimiento del motor y está diseñado para desempeñarse en diversas condiciones de funcionamiento. La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) pide a los fabricantes de equipos originales (OEM), como Cummins, que recopilen e informen los datos de los vehículos para verificar que los diagnósticos funcionan como corresponde. En algunos casos, esto requiere que un técnico se conecte a su vehíuclo para descargar información específica. Esta información se utiliza para la elaboración de informes y el proceso no tiene ningún impacto negativo sobre el vehículo o el cliente. Los técnicos de Cummins se dirigen a California y hablan directamente con los clientes para solicitar su voluntad para realizar estas pruebas.

 


 

equipo de pruebas de emisiones

Estudios de emisiones independientes

La misión de Cummins de impulsar un mundo más próspero significa que nos proponemos reducir el impacto ambiental. Tenemos un profundo conocimiento de nuestros productos en todas las etapas. Esto garantiza el cumplimiento normativo en más de 200 países y mantiene la promesa de confiabilidad de nuestra marca con nuestros clientes. Nuestros estudios de emisiones independientes prueban una amplia gama de productos incluidos, entre otros, productos utilizados en la carretera y fuera de la carretera, en aplicaciones marinas y de generación de energía. El proceso de selección de los artículos de prueba varía en función del segmento de mercado, el uso del vehículo y los volúmenes de producción.

Si su producto Cummins es seleccionado para uno de nuestros estudios, trabajaremos con el equipo de cuentas de su área para ponernos en contacto con usted directamente.

 



Preguntas frecuentes

 

¿Quién es seleccionado e invitado a participar de los programas de pruebas?

Si su motor cumple los criterios que buscamos, un representante de Cummins se pondrá en contacto con usted.

 

¿Debo participar en los programas de pruebas de emisiones?

No, la participación en todos los programas es voluntaria.


¿Por qué debería participar?

Además de los incentivos que se ofrecen, su participación ayuda a Cummins a mejorar los productos y a cumplir con los compromisos normativos.


¿Cuánto duran las pruebas?

La duración de las pruebas puede variar, las pruebas típicas oscilan entre 1 y 3 días, con algunos períodos de prueba que se extienden hasta 2-3 semanas.


¿Qué ocurre con la información recopilada durante las pruebas?

Los datos recopilados para los requisitos reglamentarios se informan en las plantillas adecuadas y se envían a la agencia reguladora asociada, se incluye el VIN, el año, la marca y el modelo del vehículo.

Los datos recopilados para la investigación interna son revisados por la ingeniería de Cummins.

niño de la mano de su padre
Cummins mantiene el compromiso de impulsar un mundo más próspero

Nos impulsa servir a nuestros grupos de interés en la búsqueda de una energía más limpia e inteligente, proporcionando soluciones hoy que reduzcan las emisiones y unan la transición hacia un futuro sostenible, al tiempo que innovamos las tecnologías del mañana que nos llevarán a cero.