¿Cómo viven los conductores la experiencia del motor de gas natural?

Por Puneet Singh Jhawar, Gerente General - Global Spark Ignited Business

una persona conduciendo un semirremolque

El gas natural es un excelente combustible alternativo para vehículos limpios. Sus beneficios a menudo se publican desde la perspectiva de los propietarios de flotas comerciales que disfrutan de ahorros de costos significativos, o desde una perspectiva ambiental más amplia. ¿Pero qué hay de las perspectivas del conductor? Lea a lo largo de la información sobre los beneficios de operar motores de gas natural para conductores.

Los motores de gas natural ejecutan un funcionamiento más limpio y silencioso

Cuando hablamos de vehículos limpios, solemos pensar en vehículos con bajas emisiones. Los vehículos de gas natural ciertamente reducen las emisiones de su flota. Producen mucho menos NOx y material particulado que los vehículos de diésel. Las emisiones modernas de vehículos de gas natural son un 90% más limpias que las normas EPA actuales.

Los vehículos de gas natural también son más limpios en el sentido de que nunca van a causar un desorden cuando hay fugas o derrames de combustible. El gas natural es más liviano que el aire, por lo que cualquier cantidad de combustible que se derrame desde tanques a bordo o recipientes de almacenamiento estacionarios se disipará rápidamente. Esto significa que los conductores y los mecánicos nunca derramarán gas natural en sí mismos. Nunca van a casa con olor a combustible diésel. También significa que, por ejemplo, en caso de accidente, no hay riesgo de que se acumule dentro o alrededor de los vehículos, lo que mejora significativamente la seguridad del conductor.

Quizás la mayor mejora de la calidad de vida para los conductores otorgada por los motores de gas natural es que funcionan considerablemente más silenciosos que los equivalentes de gasolina y diesel. Mientras está en ralentí, un motor de gas natural puede tener diez decibeles más silenciosos que el diésel y tan silencioso como un auto en marcha. Para la mayoría de los conductores, trabajar con un motor más silencioso y suave es mucho menos agotador.

Rendimiento y productividad de los motores de gas natural

Los vehículos de gas natural pueden sentirse y funcionar de manera similar a los vehículos diésel. El diésel ha sido el combustible ideal para vehículos de trabajo pesado ya que proporciona la torsión necesaria para tirar cargas pesadas. Los motores de gas natural pueden ser capaces de arrastrar cargas pesadas, incluso en inclinaciones empinadas. Los conductores de gas natural informan que no tienen que caer más engranajes de lo que harían si estuvieran conduciendo vehículos de diésel.

El gas natural también brinda beneficios significativos a los conductores que trabajan en condiciones de clima frío. Aunque los vehículos de gas natural no son inmunes a los problemas del invierno, no ven los mismos problemas que pueden arruinar el día del conductor de un camión en todo el hemisferio norte. El diésel se convierte en una sustancia gelatinosa cuando las temperaturas bajan por debajo de 17.5 ° f. El gas natural, en cambio, tiene un punto de ebullición de-258 ° f por lo que esto nunca será una preocupación incluso en las condiciones de invierno más frías.

Los vehículos de gas natural también evitan problemas relacionados con el almacenamiento y la manipulación del líquido de escape diésel (DEF). El DEF se compone principalmente de agua. Por lo tanto, cuando se enfría, el líquido de escape líquido se puede congelar y causa problemas. Si un tanque de DEF se llena a su capacidad, los conductores arriesgan tanques agrietados cuando DEF se congela y se expande más allá de la capacidad, similar a una lata sobrecongelada de soda. Los vehículos de gas natural no usan DEF, por lo que los problemas de DEF no ocurren.

A los conductores también les gusta ahorrar tiempo cuando usan estaciones de reabastecimiento con llenado de tiempo. Los conductores de la flota de diésel envuelven su turno al esperar su turno en la bomba de combustible, luego pasan más tiempo mientras su tanque se llena antes de aparcar por la noche. En estaciones de llenado de tiempo, los conductores de gas natural se reabasten sin esfuerzo al estacionar en una bahía dedicada, conectando la manguera y dejando que el cilindro de su vehículo se llene desatendido. No hay necesidad de esperar alrededor, lo que hace que este proceso sea fácil y rápido para el conductor. Hay detalles adicionales sobre cómo los motores de gas natural se comparan con el diésel.

Confiabilidad de los motores de gas natural

Los motores de gas natural y los motores de combustible líquido usan el mismo tipo de componentes y tienen la misma arquitectura. En términos de confiabilidad, los motores de gas natural son tan buenos como cualquier motor diesel moderno.

Entonces, ¿son los vehículos de gas natural tan confiables como los vehículos de diésel? Los vehículos de diésel modernos necesitan un sofisticado sistema de postratamiento para cumplir con las regulaciones sobre emisiones. Desafortunadamente, estos sistemas necesitan mucho mantenimiento y no siempre funcionan según lo esperado. Los problemas de DEF en climas fríos son un ejemplo. Los filtros para partículas de diésel (DPF) son otra fuente de problemas comunes para los vehículos de diésel. Los DPF filtran el material particulado pero, si no se limpian o reemplazan adecuadamente, se obstruyen. Los motores de gas natural, en comparación, tienen muy poco NOx y hollín en sus gases de escape y, por lo tanto, no requieren tales sistemas de postratamiento. Como máximo, se puede usar un simple catalizador de tres vías. Los vehículos de gas natural tienen menos que pueden ir mal y menos para que el conductor se preocupe. Cuando se mantienen correctamente, los motores de gas natural impulsan un millón de millas y siguen adelante. El mantenimiento es una de las principales consideraciones que los administradores de flotas deben tener en cuenta al hacer la transición a motores de gas natural.

¿Sus conductores aún no están listos para dar un tiro a gas natural? Permítales escuchar testimonios de los conductores de nuestros clientes y eso debería despejar cualquier duda.

Si los motores de gas natural son relevantes para sus necesidades, no olvide también consultar nuestras respuestas a preguntas frecuentes acerca de los motores de gas natural . Estas respuestas cubren temas como costo, practicidad y viabilidad de integrar gas natural en flotas comerciales.


Nunca se pierda lo más reciente y manténgase a la vanguardia. Suscríbase a continuación para recibir lo último en tecnologías, productos, noticias de la industria y más. 

Perfiles de autor

Puneet Singh Jhawar

Puneet Singh Jhawar, Gerente General - Global Spark Ignited Business

Puneet Singh Jhawar es el gerente general del área comercial de gas natural global de Cummins Inc. En este cargo, es responsable de la visión del producto, la gestión financiera y el desempeño general del negocio del gas natural. Durante sus 14 años de carrera en Cummins, Jhawar ha cultivado relaciones exitosas con diversos de los clientes más grandes de Cummins. Jhawar tiene una amplia experiencia a nivel mundial y ejerció puestos en Medio Oriente, India, Europa y EE. UU.