¿Qué afecta el costo de los generadores para el hogar?
Hay cuatro factores comunes que afectan el precio total de compra e instalación del generador. Para obtener una estimación precisa, debe programar una evaluación gratuita en el hogar.
El generador
El costo promedio de un generador comienza en alrededor de USD $ 4,500 (de precio de venta sugerido por el fabricante) para un 13 kW y USD $ 6,000 (de precio de venta sugerido por el fabricante) para un 20kW.
Conmutador de transferencia automática (ATS)
El conmutador de transferencia automática monitorea constantemente la energía eléctrica que ingresa al hogar. Si detecta una interrupción en el suministro, el sistema desconecta automáticamente su vivienda de la red eléctrica en una fracción de segundo y pone en marcha el generador Cummins para abastecerla. El rango de un ATS es de entre USD $600 y $1,200 dependiendo del tamaño necesario.
Instalación profesional
De los gastos asociados con la instalación de un generador de reserva para el hogar, los costos de instalación son los que más varían, que oscilan entre USD $2,000 y $4,000. Los costos pueden variar según su ubicación, porque el proceso incluye la obtención de permisos, la preparación del sitio, el montaje del generador, la contratación de un plomero matriculado que se encargue de conectar la tubería para el combustible y la contratación de un electricista matriculado que se encargue de conectar el generador a su casa.
Tanque de propano
Si su generador funciona con propano, necesitará un tanque de almacenamiento de propano. Los tanques de almacenamiento de propano de 250 galones cuestan entre USD $500 y $1,500. Los tanques de 500 galones cuestan entre USD $1,000 y $2,500. Los precios varían por región y los tanques subterráneos cuestan más. Los generadores a gas natural se conectan a la red de gas de su casa, de manera que no necesita un tanque.
El costo de utilizar un generador para toda una casa depende del tamaño de su generador, de la carga que el generador está ejecutando y del costo local de propano o gas natural. Cummins ofrece diferentes opciones de generadores que funcionan con gas natural, propano o diésel. Los costos pueden variar según su ubicación, porque el proceso incluye la obtención de permisos, la preparación del sitio, el montaje del generador, la contratación de un plomero matriculado que se encargue de conectar la tubería para el combustible y la contratación de un electricista matriculado que se encargue de conectar el generador a su casa.
Calcule el tamaño del generador para toda su casa
Si prefiere comprar un generador para toda la casa en línea e instalarlo usted mismo o a través de un electricista fuera de nuestra red de distribuidores autorizados, nuestra calculadora de tamaños puede ayudarlo a obtener una estimación válida y una recomendación de generador basada en sus necesidades de energía.
Para utilizar la calculadora, necesitará conocer la superficie de su hogar en pies cuadrados, los elementos esenciales que requerirán energía —como la calefacción, la refrigeración, la puerta de garaje y las bombas de sumidero—, los electrodomésticos que deberá alimentar, por ejemplo refrigeradores o microondas, y los equipos recreativos que requieran energía, como jacuzzis, piscinas o saunas.
Invertir en un generador para toda la casa para su familia
Cummins y nuestra red de distribuidores autorizados están a su disposición para ofrecerle el máximo apoyo, educación e información.
Un corte de energía sin disponer de un generador podría costarle hasta 14.000+
El costo inicial para garantizar su tranquilidad y contar con energía de respaldo puede resultarle más económico que afrontar una interrupción prolongada.
Explore los recursos sobre generadores para el hogar
Cummins tiene una gran cantidad de información para usted si desea saber más sobre cómo elegir un generador y operarlo de manera segura.
Cómo comprar un generador para el hogar
Puede comprar un generador para el hogar a través de un distribuidor certificado local o en línea a través de uno de nuestros minoristas de Internet.
Permita que un distribuidor local lo ayude a estimar el costo de su generador para toda la casa
Para calcular el tamaño exacto, es mejor programar una cita con un distribuidor autorizado Cummins que irá a su casa y hará los cálculos por usted. Puede contar con nuestros distribuidores como referentes para asesorarse en productos, tarifas y líneas de financiamiento.
Preguntas frecuentes sobre generadores para toda la casa
Sí, un generador para toda la casa puede incrementar el valor de su hogar. Los interesados en adquirir una vivienda lo valoran positivamente, dado que brinda protección en cortes de energía y mantiene operativos los servicios esenciales La comodidad y tranquilidad que ofrece un generador para toda la casa contribuyen al atractivo general de la propiedad. Además, en zonas propensas a interrupciones frecuentes del suministro eléctrico, contar con una fuente de energía de respaldo confiable se convierte en una característica muy valorada, lo que podría incrementar el valor de mercado de la vivienda. En general, un generador para toda la casa puede considerarse una inversión práctica que aporta valor funcional y económico a la propiedad.
En general, un generador para el hogar no es deducible de impuestos para uso personal. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) generalmente considera a los generadores residenciales como mejoras en el hogar en lugar de gastos deducibles. Sin embargo, hay excepciones para uso comercial o si el generador es parte de una necesidad médica prescrita por un médico. Para determinar las implicaciones fiscales específicas, es recomendable consultar a un profesional de impuestos que pueda brindarle asesoramiento personalizado basado en las circunstancias individuales y las leyes fiscales relevantes. Mantenga registros de cualquier documentación de necesidad médica o uso comercial para respaldar posibles deducciones, pero para la mayoría de los propietarios, la compra e instalación de un generador para el hogar no son deducibles de impuestos.
El costo de funcionamiento de un generador depende del tipo de combustible, de la capacidad y de los precios locales de combustible. Los generadores portátiles y los generadores para todo el hogar difieren en precio según el tamaño y el consumo. Factores como el tamaño de la carga, la eficiencia del generador y los precios locales del combustible afectan significativamente los gastos operativos. Es crucial considerar las tasas de consumo de combustible, y los fabricantes generalmente proporcionan esta información en las especificaciones del generador para estimar los costos de funcionamiento con precisión
De los gastos asociados a la instalación de un generador de reserva para el hogar, los costos de instalación son los que más varían. Los costos pueden variar según su ubicación, porque el proceso incluye la obtención de permisos, la preparación del sitio, el montaje del generador, la contratación de un plomero matriculado que se encargue de conectar la tubería para el combustible y la contratación de un electricista matriculado que se encargue de conectar el generador a su casa. Un distribuidor autorizado de Cummins se encarga de hacer por usted todos esos trabajos de instalación.