Los generadores para RV Cummins son el estándar en energía para RV
Durante más de 80 años, cuando usted estuvo listo para salir a la carretera en su RV, nosotros también. Con generadores para RV Onan silenciosos y confiables, y la red de servicio más grande de la industria en EE. UU. y Canadá, la asistencia siempre está cerca.
Por qué elegir un generador para RV Cummins para su próxima aventura
Puede mejorar su experiencia en RV y tener tranquilidad durante todo su viaje. Vea cómo los generadores para RV Cummins elevan su experiencia de campamento a otro nivel.
Funcionamiento silencioso
Los generadores de inversores Onan se encuentran entre las formas más sofisticadas de obtener energía de generador. Son compactos, livianos, silenciosos y mucho más eficientes que los generadores convencionales.
Energía mejorada
Los generadores de montaje fijo Cummins le brindan energía confiable y constante, como la que obtiene en su hogar. Haga funcionar su aire acondicionado, TV y más con toda la electricidad que necesita.
Monitoreo automático
Ya sea conduciendo por el campo o estacionado en un desierto sofocante, el sistema EC-AGS+ está diseñado para su tranquilidad. Esta administración de energía simplificada le permite configurar su generador directamente desde su smartphone mientras explora.
Más de 600 ubicaciones de servicio
La amplia disponibilidad de la asistencia nos permite estar a su disposición cuando nos necesita. Cummins también ofrece uno de los mejores programas de garantía para generadores para RV.
Compre generadores para RV Onan en línea o a través de un distribuidor
Algunos modelos de generadores para RV Onan (QG 5500, QG 5500 LP, QG 6500 LP y QG 7000) están disponibles para su compra en línea en shop.cummins.com. Puede ver esos generadores aquí:
Tienda de generadores
Para ver nuestra selección completa de modelos de generadores para RV, disponibles a través de un distribuidor cercano, explore los generadores que se muestran a continuación.
Regístrese para recibir actualizaciones sobre RV
¿Quiere estar al tanto de las novedades de Cummins?
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y reciba mensajes (no más de dos por mes) que le proporcionarán actualizaciones de nuevos productos, así como recordatorios, consejos y trucos para RV.
La experiencia de Chase Briscoe con el generador para RV de Cummins

Usted puede elegir entre varias opciones de generadores para vehículos recreativos para sus necesidades de viaje por carretera. Los generadores para RV Cummins están disponibles con combustible diésel, de gas y propano líquido, y diversas opciones de energía. El mejor generador para vehículos recreativos para usted depende de cómo lo use y de sus preferencias personales.
Las garantías de los generadores para RV Cummins son sencillas. Pagaremos la reparación de cualquier pieza que falle debido a un defecto en los materiales o en la mano de obra durante los períodos de tiempo indicados a continuación. Comuníquese con un distribuidor para obtener más detalles sobre la garantía de su generador.
- Generadores para RV utilizados en aplicaciones para RV: 3 años o 2,000 horas, lo que ocurra primero
- Generadores para RV utilizados en aplicaciones que no son de RV: 1 años o 1,000 horas, lo que ocurra primero
- También hay disponibles garantías extendidas de 5 año(s)/3,000 horas
Soluciones de generadores para RV
Cummins ofrece soluciones para resolver las necesidades de energía más comunes de los RV. Obtenga más información sobre las opciones disponibles para subir de nivel su vida dentro (o fuera) de la carretera.
Instalaciones de montaje fijo
Saque el mayor provecho de su próximo viaje con un generador Cummins instalado. Los generadores instalados facilitan la vida en la carretera y fuera de ella.
Arranque automático del generador
Configure el sistema EC-AGS+ de arranque automático inalámbrico para generadores para RV una vez, y nunca tendrá que pensar en su generador por el resto de su viaje.
Generadores de inversores
Con un generador de inversores para RV Cummins, obtiene una experiencia más silenciosa y eficiente en comparación con otros generadores de la competencia.
Generadores portátiles VS instalados
Generadores portátiles Onan
- Listo para la energía conectando de forma segura el generador al protector contra sobretensiones y al cable de alimentación
- Ligero
- Ahorro de combustible
- Elija entre gasolina o diésel
- Bajo nivel de ruido
- Durable
- Se puede utilizar para diversas aplicaciones, no solo para RVing
- Elija entre modelos que van de 2500 W a 9500 W
Generadores para RV instalados por Onan
- Energía instantánea con solo pulsar un interruptor
- Silencioso
- Baja vibración
- Ahorro de combustible
- Elija entre propano, gasolina o diesel
- Utiliza combustible del vehículo
- Disponible desde 2.5kW hasta 12kW
- Capaz de manejar una alta demanda de energía
- Solución perfecta para campamentos que no permiten generadores portátiles
Descubra los distribuidores de generadores para RV Cummins en su área
Encuentre un distribuidor Cummins certificado cerca de usted para ayudarle a encontrar el generador adecuado para su próximo viaje.
Preguntas frecuentes sobre generadores para RV
Esto depende del tipo de combustible que utilice su RV y de la cantidad de energía que necesite. Por ejemplo, si desea poder hacer funcionar dos aires acondicionados, un televisor y el microondas al mismo tiempo, necesitará un generador de montaje fijo de alta potencia. También es buena idea considerar si está reemplazando un generador viejo o si está instalando un generador en un RV que nunca tuvo un generador. Si no está seguro de cuál es el generador adecuado para usted, busque un distribuidor cercano para que lo ayude a encontrar el correcto.
Los generadores para RV se ofrecen en muchos tamaños, desde generadores de 2,500 W hasta generadores de 12,500 W. Sus principios básicos de funcionamiento siguen siendo los mismos. El motor de combustión interna convierte la energía química almacenada en el combustible en energía mecánica, rotación. El alternador, acoplado al motor, convierte esta energía mecánica en energía eléctrica. Esta energía eléctrica luego se dirige al panel del disyuntor de su vehículo recreativo para alimentar las cargas, equipos y electrodomésticos dentro de su vehículo recreativo. Puede obtener más información en este artículo: Conceptos básicos de electricidad y generadores para RV | Cummins Inc.
Sí, para eso está un generador: energía eléctrica portátil. De hecho, puede ayudar a reducir el consumo de combustible porque el generador utiliza menos combustible que el motor de su vehículo. Además, le da la oportunidad de utilizar su generador. Cualquier aparato que pueda funcionar en posición estacionaria también se puede alimentar mientras se conduce. Esto solo se aplica a generadores de montaje fijo, y no a generadores portátiles. Para obtener más detalles sobre este tema, consulte la página 21 del manual para RV: manual del generador para RV 5410860 (F-1123).