Korišćenje snage ostriga kako bi se spasila obala zaliva SAD
Direktor korporativne odgovornosti, Louis Meek, bio je upoznat sa neverovatnim sposobnostima ostriga da filtriraju zagađivače kada je posetio projekat ostriga u Luizijani koji podržava kompanija.
Meek kaže da, dok ga nije video iz prve ruke, nije u potpunosti cenio druge ekološke koristi od projekta obnove grebena Od tri milje kompanije Nature Conservancy, duž nacionalnog utočišta za divlje životinje Sabine u jezeru Calcasieu.
"I wasn’t as well informed about the benefits they provide with respect to controlling erosion along the coast,” said Meek, who oversees Cummins Water Works and visited the project along with six other Cummins leaders Nov. 3.
"Louisiana is losing shoreline at a rate of 75 square kilometers per year, which is faster than anywhere on earth," he said. "Iako su grebeni samo jedno od mnogih potrebnih rešenja, oni značajno usporavaju stopu erozije tamo gde su napravljeni."
STVARANJE ODRŽIVOG ZALIHA VODE
Cummins vodovod je inicijativa kompanije za odgovor na globalnu vodenu krizu udruživanje sa vodećim stručnjacima za vodu i ulaganje i angažovanje u održivim, velikim razmerama, vodenim projektima sa velikim uticajem. Earlier this year, Cummins Water Works announced a $3 million, multi-year grant to The Nature Conservancy to restore water resources in the Mississippi River Basin in the United States.
Napor očuvanja prirode fokusiran je i na gornje i na niže dosege basena. Reka Vabash je poplavila reku, koja uključuje sedište Cummins-a u Kolambusu u državi Indijana, najveći je faktor viška hranljivih sastojaka kao što su azot i fosfor od đubriva do basena reke Misisipi.
Ovi višak hranljivih materija ne samo da zagađuju sisteme vode za piće na srednjem zapadu, već takođe doprinose opsežnoj mrtvoj zoni, otprilike veličini Masačusetsa, u Meksičkom zalivu duž obale Luizijane-Teksas. Zagađivači guše život u pomorskom sektoru, ugrožavajući ribolovne ribolove u regionu i ometaju rekreaciju i privredu.
Projekat sarađuje sa poljoprivrednicima na srednjem zapadu na prednostima usvajanja održivije prakse u poljoprivredi poput pokrića useva tokom zime i ni do poljoprivrede kako bi se smanjio radni vek viška hranljivih materija. Tim zaposlenih u Cumminsu nedavno je radio sa cumminsom za očuvanje prirode na ponovnom uvođenju glisera u delove gornje vode za čišćenje i filtriranje vode pre nego što stigne do zaliva.
SISTEM FILTRIRANJA PRIRODE
Grebeni ostriga rade mnogo isto, služeći kao jedan od najefikasnijih sistema za filtriranje prirode, kaže Set Blitch, direktor očuvanja prirode u Luizijani. Blitch je vodio Cumminsov tim dok su obilazili projekat.
He said a healthy, one-acre reef can filter approximately 24 million gallons of water each day. Grebeni ostriga takođe mogu da služe kao prirodni baferi protiv porasta nivoa mora od klimatskih promena, kao i olujnih događaja.
Grebeni formiraju žive obale koje štite susedne obalne mokre obale oslabljenjem energije talasa koja bi inače prouzrokovala eroziju. Takođe pružaju kritično stanište za morski život, doprinoseći ekonomskom uspehu ribolovca u zalivu.
Očuvanje prirode je do sada obnovlo preko sedam milja grebena ostriga, uspostavljajući impresivnu koaliciju iza posla, koja je započela 2010. Podrške uključuju Ministarstvo za divljač i ribolovce Luizijane, susedne galebove i privatne donatore i korporacije koji doprinose naporima.
Faza III projekta, koja proteže greben na oko milju, izgrađena je u julu i avgustu. Blitch kaže da je Cumminsova podrška uspela da značajno proširi opseg svog originalnog plana.
LIDERI OSTAVLJAJU ZADIVLJENE
Cumminsovi lideri koji su putovali uključivali su potpredsednika Tonija Satterthwaite-a i Mary Handler, potpredsednica - Odnose sa zajednicom i korporativnu odgovornost. Nakon kratke vožnje čamcem, lideri su obukli vadere i prošli kroz vodu visoku kolena kako bi posmatrali grebene izbliza.
Grebeni se grade pomoću žičanih korpi koje se zovu gabioni napunjeni krečnjakom postavljenim blizu obale kako bi se osiguralo da veći deo bilo koje erozije od akcije talasa ne može daleko da dopre. Korpe su dovoljno visoke da greben koji se formira ne može da se zakopa sedimentom.
Vremenom se ostrige okupljaju na korpama i osigurače, stvarajući grebene slične stenama koji obezbeđuju staništa za drugi morski život. Ostrige u projektu su zaštićene zakonom i ne mogu se žetve.
"Zaista sam bio iznenađen koliko brzo se mogu primeniti novi grebeni", rekao je Zach Gillen, generalni direktor - Cummins prodaja i servis Severne Amerike. "Veliki grebeni se mogu dogoditi za manje od godinu dana i oni stvaraju razliku."
Brian Mormino, izvršni direktor Cumminsa - Technical & Environmental Systems, rekao je da ga je putovanje napustilo sa obnovljenim uvaženjem znanja i posvećenosti očuvanja prirode i složenosti izazova koji se nastavljaju dalje.
Taj napor je protegao oko 800 milja od severa do juga u okupacijama od poljoprivrede do brodogradnje i komercijalnog ribolova. Inicijativa je dodatno komplikovana poplavama na severu i uraganima na jugu.
"Jedno je znati o izazovu, a drugo to videti", rekao je Mormino. "Mislim da je putovanje ojačalo našu posvećenost tome šta radimo i našu želju da radimo više."
Povezane oznake