Bienvenido a la confiabilidad respaldada por la experiencia
Explore las innovaciones y la experiencia técnica que dan forma al futuro de la energía.
La tecnología impulsa nuestro mundo hacia adelante a un ritmo exponencial.
Cummins Inc. (NYSE: CMI) anunció hoy la ampliación de su galardonada cartera de generadores de alta potencia con soluciones impulsadas por la plataforma de motor QSK78 para los mercados de 50Hz, que ofrecen un rendimiento, confiabilidad y sostenibilidad excepcionales para centros de datos y aplicaciones de misión crítica en todo el mundo.
Cummins Inc. anunció un acuerdo con Circe Energy para proporcionar una serie de grupos electrógenos de gas natural de alta potencia y alta eficiencia para respaldar una solución de microrred de energía permanente escalable detrás del medidor para su centro de datos de computación de alto rendimiento (HPC) ubicado en Texas.
La IA puede moverse a velocidad digital, pero la infraestructura que hay detrás no lo hace.
Cummins Inc. (NYSE: CMI) ha sido galardonado con el premio de plata en el programa Producto del año 2026 de Consulting Specifying Engineer (CSE) por los grupos electrógenos de la serie Centum™ S17 (600-1000 kW, 60 Hz) en la categoría de Energía.
Impulsada por el rápido aumento de la inteligencia artificial (IA) y un cambio hacia la computación de alta densidad, la industria de los centros de datos entró en 2025 a toda marcha.
La innovación a menudo aparece donde las limitaciones son más estrictas.
Nuestros cuerpos y mentes no siguen un cierre de negocios.
El 25 de marzo marca el octavo año consecutivo en que Cummins Inc. (NYSE: CMI) respalda el Día Internacional del Centro de Datos (IDCD), impulsado por la Bolsa 7x24.
Está claro por qué la estabilidad de los equipos a largo plazo es tan valorada dentro del sector minero.
Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) son posiblemente el elemento más crítico para crear una red resistente y flexible con alta penetración de energía renovable.
Cummins Inc. (NYSE: CMI) continúa avanzando en la tecnología de gas natural para aplicaciones de fracturación hidráulica a medida que el motor HSK78G demuestra su capacidad comprobada en el campo.
Nuestro mundo funciona con energía. Para casi cualquier negocio o industria, su flujo continuo es fundamental.
Devall Diesel Services (DDS) ha apoyado a los operadores marítimos comerciales a lo largo de los Estados Unidos.
La base de Cummins Mining es la encarnación de "las grandes cosas provienen de comienzos humildes.
Hoy la red enfrenta una presión cada vez mayor debido a la creciente demanda y la transición a una energía más limpia, por lo que el tiempo de inactividad simplemente no es una opción para las operaciones de misión crítica.
Cada día, la demanda mundial de energía crece exponencialmente, y con ella la necesidad de recursos limpios y confiables.
Cummins Inc. (NYSE:CMI) está redefiniendo el desempeño en aplicaciones vocacionales y en el lugar de trabajo con el motor de diésel de calibre medio Cummins X10™ y una cartera de soluciones de energía de alquiler diseñadas para soportar entornos de construcción exigentes.