Lista de control de seguridad del generador para el hogar

Siga estos consejos de seguridad para generadores domésticos al preparar su casa y su familia para los cortes de energía a largo plazo.

Por Catherine Morgenstern, periodista de marca

Consejos de seguridad para generadores para el hogar - Cummins

Con un poco más de un mes de duración en la ya tumultuosa temporada de huracanes en el Atlántico, sin mencionar la probabilidad de fuertes tormentas invernales en el horizonte, ahora es el momento de la preparación de cortes de energía

La preparación para cortes de energía a largo plazo es importante, y si ya ha dado el paso para garantizar una potencia de emergencia continua al comprar un generador, considere los pasos que debe seguir para operar de manera segura un generador para el hogar de respaldo. 

El mayor riesgo de los generadores para el hogar es el gas de monóxido de carbono (CO). Se llama "el asesino silencioso" porque es inodoro e incoloro, lo que significa que la mayoría de las personas que lo inhalan ni siquiera se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Los síntomas del envenenamiento de CO pueden parecerse mucho a la gripe, y en casos graves, puede causar daño cerebral permanente o la muerte. El CO puede ser especialmente peligroso para las personas que están durmiendo o intoxicadas.

Aquí hay algunos consejos para mantener a su familia segura mientras opera un generador durante su próximo corte de energía.

Consejos de seguridad para generadores portátiles de gas o diésel:

  1. Siempre siga las instrucciones del fabricante cuando configure un generador.
  2. Nunca use un generador dentro de su casa o garaje. Deben usarse en el exterior en áreas bien ventiladas que estén al menos a 20 pies de distancia de cualquier hogar o vivienda.
  3. Busque cualquier lugar que el aire pueda ingresar al hogar cerca de su unidad y asegúrese de que estén bien cerrados y sellados. Esto incluye ventanas o puertas, tomas de aire, rejillas de ventilación cercanas o espacios de rastreo.
  4. Las alarmas de detector de CO con batería confiables, aprobadas y operables deben instalarse en ubicaciones apropiadas en cada piso de la casa según lo especificado por el fabricante. 
  5. Permita que el generador descanse para que cualquier acumulación de gases pueda disiparse del área. Abra sus ventanas y puertas durante este receso para obtener aire fuera de cualquier concentración que pueda haber recogido en su casa.
  6. Asegúrese de que su generador reciba el mantenimiento adecuado, incluidos los cambios regulares de aceite. 

Consejos de seguridad para generadores de gas o diésel instalados permanentemente:

  1. Instale el generador en exteriores solamente.  Trabaje con un instalador profesional para ubicar el generador lejos de las ventanas, puertas y otras aberturas de la casa donde los gases de escape se dispersarán lejos de la casa o las áreas ocupadas.
  2. Instale todas las piezas de la carcasa del generador al menos 60 pulgadas de cualquier abertura en las paredes de las estructuras que puedan estar ocupadas.  Ejemplos de aberturas de pared incluyen, pero no se limitan a, ventanas operables, puertas, ventilaciones de secado, tomas de aire para calentadores, etc.
  3. Busque cualquier lugar que el aire pueda ingresar al hogar cerca de su unidad y asegúrese de que estén bien cerrados y sellados. Esto incluye, pero no se limita a, ventanas o puertas, tomas de aire, rejillas de ventilación cercanas o espacios de rastreo. Su generador debe estar ubicado de manera que los gases de escape no puedan acumularse en una zona ocupada.
  4. Asegúrese de que los generadores se utilicen, mantengan y operen según las recomendaciones del fabricante. En caso de dudas sobre el cumplimiento de los estándares de instalación, consulte con una persona calificada, como el instalador, para que inspeccione el sistema.
  5. Permita que el generador descanse para que cualquier acumulación de gases pueda disiparse del área. Abra sus ventanas y puertas durante este receso para obtener aire fuera de cualquier concentración que pueda haber recogido en su casa.
  6. Revise el sistema de escape en busca de corrosión, obstrucciones y fugas cada vez que encienda el generador, y cada ocho horas cuando esté en funcionamiento continuo.
  7. Asegúrese de que su generador reciba el mantenimiento adecuado, incluidos los cambios regulares de aceite.
  8. Las alarmas de detector de CO con batería confiables, aprobadas y operables deben instalarse en ubicaciones apropiadas en cada piso de la casa según lo especificado por el fabricante.

generadores para el hogar Cummins son extremadamente silenciosos, estéticamente agradables y accesibles remotamente. Si aún no ha dado el paso para comprar un generador de respaldo, considere programar una evaluación para el hogar sin dolor con su distribuidor de Cummins más cercano . En solo unos minutos se enterará exactamente qué poco cuesta la máxima tranquilidad.
 

Perfiles de autor

Catherine Morgenstern-Cummins Inc.

Catherine Morgenstern, periodista de marca

Catherine Morgenstern es una periodista de la marca para Cummins, que cubre temas como la propulsión alternativa, la digitalización, la innovación en fabricación, la autonomía, la sostenibilidad y las tendencias en el lugar de trabajo. Tiene más de 20 años de experiencia en comunicaciones corporativas, ocupando posiciones de liderazgo más recientemente dentro del sector de bienes de capital industrial. Catherine comenzó su carrera como escritora de mercadeo para una compañía de biotecnología, donde aprendió a tomar información complicada y altamente técnica y hacerla accesible a todo el mundo. Cree que el concepto de "narración de cuentos" es más que una palabra de moda y le encanta encontrar maneras para que sus lectores hagan conexiones personales con sus súbditos. Catherine tiene pasión por la tecnología y la innovación y por cómo su intersección puede tener un impacto en todas nuestras vidas. Catherine recientemente regresó a su ciudad natal en el valle de Hudson, Nueva York luego de varias décadas en los Ángeles y Chicago. Se graduó de UCLA y disfruta de la jardinería y de pasar tiempo con su esposo y sus tres hijos.

¿Desea obtener más información?

Reciba lo último de Cummins en tecnologías, productos, noticias y perspectivas.