El embotellador de bebidas cambia a Cummins para energía de reserva
Por Anisha George , Especialista en comunicaciones de marketing
Constituida en 1974, Sukkur Beverages fue el primer introductor de refrescos carbonatados en la región interior de Sindh y limita con la región sur de Punjab, Pakistán. Originalmente era una planta embotelladora de Coca-Cola y luego presentó Pepsi en los 1980.
Mientras que el fabricante tiene un sistema de energía de reserva en su lugar, estaba buscando un nuevo proveedor para asociarse que podría proporcionar un soporte más dedicado y capacidades más fuertes. El distribuidor local de Cummins Orient Energy Systems demostró estos activos a las bebidas de Sukkur, cambiando su preferencia por especificar un Cummins. "El cliente buscaba un producto de OEM con un mejor soporte de posventa y experiencia en ingeniería disponible dentro del país", dijo Muzaffar Iqbal, sales y marketing-GO for OES. En el caso de una falla en la compañía de servicios públicos, las operaciones pueden continuar sin problemas con energía confiable de respaldo en forma de un grupo electrógeno de generación de energía C550D5e de Cummins. Esto proporciona 500 kVA de energía de reserva para la planta de 170, 000 pies cuadrados y las oficinas.
El proyecto fue un éxito debido al nivel demostrablemente alto de la implementación técnica. OES realizó la instalación y la sincronización local con los generadores existentes de 2 x 1250 kVA a través de un sistema de control. El sistema se integró y encargó con éxito y funciona perfectamente. A medida que OES y Cummins entran en la industria de bebidas de interior Sindh, esto presenta la oportunidad de demostrar el producto superior y el respaldo de postventa a otros especificadores que buscan el socio adecuado.
Perfiles de autor
Anisha George , especialista en comunicaciones de marketing
Como especialista en comunicaciones de comercialización, Anisha respalda el marketing, las comunicaciones y la gestión de eventos para África y las regiones de Oriente Medio. Antes de incorporarse a Cummins en 2011, adquirió experiencia en la industria trabajando en el campo de la gestión de eventos. [correo electrónico protegido]
Etiquetas relacionadas