Energy IQ: energía, potencia y electricidad, ¿cuál es la diferencia?

Energía vs Energy-puede hacer un simple experimento ahora mismo para entender la diferencia entre energía y energía. 

Por Aytek Yuksel, líder de marketing de contenidos - Power Systems

imagen de héroe

Pero antes de que lleguemos demasiado lejos en el experimento, hagamos una cosa fuera del camino: la electricidad es simplemente una forma de energía.

Ahora que hemos aclarado eso, aquí hay un experimento rápido para ayudarle a entender mejor la diferencia entre energía y energía.

El experimento...

Levante lentamente el brazo derecho por encima de la cabeza. ¡Felicitaciones! Acabas de consumir unos cuatro joules de Energy .

Ahora levante su brazo izquierdo por encima de su cabeza, pero esta vez hágalo dos veces más rápido que la primera vez. ¡Gran! Usted acaba de consumir aproximadamente la misma cantidad de energía que el primer intento, pero aplicó el doble de energía a través de una duración más corta ya que elevó su brazo el doble de rápido.

If we get even more technical, energy is the capacity of doing work and power is the time rate of doing work (or delivering energy, according to Encyclopedia Britannica). Para hacer el mismo trabajo de manera repetitiva, necesitaría la misma cantidad de energía, pero puede aplicar más energía si quiere hacerlo con mayor rapidez.

La diferencia entre energía, energía y electricidad...

Energy entra en nuestra vida en muchas formas. La primera ley de la termodinámica establece que no podemos ni crear ni destruir energía, sino convertirla solo de una forma a otra.

Por ejemplo, el combustible diésel contiene energía química, y un motor convierte la energía química en energía térmica a través de la combustión, luego la energía térmica a la energía de movimiento. Si se acote el motor con un alternador y se forma un generador de energía eléctrica, el alternador convierte la energía de movimiento del motor en electricidad, otra forma de energía. 

Forms of energy
La energía viene en muchas formas. Convertimos la energía de un formulario a otro para obtener el trabajo que se necesita hacer. 

Power es la tasa de tiempo o el ritmo de hacer el trabajo. Normalmente vería energía transmitida o descrita en "vatios" y energía en "vatios-hora". A medida que aplica energía (vatios), durante una duración de tiempo (horas), obtendrá la cantidad de energía consumida, en vatios-hora.

Hay muchos dispositivos que generan energía. Un generador eléctrico diésel produce energía al convertir la energía química en electricidad, un panel solar produce energía al convertir la energía de la luz solar en electricidad. Estos dispositivos generan energía, pero no crean energía, solo convierten la energía de un formulario a otro.

Forms of energy consumption
Consumimos energía en muchas formas. La electricidad y los productos petrolíferos son las formas de consumo de energía más populares. 

Electricity es una de las muchas formas de energía. La relativa facilidad de transmisión y distribución, y la capacidad de utilizarlo con mayor seguridad hacen que la electricidad sea una forma popular de energía para nuestra vida cotidiana.

Consumimos electricidad al convertirlo en otras formas de energía. Electrical energy can be transformed into various forms. For instance, light bulbs turn electrical energy into light, space heaters into heat, and electric vehicles into motion.

Aside from electricity, we also heavily rely on energy derived from oil, natural gas, and biofuels/waste. Oil is mainly used for transportation, natural gas for residential and industrial needs, and biofuels/waste for heating and cooling in homes."

¿Tiene todo eso?   

En Resumen, usamos la energía en muchas formas a lo largo de nuestras tareas cotidianas, y la electricidad es simplemente una de estas muchas formas de energía que es ampliamente popular. La energía por otro lado es la tasa de tiempo de suministro de energía. 

Para obtener más información sobre las tendencias en los mercados de energía y electricidad o leer historias como esta, siga a Cummins en Facebook y LinkedIn. 


 

Perfiles de autor

Aytek Yuksel-Cummins Inc

Aytek Yuksel, líder de marketing de contenidos - Power Systems

Aytek es líder en marketing en Cummins, y se centra en la tecnología y el liderazgo intelectual. Desde que se unió en 2008, ha ocupado varios puestos de marketing y ahora comparte información sobre mercados, tecnologías y transición energética. Aytek vive en Minneapolis con su esposa y sus dos hijos.

¿Desea obtener más información?

Reciba lo último de Cummins en tecnologías, productos, noticias y perspectivas.