Los motores de hidrógeno pueden ayudarle a reducir las emisiones
En Cummins, entendemos que la transición energética plantea nuevos desafíos para todos nosotros en todo el mundo. Es por eso que estamos trabajando activamente para simplificar el proceso.
Satisfacer las demandas de la industria
Los motores de hidrógeno son similares a la tecnología de motores de combustión que la gente conoce, usa y en la que confía hoy en día. Debido a que los motores de hidrógeno son confiables, pueden ayudar a que la transición energética sea una solución viable y sostenible.
Cumplir con las regulaciones gubernamentales
A medida que las empresas buscan reducir su impacto ambiental, una fuente renovable como el hidrógeno es una de las fuentes más emocionantes para alimentar vehículos con cero emisiones.
Hacer una transición gradual
Para las compañías que aún no están listas para hacer la transición a los motores de hidrógeno, nuestra amplia cartera de productos Cummins de confianza ofrece soluciones para cualquier etapa de su viaje hacia un mañana mejor.
Prepare su negocio para el futuro
Para autobuses, camiones de larga distancia e incluso barcos, la energía del hidrógeno es el futuro del combustible. Debido a que los motores de hidrógeno tienen costos operativos y de mantenimiento similares a los de los motores combustibles, son una inversión estratégica y sostenible.
¿Cómo funciona un motor de hidrógeno?
Los motores de hidrógeno comparten muchos componentes similares a los motores de diésel, lo que los convierte en una alternativa eficiente, familiar y escalable a los motores tradicionales.
Cero emisiones
Los motores de hidrógeno liberan casi cero trazas de dióxido de carbono, y los vehículos eléctricos con célula de combustible (FECV) no producen más emisiones que el vapor de agua.
Tiempo de repostaje rápido
A diferencia de los vehículos eléctricos, que sacan a los vehículos de la carretera durante períodos prolongados para cargarse, los motores de hidrógeno ofrecen tiempos de reabastecimiento rápidos y un rendimiento, durabilidad y confiabilidad similares a los del diésel.
Reducción de la huella de carbono
La tecnología de motores de hidrógeno puede ayudarlo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumplir con las regulaciones gubernamentales y adoptar la transición energética mientras conduce hacia el destino cero.
Hardware de motor confiable similar
En Cummins, aprovechamos nuestras plataformas y experiencia en motores existentes para crear soluciones escalables de motores de hidrógeno que reducen los costos.
Motor destacado
Nos asociamos con Werner Enterprises para integrar los nuevos motores de combustión interna de gas natural de 15 L y de hidrógeno de 15 L de Cummins. El motor ICE de hidrógeno de 15L ofrecerá capacidades de potencia de hasta 500 caballos de fuerza y 1,850 pies-Ib de torque para un tren motriz de gas natural especialmente diseñado y totalmente integrado con cero emisiones.
Obtenga más información sobre la tecnología de motores de hidrógeno
En Cummins, desarrollamos continuamente nuevos recursos e información para mantenerlo actualizado sobre la tecnología del hidrógeno. Explore estos recursos para descubrir cómo funciona la tecnología de hidrógeno y por qué está allanando el camino para el destino cero.
Motores de hidrógeno en la movilidad y el transporte
Nunca se pierda lo último
Preguntas frecuentes sobre motores de hidrógeno
Los motores de hidrógeno funcionan de dos maneras. En la primera forma, un dispositivo conocido como célula de combustible convierte el hidrógeno en electricidad. Luego, esa electricidad se usa para alimentar el motor eléctrico del vehículo. En la segunda forma, un motor de combustión interna quema hidrógeno y lo convierte en combustible. Lea más aquí.
Mientras que hLos motores de combustión interna de Ydrogen funcionan con hidrógeno, funcionan de manera similar a los motores de gas natural y tienen componentes muy similares a los motores naturales y diesel. Los motores de hidrógeno funcionan convirtiendo el hidrógeno en electricidad o quemando hidrógeno como combustible.
Debido a que los motores de hidrógeno se pueden producir en masa utilizando las mismas cadenas de suministro y fábricas que los motores de combustión, ofrecen una ventaja escalable única que podría reducir los costos y brindar una confiabilidad constante.
Uno de los primeros motores de combustión interna funcionaba con una mezcla de hidrógeno y oxígeno, con un mecanismo de encendido por chispa eléctrico. Dicho esto, un motor de diésel no puede funcionar solo con hidrógeno.
Los motores de hidrógeno se ven, suenan y funcionan de manera similar a los motores de combustión interna. Su fiabilidad y durabilidad también son equivalentes, lo que las convierte en una excelente opción a medida que avanzamos hacia el destino cero.