Los motores Cummins impulsan el mundo
Desde el principio, hemos priorizado la innovación y hemos diseñado cada motor Cummins para ofrecer energía confiable que satisfaga las diversas necesidades energéticas de todo el mundo. En la actualidad, ofrecemos una amplia línea de tecnologías de motores, incluidos motores diésel, de gas natural y de combustible alternativo.
Motores confiables para sus desafíos más difíciles
Nuestros motores están diseñados para una variedad de aplicaciones y están respaldados por una red global de ventas y servicios que abarca más de 190 países y territorios.
Motores para uso fuera de carretera
Nuestros motores fuera de carretera respaldan equipos esenciales para las industrias de la construcción, industrial, marina, minera, de petróleo y gas, y ferroviaria.
Motores más inteligentes y limpios en los que puede confiar para obtener energía confiable
Desde soluciones de cero emisiones hasta motores avanzados de diésel y gas natural, estamos diseñando la próxima generación de energía a través de soluciones innovadoras.
Accelera
Conozca nuestra diversa cartera de soluciones de cero emisiones dedicadas a servir a las industrias que mantienen el mundo en funcionamiento y crear un futuro más sostenible.
Motores G-drive
Durante más de 80 años, los motores G-Drive de Cummins han sido el nombre de confianza en los grupos electrógenos y han proporcionado soluciones de energía vitales que impulsan al mundo hacia adelante.
Motores de bomba contra incendios
Nuestra tecnología avanzada ha convertido a Cummins en líder en el diseño de motores de bomba contra incendios en los que confía la industria de protección contra incendios durante más de 25 años.
Motores de hidrógeno
Los motores de hidrógeno pueden potenciar su transición hacia un futuro sostenible, así que emprenda el camino hacia motores más limpios con nuestra tecnología líder de motores de hidrógeno.
Motores de gas natural
Hacemos que el cambio a motores de gas natural y el logro de emisiones casi nulas sean perfectos gracias a nuestro apoyo y tecnología renovable líder.
Puede contar con los motores Cummins
Motores Cummins construidos en 2020
Invertido anualmente en investigación y tecnología
Los ingenieros de Cummins innovan constantemente
Centros técnicos globales
Experimente una energía legendaria con el turbo diésel de Cummins
Buscar motores de camionetas
Casi el 70% de los dueños de camionetas para trabajo pesado Ram 2500 y 3500 confían en Cummins para ofrecer una potencia confiable e inmejorable.
Únase a más de 27K+ miembros del club Cummins
Obtenga acceso a nuestro exclusivo programa de lealtad cuando alcance las 100,000 millas o más en su vehículo con motor Cummins.
Saque el máximo provecho de su equipo con motor Cummins con piezas originales y un servicio al cliente impecable. Nuestras piezas de primer nivel están diseñadas para ofrecer durabilidad, longevidad y confiabilidad, y cuentan con una red de asistencia global.
En Cummins, ofrecemos tecnología que lo satisface en cualquier lugar y disminuye su impacto ambiental. Estamos aquí para ayudarlo a identificar el equipo adecuado para cumplir con sus objetivos hoy y allanar el camino hacia un futuro de cero emisiones a través de nuestra estrategia Destino Cero.
Un sistema de postratamiento simplificado en los motores de gas natural de Cummins ofrece un tiempo de actividad fuerte y no requiere mantenimiento de rutina en un paquete liviano, y ha mejorado aún más.
Cuando los conductores eligen una camioneta RAM para trabajo pesado, esperan fuerza, durabilidad y un desempeño confiable.
Cuatro camiones. Siete ciudades. Un objetivo: poner los trenes motrices de Cummins en manos de las personas que los usan a diario.
Resumen Los motores de gas natural ofrecen costos operativos más bajos y emisiones reducidas en comparación con los motores diésel, y su sistema de tratamiento de escape más simple y sin mantenimiento elimina los cambios y reemplazos de filtros que requieren los motores de diésel.
Resumen Los motores de gas natural se han convertido en una alternativa sólida al diésel para flotas comerciales de servicio pesado, ya que ofrecen un funcionamiento más silencioso, un mantenimiento más sencillo, opciones de reabastecimiento de combustible más convenientes y costos de combustible consistentemente más bajos y estables.
Las flotas medianas de hoy en día se enfrentan a una creciente demanda de ofrecer un alto rendimiento y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental.
Los precios bajos y estables del gas natural siguen llamando la atención de flotas y operadores propietarios que buscan reducir los costos operativos y, al mismo tiempo, las emisiones.
La optimización del consumo de líquido en un sistema de propulsión diésel para vehículos pesados comienza mucho antes de que un camión entregue su primera carga.