Cummins G-Drive es pionero en energía sostenible con HVO
Embárquese en un viaje de energía sostenible Impulsado por los motores generadores de vanguardia de Cummins G-Drive, que cuentan con la innovadora capacidad de funcionar con aceite vegetal tratado con hidrógeno (HVO) como combustible. En las pruebas y el desarrollo con Cummins Power Generation, todos nuestros motores de diésel están aprobados para funcionar con HVO para aplicaciones de reserva en cualquier mezcla de HVO y diésel o HVO solamente. Esta capacidad redefine las soluciones de energía ecológicas, marcando el comienzo de una nueva era de generación de energía sostenible.
El combustible HVO se erige como un faro de energía consciente del medio ambiente, y Cummins G-Drive se enorgullece de ofrecer esta capacidad en nuestros motores como una opción de combustible avanzada. HVO tiene muchos beneficios, incluida la reducción de la huella de carbono, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción en gran medida del humo y las partículas y la compatibilidad con la infraestructura de productos existente. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se refleja a través de Powered by Cummins G-Drive, que brinda a los fabricantes líderes del mercado una alternativa más ecológica sin comprometer la potencia, la confiabilidad o el rendimiento. Elegir un motor G-Drive de Powered by Cummins significa la oportunidad de marcar el comienzo de un futuro más ecológico y sostenible.
Otras consideraciones sobre emisiones
Con el objetivo de proteger la salud pública y conservar los recursos naturales del planeta, la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y de agencias reguladoras en la Unión Europea (UE) ha exigido, durante la última década, que se reduzcan los contaminantes generados por los motores de diésel, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM).
Durante todo este tiempo, Cummins Inc. ha estado a la vanguardia del movimiento para cumplir con estos nuevos estándares, y se ha convertido en:
- El primer fabricante en introducir los productos EPA Tier-2 y Tier-3 en el mercado, antes de la fecha límite regulatoria;
- El primer fabricante en introducir en Europa motores diésel de accionamiento generador que cumplen con la norma Stage IIIA de la UE;
- El líder en soluciones innovadoras de emisiones que se centran principalmente en mejoras en el diseño en el cilindro para eliminar la mayoría de los NOx, HC y PM antes de que se formen.
Por lo tanto, nuestros motores de diésel no solo son muy limpios, también retienen todas sus ventajas de desempeño sin estrategias postratamiento de escape que suman costos y complican el mantenimiento para los usuarios.
Diseñando la próxima generación de energía.
Con más de 80 años de experiencia impulsando aplicaciones comerciales, recreativas y gubernamentales en todo el mundo, Cummins ofrece la confiabilidad y durabilidad que los operadores esperan.