Unidades de control de artículos electrónicos

Unidades de control de artículos electrónicos de Cummins:

La unidad de control electrónico (ECU) o módulo de control electrónico (ECM), comúnmente conocida por ser el cerebro detrás del motor, proporciona datos clave al motor y los componentes que lo integran. En Cummins, contamos con una gama de ECM que se adapta a una variedad de aplicaciones, desde trabajo liviano hasta alta potencia, a la vez que cumple con múltiples regulaciones de emisiones en todo el planeta.

 

Módulos de control electrónico diésel

ECM diésel

Los módulos de control electrónico diésel de Cummins son controladores de motor aptos para suministrar energía al mercado diésel mundial, a la vez que cumplen con diferentes regulaciones de emisiones. En Cummins, diseñamos nuestros ECM para que cumplan con los criterios de la tecnología más avanzada en los mercados comerciales de diésel.

 

 

 

 

 

Módulos de control electrónico de gas natural

ECM de gas natural

Los controladores de motor de gas natural de Cummins son aptos para tecnología en evolución en el mercado comercial de combustibles alternativos. Las capacidades de gas natural pueden admitir hasta 10 cilindros y tienen una RAM externo de 4Mb. Este ECM se adapta a una variedad de aplicaciones, y puede adecuarse según la aplicación para cumplir con los objetivos de las emisiones en el sitio del cliente.

 

 

 

Módulos de control de postratamiento

Módulo de control de postratamiento

Las unidades de control de postratamiento de Cummins están diseñadas para sistemas de postratamiento tanto para los mercados desarrollados como para los emergentes. Estos módulos electrónicos de vanguardia, diseñados en las dependencias, pueden controlar los sistemas de postratamiento para un mejor desempeño del sistema y un cumplimiento más estricto de las regulaciones de las emisiones.

 

 

 

Unidades de control electrónico

Unidades de control electrónico

El modelo Cummins CM2950 es un controlador de motor apto para una amplia variedad de aplicaciones. Se trata de un controlador activador que puede usarse para una variedad de propósitos tanto para reducir las emisiones como para aumentar el desempeño. Es ideal para el mercado con una aplicación de bajo costo.

Representación del ECM
¿Cómo evolucionarán las ECU durante la transición energética?

Qué son las unidades de control electrónico (ECU)

  • Las unidades de control electrónico (ECU) desempeñan un papel importante en la mejora del rendimiento, la reducción de emisiones, el ahorro de combustible, la garantía de seguridad y el mantenimiento del vehículo.
  • Los módulos de control electrónico (ECM) son un tipo de ECU que optimiza el rendimiento del motor y mejora la eficiencia. Lo hacen monitoreando los datos del sensor y ajustando parámetros críticos como el consumo de combustible y el tiempo de encendido, según sea necesario.
  • El módulo de control del tren motriz (PCM), otro tipo de ECU, monitorea el motor, la transmisión y los componentes del tren motriz a través de sensores ubicados estratégicamente, lo que garantiza un funcionamiento óptimo.

Papel de las ECU

  • Las ECU facilitan el diagnóstico al monitorear continuamente el comportamiento del sensor y el actuador, registrar los códigos de falla cuando se detectan anomalías y ayudar a identificar y resolver problemas con mayor rapidez.
  • Los módulos de control electrónico optimizan el desempeño del motor al analizar los datos de los sensores y ajustar parámetros como el consumo de combustible y el tiempo de encendido. La reducción de emisiones y la mejora de la eficiencia resultantes son particularmente evidentes en los arranques de motor en climas fríos.

ECU en motores de combustión interna

  • Las ECU alimentan y secuencian los inyectores, pulverizando combustible en las cámaras de combustión. Esto incluye el control del flujo de aire a través de controladores turbo, así como la recirculación de gases de escape. 
  • También gestionan los procesos de postratamiento para la limpieza del escape. Cummins, por ejemplo, ha estado desarrollando módulos de control avanzados para estos motores, lo que garantiza un alto ahorro de combustible y menores emisiones.

ECU en motores de gas natural

  • Si bien el gas natural es más limpio y no requiere un postratamiento extenso, los ECM en estos sistemas aún administran los sistemas de inyección de combustible y encendido por chispa. 
  • En diversas aplicaciones, las ECU controlan la sincronización de las válvulas para permitir un encendido más temprano o un encendido retardado, lo que cambia la potencia y la salida de par del motor de cada ciclo de encendido.

ECU en vehículos eléctricos de batería (BEV)

  • Las ECU en los BEV difieren significativamente de las de los motores diesel, hidrógeno y gas natural. Manejan múltiples funciones de conversión de energía, como cargadores integrados que convierten la alimentación de CA a CC para ayudar a cargar las baterías. 
  • También manejan baterías de alto voltaje para alimentar la electrónica convencional del vehículo. Las ECU buscan fallas eléctricas que podrían ser potencialmente riesgosas para los conductores y para la infraestructura de carga. 

Consideraciones para el desarrollo de ECU para la transición energética

  • Uno de los desafíos del transporte sostenible es desarrollar una arquitectura electrónica rentable y precisa que atienda a diferentes sistemas de combustible y cumpla con los requisitos del mercado regional.
  • Se requerirá un fuerte talento en ingeniería, equipos centrados en el cliente con experiencia diversa y una inversión continua en investigación y desarrollo. 
  • El cambio a unidades de control de próxima generación para las regulaciones en evolución (estándares Euro 7 y EPA 2027) también requerirá más inversión, tiempo y recursos.