Cambie a motores de gas natural
Los motores y vehículos de gas natural se encuentran entre los tipos de vehículos bajos en carbono más maduros, probados y menos disruptivos de la actualidad. Con nuestros motores de gas natural confiables y eficientes, obtendrá ahorros a largo plazo y cumplimiento normativo inmediato. Conduzca hacia el futuro con los motores de gas natural de Cummins.
Los motores de gas natural pueden impulsar un mundo más sostenible
Cummins se compromete a simplificar la transición energética y a respaldar su viaje. Con más de tres décadas de experiencia, tenemos soluciones que se adaptan a cada desafío para garantizar una transición fluida y exitosa a los vehículos de gas natural.
Justificar el costo
Cambiar a un motor de gas natural lo ayudará a cumplir con las normas de emisiones y ahorrar tiempo y dinero gracias a los precios estables del combustible, costos de combustible más baratos y sistemas de postratamiento de catalizador pasivo de tres vías sin fluidos.
Haga una transición fluida
Todos los motores de gas natural de Cummins están respaldados por la red de servicio integral y asistencia de canales. Una arquitectura de motor familiar significa menores costos en la capacitación de técnicos y centros de servicio de reequipamiento.
Reducir las emisiones
Los motores de gas natural ofrecen la mejor opción de reducción de gases de efecto invernadero del pozo a la rueda y pueden ser carbono neto negativo cuando se utiliza gas natural renovable (GNR).
Adaptarse a una tecnología diferente
Los motores de gas natural cuentan con la tecnología de combustible alternativo menos disruptiva, con una relación de reemplazo de vehículos de 1 a 1. Se basan en más de 30 años de experiencia en gas natural, tienen prácticas de mantenimiento conocidas y son capaces de realizar operaciones de varios turnos.
Potencia y rendimiento con motores a gas natural
El gas natural es un combustible de combustión limpia que disminuye la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y material particulado como dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), a la vez que proporciona el mismo tipo de potencia y rendimiento por los que son conocidos los motores Cummins.
Mirar hacia el futuro
Nuestros motores incluyen características recién lanzadas que conectan las operaciones de la misión directamente con los procesos de mantenimiento y reparación, lo que optimiza las operaciones y minimiza el tiempo de inactividad.
Combustible más limpio
El gas natural renovable (GNR) es una alternativa al diésel neutra en carbono y, a veces, incluso de carbono negativo, que incluso los sectores más difíciles de reducir pueden usar.
Integración total
Los trenes de potencia totalmente integrados de Cummins tienen la oferta más completa de componentes principales, incluidos el motor y el postratamiento, la transmisión, los ejes, el sistema de suministro de combustible y las características digitales, para brindar las soluciones más innovadoras y eficientes del sector.
Abundancia
El gas natural está ampliamente disponible y es menos costoso que el diésel y la gasolina, lo que lo convierte en una fuente de combustible constante independiente del mercado mundial del petróleo.
El motor a gas natural X15N
El X15N es el primer motor a gas natural de la industria que ofrece una amplia gama de aplicaciones de larga distancia. Más liviano que nuestros modelos diésel de 15 L y alimentado por gas natural, el X15N reduce significativamente las emisiones para cumplir incluso con las regulaciones más estrictas de las regulaciones de EPA y CARB. Con capacidades de potencia de hasta 500 hp y torsión de hasta 1850 lb-ft, este motor para trabajo pesado le trae el futuro del transporte para que pueda alcanzar sus objetivos ambientales de manera más efectiva y eficiente.
Recursos y herramientas para motores a gas natural
Estamos comprometidos a crear la mejor capacitación y herramientas de su clase que permitan la toma de decisiones informadas. Explore nuestros recursos más recientes para mantenerse actualizado sobre las últimas innovaciones de Cummins y las últimas noticias en motores a gas natural.
Tecnologías de combustible limpio de Cummins
Preguntas frecuentes sobre los motores a gas natural
Los motores a gas natural funcionan de manera muy similar a los motores diésel y de gasolina. En los motores de combustión de gas natural, el gas natural se almacena en un tanque y se enciende mediante la tecnología de bujía. A diferencia de sus homólogos diésel y de gasolina, los motores de gas natural pueden funcionar con gas natural comprimido (GNC), gas natural líquido (GNL) y gas natural renovable.
Con un motor a gas natural, no hay necesidad de sistemas complejos de postratamiento que tienen como objetivo reducir las emisiones NOx. Esto se debe a que los motores a gas natural de Cummins ya están certificados con niveles de NOx casi nulos, un 90% por debajo del estándar actual para emisiones NOx.
Debido a que los motores de gas natural requieren bujías, los motores de diésel no pueden funcionar con gas natural. Sin embargo, hay motores llamados bicombustibles o motores de combustible dual que pueden cambiar entre diésel y gas natural.
Algunos motores usan diésel para proporcionar ignición y gas natural para proporcionar energía