Zašto prodajem Cummins-ove generatore za sezonu uragana

Cummins Inc., globalni lider u tehnologiji pogona

Cummins-ov generator napaja kuću dok pada kiša

Ovaj članak je autor Jared Godwin-a, Cummins dilera kompanije Lawson & Lawson Electrical Services

Pre nekoliko godina, izvođač električne energije za koji poslodavca, Lawson & Lawson u Tallahassee, počeo je da prodaje kućne generatore jer smo želeli da pomognemo našim kupcima da pogone bilo šta. Ovo je ipak Florida, a uragani su konstantan rizik.

Kako uragani stvaraju nestanka struje.

Iz godine u godinu vidimo uzroke oštećenja uragana. Neki od najgorih olupina koje smo ikada videli bio je 2018. kada smo otvorili našu kancelariju na Panami Beach. Uragan Mikel, kategorija 5, upravo je pogodio obližnju plažu Meksiko.

Destruktivni olujni vetar i kiša čvrsto su na floridskom drveću, uzrokujući da udovi padnu na vodove za proizvodnju električne energije i ostavljaju Floridu bez električne energije. Na kraju, moji kupci se umore od sedinja na toploti i čekanja da se energija ponovo uključi. Dakle, oni odlučuju da uzmu Cummins QuietConnect™ rezervni generator za svoje domove. Najčešća rečenica koju čujem od njih je, "Jednostavno ne mogu ići još godinu dana."

Važnost ranog poručivanja generatora.

Ako ste zainteresovani za kućni rezervni generator, nemojte da čekate. Zakažite sastanak sa ovlašćenim Cummins prodavcem što je pre moguće. Ovde u Tallahasee-u je potrebno mjesec dana da dobijete dozvolu i do još dve nedelje da biste zakazali i instalirali generator.

Šest nedelja na visokoj strani nije velika stvar za nekoga ko je već doneo takvu odluku. Ali za nekoga ko se uspaničio jer vidi uragan u Zalivu, jednostavno nema dovoljno vremena pre nego što oluja doseže do kopna.

U drugim delovima zemlje dozvoljena vremena mogu da se razlikuju, tako da je uvek najbolje biti spreman. Možete pronaći lokalnog Cummins prodavca ili zakazati besplatnu procenu kod kuće preko veb-sajta kompanije Cummins da biste započeli.

Zašto prodajemo Cummins generatore.

Odgovor je jednostavan. Cummins proizvodi kvalitetne proizvode i stoji iza njih. Znamo da ako postoji problem, Cummins će raditi sa nama kako bi ga brzo rešio. To čini naše kupce srećnim i daje nam pouzdanje da preporučimo svoje generatore u celini.

Kada instaliramo naše Cummins QuietConnect rezervne generatore, sarađujemo sa mnogo izvođača gasa. Dok povezuju gasne ceste sa generatorima, vide koliko dobro rade i zadivljeni su. Tako da takođe dobijamo mnogo upućivanja preko njih.

Stvaranje dobrog odnosa sa kupcima nam je važno. I give my customers my mobile phone number and answer texts 24/7 throughout the installation process. To im daje duševni mir znajući da ćemo se o njima pobrinuti ja i Cummins.

Na kraju dana, kada prodate dobar proizvod i uradite dobro dela, to se i obavi. Ako ste zainteresovani da postanete Cummins prodavac kao što su Lawson & Lawson, pogledajte prednosti partnerstva sa Cummins-om.

Profili autora

Poslovna zgrada kompanije Cummins

Cummins Inc., globalni lider u tehnologiji napajanja

Cummins Inc., globalni lider pogona, posvećen je pokretanju prosperitetnijeg sveta. Od 1919. godine isporučujemo inovativna rešenja koja pomeraju ljude, robu i ekonomije napred. Naših pet poslovnih segmenata-motora, komponenti, distribucije, sistema za napajanje i Accelera™ kompanije Cummins nudi širok portfelj, uključujući napredne dizel, električne i hibridne pogonske sklopove; integrisani sistemi za proizvodnju električne energije; ključne komponente kao što su sistem za prečišćavanje izduvnih gasova, turbopunjači, sistemi za gorivo, kontrole, menjači, osovine i kočnice; i tehnologije sa nultom emisijom kao što su baterije i električni pogonski sistemi. Uz globalni uticaj, duboku tehničku stručnost i opsežnu servisnu mrežu, isporučujemo pouzdana, najsavremena rešenja prilagođena potrebama naših kupaca, pružajući im podršku kroz energetsku tranziciju sa našom strategijom Destination Zero. Stvaramo vrednost za kupce, investitore i zaposlene i jačamo zajednice kroz naše globalne prioritete korporativne odgovornosti: obrazovanje, jednakost i životnu sredinu. Sa sedištem u Kolambusu u državi Indijana, Cummins zapošljava približno 67.400 ljudi širom sveta i zaradio je 2.8 milijardi dolara na prodaji od 33,7 milijardi dolara u 2025.

Želite da saznate više?

Primajte najnovije vesti od kompanije Cummins o tehnologijama, proizvodima, vestima i novim iskoracima.