""
Marina/Naval

Vueltas por el Amazonas

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #638

 

Las tierras bajas que pueden dificultar la construcción de carreteras bordean los 1,495 kilómetros de río que fluyen entre Belém y Manaus. Los caminos a Manaos son largos y tortuosos. Con el río de mayor volumen del mundo que fluye entre las ciudades, el movimiento de los remolques de camiones generalmente se lleva a cabo con la ayuda de barcazas roll on roll off. Uno de los mayores operadores en esta ruta es Bertolini Transport Ltda. La empresa también empuja barcazas otros 1,756 kilómetros hasta Tabatinga en la frontera peruana. Para satisfacer las demandas en estas y media docena de otras rutas, la compañía opera una gran flota de botes de empuje. Esto incluye más de 20 embarcaciones con motores Cummins KTA-M3, cada uno de los cuales produce 600 HP a 1800 RPM.

 

 

 

Una pequeña parte de la flota de Bertolini en el astillero de la empresa en Manaus.

 

Un remolcador de 1200 HP, impulsado por un par de KTA19, normalmente empujará barcazas de 76 por 20.9 metros cargadas con remolques de camiones. El viaje río abajo dura unos cuatro días y el regreso río arriba toma unos cinco días. Algunos remolcadores de empuje más grandes, como el M/V Bertolini LVIII con motor triple KTA19, pueden empujar múltiples barcazas en el río más grande o manejar ríos menos profundos. Estos remolques más grandes a menudo usan un "impulsor de proa" desmontable también impulsado por un Cummins KTA19. En vías fluviales más pequeñas y rápidas, las barcazas individuales permiten el transporte.
 

 

Para más información:

Transportes Bertolini Ltda.
Manaos, Brasil
Teléfono: 92 2125 1000
Email: [email protegido]
Sitio web: www1.tbl.com.br/portfolio/index.php

Para obtener más información sobre Cummins Marine en Brasil:

Waldemar Marchetti
Gerente de Negocios Navales
América del Sur y México
São Paulo, Brasil
Teléfono: 5511 2186 4778
Email: [email protegido]

Y para Cummins Marine en Manaos:

João M. N. Mendonça
Gerente de Negocios Navales
Powertech Comercial Ltda.
Av. Efigênio Sales, 1717-P.10
Manaos, Amazonas
69.060-020, Brasil
Teléfono: 55 92 2121 8000
Celular: 55 92 8116 5613
Email: [email protegido]

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...