Cummins Vessel Reference #640

Oziel Mustafa dos Santos, de setenta y cinco años, comenzó su vida laboral en el sistema del río Amazonas hace 53 años. "Tenía un barco de madera de once metros con un motor sueco de 11 caballos de fuerza con un eje largo sobre la popa", explicó. Los motores de "cola larga" siguen siendo comunes en barcos amazónicos más pequeños. Era un barco de almacenamiento y, con una tripulación de dos personas, viajó hasta 30 días río arriba deteniéndose en aldeas y campamentos aislados de caucho. Su barco era su almacén general marino. En cada parada dejaba algunos de los suministros que llevaba. Los mosquitos eran tan malos, recordó, que a menudo tenían que envolverse en mantas. A pesar de estas precauciones, sufrió ataques de malaria. Viajando casi hasta la frontera con Perú, vaciarían el barco de su carga original. Con el pequeño bote vacío de suministros, recogió caucho, medios secos y pieles en el comercio de los suministros entregados en el viaje río arriba, en el camino de regreso río abajo.

En las décadas posteriores, el Sr. Oziel ha demostrado que no se necesita una educación sofisticada para que un verdadero empresario construya un negocio marítimo exitoso. Consiguió su primer remolcador de empuje en 1968. Un contrato del ejército lo llevó a todas las vías navegables en la cuenca del Amazonas. Hace veinticinco años, una licencia para transportar productos petrolíferos en los ríos permitió ampliar la flota. Hoy la flota cuenta con 15 remolcadores y "muchas" barcazas. Todos los remolcadores utilizan el paquete de energía Amazon ahora estándar de dos motores Cummins KTA19-M3 de 600 HP.

La experiencia del Sr. Oziel en los tramos superiores del Amazonas ha llevado al uso de un recinto completo de las hélices con una jaula de barras de acero pesadas para protegerlas de los troncos de deriva y el fondo del río.
Tal vez la mayor recompensa por toda una vida de trabajo es la alegría de ver que el trabajo de uno continúa en la familia. En eso, el Sr. Oziel está bien atendido con dos hijas y un hijo que ahora se encargan de las operaciones diarias. Además, ahora hay dos nietos trabajando en la empresa familiar. Cuando se le preguntó cuántos empleados tiene la compañía, Oziel se ríe: "No sé, mis hijos se encargan de eso".
Para obtener más información sobre Cummins Marine en Brasil:
Waldemar Marchetti
Gerente de Negocios Navales
América del Sur y México
São Paulo, Brasil
Teléfono: 5511 2186 4778
Email: [email protegido]
Y para Cummins Marine en Manaos:
João M. N. Mendonça
Gerente de Negocios Navales
Powertech Comercial Ltda.
Av. Efigênio Sales, 1717-P.10
Manaos, Amazonas
69.060-020, Brasil
Teléfono: 55 92 2121 8000
Celular: 55 92 8116 5613
Email: [email protegido]
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...