Remolcador con motor QSK 19 de Cummins- Boyer Gretchen
Marina/Naval

Remotorización del remolcador Gretchen H

por Alan Haig-Brown

QSK 19 de Cummins instalado: sala de motores de GretchenComo sucede a veces con los barcos en el mundo marítimo, la reciente repotenciación de un remolcador arrojó luz sobre un par de conocidas compañías independientes. El remolcador Gretchen H. (ex Harry Olsen, Polar Breeze) fue construido por Rodriguez Shipbuilding de Coden Alabama en 1997 y actualmente es propiedad, desde 2005, de Boyer Towing.

El Gretchen H es un buen barco sólido y sus dueños decidieron que valía la pena un nuevo juego de motores. A 80 por 30 pies tiene una profundidad de once pies. Al igual que con muchos remolcadores que salen del patio de Rodríguez, tiene hélices triples y motores triples. Tenía un conjunto más antiguo de motores con una potencia nominal de 700 HP cada uno. Los propietarios se decidieron por tres nuevos motores Cummins QSK19 que cumplen con la normativa Tier 3 con una potencia de 750 HP cada uno a 1800 RPM. Los engranajes Twin Disc MG5202DC existentes con su relación 6.1:1 eran una buena opción para los nuevos motores, por lo que se mantuvieron.

Casa de la rueda de Boyer GretchenBoyer hizo la remotorización ellos mismos en su propio patio de Seattle.  Salieron las viejas Luggers y entraron las nuevas máquinas Cummins de color rojo brillante. El remolcador tuvo un desempeño impecable en las pruebas de mar a fines de enero y está listo para volver a trabajar remolcando barcazas entre Seattle, Wake Island o Alaska.

 

Fotos: Mike Fourtner/Cummins

Descargar la hoja de especificaciones de QSK 19

Para obtener más información:

Remolque Boyer
Seattle, WA
206 763-8688
 
Mike Fourtner
Ventas de embarcaciones comerciales, región del Pacífico
Ventas y servicios de Cummins
3300 Mottman Rd. SW
Olympia, WA 98512
Directo   360 242 4175
Móvil: 360 742 2864
Email: [email protegido]
 
Capitana Jennifer McQuilken
Líder en comunicaciones de comercialización, Marina y Petróleo y Gas
Cummins Inc.
4400 Leeds Ave. Suite 300
Charleston, SC 29405
EE. UU.
Email: [email protegido]
Teléfono: +1 843 696-9534 (llamada o mensaje de texto)

A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
Bangkok, Tailandia
Teléfono: 66 (0)8 5347 6206
Email: [email protegido]

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...