Cummins India impulsa el crucero fluvial más largo del mundo
Incluso antes de su lanzamiento, M/V Ganga Vilas estaba destinado a un rico legado. Con un manifiesto agotado hasta bien entrado el 2024, es el primer crucero de lujo construido en la India. Además, este interesante barco de pasajeros fue diseñado y construido específicamente para sumergir a los huéspedes en el epítome de elegancia y lujo para el crucero fluvial más largo del mundo a través de la India.
Navegando 1,988 millas a través de 27 ríos y vías fluviales a través de India y Bangladesh durante 51 días, el Ganga Vilas serpentea a través de varios destinos prominentes a lo largo del río Hooghly de Calcuta hasta el río Ganges de Varanasi.
Construido con un diseño único y una visión futurista que ofrece 18 suites y amplias comodidades, este crucero es más que un simple viaje turístico. Los pasajeros mimados disfrutan de un viaje experiencial hacia el lujo, el arte, la cultura, la historia y la espiritualidad, haciendo de este crucero el viaje místico de su vida. A través de monumentos antiguos, ciudades bulliciosas y vida silvestre exótica en medio de exuberantes paisajes, el crucero explora sitios del Patrimonio Mundial hasta ghats fluviales y parques nacionales, con huéspedes que adaptan su viaje de tres a ocho días con experiencias curadas a bordo.

El río Ganges es conocido como una vía fluvial utilizada para la navegación y el transporte durante miles de años. Como un barco de 62 metros que dibuja solo 1,4 metros de agua, el Ganga Vilas puede atravesar áreas poco profundas, lo que permite a los viajeros explorar casi todas las partes del río. Con 10 nuevas terminales de barcos de pasajeros a lo largo de National Waterway-2, una sección de 891 kilómetros del río Brahmaputra, los viajeros de todo el mundo pueden experimentar la diversa cultura de la India con un lujoso crucero por el río en sus vías fluviales.
Con tres cubiertas, servicio de mayordomo, cocina inspirada, Wi-Fi, excursiones en tierra con todo incluido y eventos exclusivos, 36 invitados disfrutan de comidas recién preparadas, lujosas cabinas y un servicio incomparable de la tripulación entrenada en India a bordo.

Cummins India impulsa e impulsa el crucero fluvial más largo del mundo en el primer crucero de India. La energía principal es proporcionada por el gemelo Cummins KTA 19M con motores auxiliares gemelos Cummins NTA 855.
En el crucero fluvial más largo del mundo, la autonomía y la autopreservación son clave, porque en un área remota, estás solo, a la intemperie. Tener un motor con potencia para un funcionamiento constante en un entorno de embarcación de trabajo como el Cummins KTA19 aprovecha la seguridad y productividad de la embarcación con torsión, potencia y maniobrabilidad. Con un legado probado en entornos marítimos comerciales difíciles, los KTA19 están diseñados para soportar las desafiantes condiciones que los operadores marítimos comerciales a menudo enfrentan y están cubiertos por una garantía integral de un año, respaldada por la red de servicio global de Cummins. Otros dos motores Cummins NTA855DM alimentarán grupos electrógenos de 300 kva para cumplir con los amplios requisitos eléctricos de la embarcación como hotel flotante. El NTA855 ofrece potencia confiable, bajas emisiones y una rápida respuesta al cambio de carga, lo que ofrece un arranque del motor mejorado y capacidad de cortocircuito con despeje de falla con varios tamaños de alternador.
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...