QSL9 en barcaza
Marina/Naval

Una barcaza de energía funcional

por Alan Haig-Brown

Cuando se trata de seleccionar un diseño para una nueva serie de embarcaciones, la consideración más importante es reconocer el propósito de la embarcación y desarrollar una forma para cumplir con esa función. Cooke Aquaculture en el Atlántico canadiense tiene varias piscifactorías ubicadas en aguas protegidas alrededor de las provincias marítimas. Los suministros y el equipo tienen que ser transportados entre las granjas y la costa.

Para satisfacer esta demanda, trabajaron con Poseidon Marine Consultants Ltd para desarrollar un diseño de barcaza motorizada de 40 por 20 pies. Evolucionado a partir de un buque anterior, tres barcos están construidos en acero con una casa de aluminio ubicada hacia adelante y una cubierta plana en popa. La profundidad moldeada de 4.5 pies del buque proporciona flotabilidad para cargas significativas mientras mantiene un calado relativamente poco profundo. Una grúa Palfinger 18500M y dos cabrestantes verticales facilitan el manejo de la carga y la red.

Un motor Cummins QSL9 de 280 HP que gira una hélice de cuatro palas de 32X20 pulgadas a través de un engranaje ZF305-3 con una relación de 2.5:1 proporciona energía de propulsión. Esto le da a la barcaza una velocidad de ocho nudos. Los motores fueron suministrados e instalados por Philip Leblanc Diesel de Nueva Escocia, quien también completó la revisión de la instalación y las pruebas en el mar.
 Un generador Fasor de 12,5 kW proporciona energía auxiliar. Se proporcionan tanques para 610 galones de combustible y 315 galones de agua. El barco está diseñado para una tripulación o cuatro y tiene capacidad para una carga de cubierta de diez toneladas.

El primero de una serie de cuatro barcos, el KCS Emerald, se entregará en julio o el 2019.

Barcaza QSL9

Fotos cortesía de A.F. Theriault
Para obtener más información:
 
Stephen F. Allt
Cummins Este de Canadá
50 Simmonds Drive
Dartmouth,
Nueva Escocia, B3B 1R3
Email: [email protegido]

A.F. Theriault & Son Ltd.
P.O. Box 10
Carretera 1 d'Entremont
Río Meteghan
Nova Scotia (Nueva Escocia)
B0W 2L0 Canadá
Teléfono: 902.645.2327
Fax: 902.645.2174

Poseidan Marina Conslutants Ltd.
154 Hampton Rd, Suite 104
Rothesay, NB E2E 2R3
Teléfono: 506 651-5588
Email: [email protegido]
 
Scott O’Rourque
Cooke Acuicultura
+ 506 755-1469

Jennifer McQuilken
Comunicaciones de comercialización, marina y petróleo y gas
Cummins Inc.
4400 Leeds Ave. Suite 300
Charleston, SC 2940
Email: [email protegido]
Teléfono: +1 843-696-9534 (llamada o mensaje de texto)
 
Alan Haig-Brown
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
New Westminster, Columbia Británica,
Canadá
Teléfono: 604 377 1577
Email: [email protegido]
web: www.haigbrown.com

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...