""
Marina/Naval

El primero de los tres ATB para bunkering de Vane

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #829

El Assateague junto al constructor, Conrad Industries en Orange, Texas. Su acoplador JAK 700 es visible hacia adelante.

 

Hermanos Vane La compañía ha experimentado un crecimiento espectacular en las últimas tres décadas. La firma continúa ampliando su flota con nuevas construcciones. Este mes de febrero, la compañía de transporte marítimo recibió el primero de tres nuevos remolcadores ATB del astillero Conrad Orange en Orange, Texas. El primer barco es el Assateague, llamado así por una isla barrera ubicada en Maryland y Virginia. Los otros dos barcos serán el Chincoteague, llamado así por una isla barrera en la costa de Virginia, y Wachapreague, llamado así por una ciudad costera de Virginia.

 

Diseñado por Greg Castleman de Castleman Maritimje, con sede en League City, Texas, cada remolcador de 110 pies por 38 pies está siendo acoplado a barcazas de 80, 000 barriles diseñadas por Bristol Harbor Group y construidas por Conrad Industries de Amelia, Louisiana. Estas barcazas miden 405 pies por 74 pies.

Cada unidad ATB utiliza un sistema de acoplamiento de remolcador/barcaza Beacon-Finland JAK 700. El acceso de la tripulación a las barcazas se facilita mediante una pasarela personalizada Schoelhorn-Albrecht. Coastal Marine Equipment of Gulfport MS está suministrando cabrestantes de cubierta en los remolcadores.


Uno de los dos Cummins QSK60-M de 2200 caballos de fuerza cada uno del Assateague, con el engranaje de reducción Reintjes WAF 873.

 

Un par de motores Cummins QSK60M, nivel 3, cada uno con una potencia nominal de 2,200 HP, proporcionan energía de propulsión. Están acoplados a engranajes Reintjes WAF 873 con reducción 7.087:1 y hélices de bronce de 102 pulgadas y 4 palas montadas en ejes de 9.5 pulgadas. Dos generadores Cummins QSB7-DM de 125 kW proporcionan energía eléctrica para cada embarcación con un generador de emergencia Cummins de 60 kW.

 

Los remolcadores tendrán alojamiento para hasta diez tripulantes. Los barcos con motor Cummins se clasificarán como ABS-A1 TUG, AMS, ABCU.

Fotos cortesía de Vane Bros.

 

Para obtener más información:

 

Blaise Willig
Gerente de Comunicaciones
Compañía Vane Brothers
2100 Frankfurst Avenue
Baltimore, MD 21226
Teléfono: 410 735 8140
Email: [email protegido]

Astillero Conrad Orange
710 Market St.
Naranja, TX 77630
Teléfono: 409 883 6666

Richard Sutton
Gerente de Territorio Marino, Cummins East
Ventas y servicios de Cummins
1907 Park 100 Drive
Glen Burnie, MD 21061
Teléfono: 410 762 1419
Celular: 443 690 2986
Email: [email protegido]

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...