Cummins Vessel Reference #741

Cerca de 13,000 personas habitan la isla Linqiu de cuatro por dos kilómetros, ubicada a unas 7,5 millas náuticas al suroeste del Donggang en la isla principal de Taiwán. Principalmente pescadores, la población de la isla es muy dependiente del servicio de ferry para llegar al centro más grande de la isla principal.
Lingiu es también la única de las islas más pequeñas de Taiwán que ha sido formada por coral. Cada vez más, las formas geográficas fantásticamente formadas y el excelente buceo que ofrece el coral ha llevado a un aumento en las visitas turísticas. Como la pesca comercial puede tener fluctuaciones, esta economía alternativa es muy bienvenida.

Los transbordadores rápidos salen de dos de los puertos de la isla para hacer la carrera a la isla grande. Una de estas rutas es propiedad del municipio de Liouchiou y es atendida por su ferry Xintai.
El transbordador monocasco de aluminio de 30 por 6,29 metros es un bimotor con hélices de paso fijo. Con el MTU-396-TE74L de 12 V existente mostrando su edad, el municipio decidió que era hora de remotorizar el ferry. La velocidad y la fiabilidad son los dos factores que rigen el funcionamiento del transbordador. Esto llevó a los propietarios a elegir un par de motores V-16 Cummins KTA50-M2 de cuatro tiempos, cada uno produciendo 1800 HP a 1900 RPM. Los nuevos motores se convierten en engranajes marinos ZF BW465S con reducción 2.529:1 girando los ejes Cardon equipados con acoplamientos Centra para reducir la vibración y el ruido.
Cuando el nuevo ferry vuelva a funcionar, la gente de la isla de Lingui tendrá asegurado un enlace confiable durante todo el año con la isla grande. Y los turistas, que desean ver las formaciones de coral únicas de la isla, disfrutarán de un viaje rápido hacia y desde su destino.
Para obtener más información:
Reina Yang
Cummins Taiwan Pte. Ltd.
Especialista en Soporte de Mercado - Marina e Industrial
Teléfono: 886 3 211 5160 | Extensión: 821
Fax: 886 3 211 4158
Email: [email protegido]
Cindy Wang (Wang Lan)
Soporte de marketing
Negocios marítimos Asia Oriental
Cummins Inc. Oficina de Shanghái.
Línea directa: 86 21 60852710
Fax: 86 21 60852666
Email: [email protegido]
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...