"El silencioso grupo electrógeno, la confiabilidad comprobada, la facilidad de mantenimiento y la longevidad son las principales razones por las que los buques de largo alcance de Nordhavn se construyen de serie con generadores marinos Onan".
- Jim Leishman, vicepresidente y copropietario, Nordhavn Yachts
El economizador de combustible Nordhavn 41 cuenta con una pequeña huella de carbono
El Nordhavn 40 estableció el récord mundial para un barco de producción de menos de 70 pies, circunnavegando el mundo hace 20 años. Más que una versión alargada de su famosa hermana pequeña, la Nordhavn 41 es una embarcación de desplazamiento completo con herramientas completamente nuevas.
Con un público leal, casi de culto, de marineros de bajo consumo de combustible enfocados en un mundo más verde, la flota de clientes satisfechos de Nordhavn mantiene su barco durante años. Enfocados en pasajes largos en un nicho único de exploradores propietario-operador, los navegantes generalmente se gradúan a Nordhavn más grande disfrutando de un valor comprobado en el mercado de corretaje.
Nordhavn Yachts ha entregado más de 70 de sus cascos de 40 pies, estableciendo récords de circunnavegación para barcos de producción. Esto evidencia su estabilidad, resistencia, construcción, marinería y niveles de rendimiento. La estructura de Nordhavn los convierte en el barco de línea de producción más capaz que cruza el océano.
Construidos como pequeños barcos con sistemas de grado comercial, los yates Nordhavn navegan por los puertos de escala del mundo. Su interior de nogal bien equipado y hermoso está cargado de comodidades y comodidades. Navegar por el gran azul mientras es más ecológico es el legado de Nordhavn. Este casco de desplazamiento total deja una pequeña huella de carbono a su paso, por diseño, centrada en la eficiencia.
Explore su mundo en un verdadero barco de aguas azules con un consumo de combustible preciso
La velocidad máxima de crucero del Nordhavn 41 es de nueve nudos. Las pruebas en el mar muestran un consumo real de combustible a ocho nudos que funcionan a 2,140 RPM consumiendo 2.19 galones por hora. Volviendo a siete nudos y 1,880 RPM, Nordhavn 41 obtiene cada onza de eficiencia. Para una máxima conservación del combustible, se recomienda correr a seis nudos quemando 1.6 galones por hora para un rango de 3,383 millas náuticas.
El promedio de los datos de sus motores de babor y estribor permite un consumo de combustible preciso a velocidades no vistas para barcos de este tamaño, lo que hace increíbles pasajes de aguas azules. Con un sólido compromiso con la fabricación, los materiales y los componentes de calidad duraderos, los clientes de Nordhavn reciben servicio en todo el mundo y reparación en garantía de la red de distribuidores de Onan.
"Los generadores marinos Onan se combinan con todos los motores", dijo Jim Leishman, vicepresidente y copropietario de Nordhavn Yachts. "El silencioso grupo electrógeno, la confiabilidad probada, la facilidad de mantenimiento y la longevidad son las principales razones por las que los buques de largo alcance de Nordhavn se construyen de serie con generadores marinos Onan. Es una marca que la gente ama, especialmente por el paquete de grupo electrógeno compacto construido específicamente para una sala de motores pequeña".
Ocean certificado para un crucero seguro
La destreza de Nordhavn como crucero de largo alcance es más que una frase de marketing. Este es un verdadero barco de alta mar en un paquete asequible. El Nordhavn 41 es un barco con certificación oceánica y un buque de categoría A CE. La designación CE Cat A es el estándar de diseño más estricto de la Unión Europea para embarcaciones de recreo de menos de 79 pies. Esta certificación de clase para uso ilimitado en alta mar cubre embarcaciones autosuficientes diseñadas para viajes prolongados. Excluyendo las condiciones de huracán, este Nordhavn soporta vientos sobre Beaufort Force 8 que exceden los 40 nudos y alturas de olas significativas por encima de los 13 pies.
Los buques CE Cat A cuantifican el grado de navegabilidad de la embarcación, basándose en la altura de las olas y la velocidad del viento que la embarcación está diseñada para encontrar y manejar. Cuanto más lejos de la costa se espera que se aventure el buque, mayores serán las expectativas de resistencia de construcción, estabilidad, francobordo, flotabilidad de reserva, resistencia a la inundación, drenaje de cubierta y otros criterios de navegabilidad.
Sin sacrificar la viga o el espacio interior, el 41 ofrece electrodomésticos de cocina de tamaño completo. Esto permite un diseño ergonómicamente intuitivo. El casco de desplazamiento completo carga el 10 por ciento de su peso vacío en la quilla, proporcionando una estabilidad positiva como un velero que realmente se enderezará si se ve comprometido en el mar. Construido a propósito con una construcción pesada, 45,000 libras de fibra de vidrio moldeada proporciona un crucero seguro en el lujo. El atractivo interior de nogal y la carpintería impecable ofrecen lujo en las opciones de camarotes de una y dos cabinas para un yate de crucero de largo alcance verdaderamente semipersonalizado.
El Nordhavn 41 se fabrica completamente en el bullicioso centro de construcción de barcos y yates de Estambul, Turquía. Al ofrecer un valor superior con un tipo de cambio atractivo, la fuerza laboral altamente calificada combina una ingeniería sólida y la más alta artesanía para una excelente calidad de megayate en cada lanzamiento.
2021 Nordhavn 41 Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Certificación | CE Cat A | |
| LOA | 41'4" | |
| Rayo | 13'11" | |
| Borrador máximo | 4'7" | |
| Velocidad máxima | 9 K | |
| Velocidad de crucero | 7 K | |
| Desplazamiento | 43,000 lbs | |
| Capacidad de agua | 300 USG | |
| Capacidad de combustible diésel | 900 USG | |
| Energía |
Doble motor diésel BetaMarine 85T de 75 HP |
|
| Generadores | Onan de 7 kW | |
| Construcción | PRFV de fibra de vidrio | |
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...