""
Marina/Naval

Se lanzó el remolcador ASD argentino

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #774

 

 

 

 

Un par de transmisiones Rolls Royce impulsan el nuevo remolcador argentino, Brutus.

 

Construido con base en un diseño argentino en un astillero de ese país, el nuevo remolcador de 28.8 por 10 con transmisión azimutal en popa pronto estará transportando barcos en su país natal. La embarcación, que llevará el nombre Brutus, fue diseñada por el ingeniero Emilio Noël y construida por Astilleros Unidelta S.A. de Buenos Aires.

 

La profundidad de 4,7 metros del buque incluye los dos propulsores azimutales Rolls-Royce, tipo US 205 / P20 FP. Cada uno de estos propulsores instalados en popa es alimentado por un motor de diésel Cummins QSK60M de 16 cilindros que genera 2700 HP (2013 kW) a 1900 RPM. La forma del casco presenta una doble barbilla que se ensancha en popa para dar un buen punto muerto a la popa que permitirá que el remolcador funcione de manera eficiente tanto en modo Ahead como Astern.
 

 

 

Uno de los motores principales Cummins QSK60-M del remolcador listo para ser levantado y colocado en su lugar.

 

Con una velocidad de 12 nudos, se espera que el remolcador de 5400 HP brinde 65 toneladas de tracción a punto fijo. En la cubierta de proa, se instaló una combinación de remolque hidráulico Rolls-Royce y un molinete de ancla. En la cubierta de popa, hay un gancho de remolque tipo disco de liberación rápida Mapawey, tipo DCX50/65 con una carga de liberación de 65 toneladas. Otro equipo en la cubierta de popa incluye un cabrestante de tres toneladas y 25 m/min.

 

 

 

El motor portuario en su cama.

 

El remolcador también está equipado con un juego de bombas diésel alimentadas por un Cummins 6BT5.9-D(M) capaz de entregar 200 metros cúbicos por hora a dos monitores, cada uno capaz de 100 metros cúbicos por hora. Cada uno de los dos grupos electrógenos de 80 kW son alimentados por un motor Cummins 6B-CP.

 

Cuenta con alojamiento para diez tripulantes como máximo. El tanque tiene capacidad para 107.4 metros cúbicos de combustible, 15.8 m³ de agua y 6.5 m³ de aceite lubricante. El buque está diseñado y construido bajo las normas del Lloyd's Register of Ships y la Prefectura Naval Argentina.

El remolcador Brutus aprovechará un diseño flexible para trabajar como remolcador de puerto y asistencia a barcos, así como para hacer remolque costero.

 

Fotos cortesía de Cummins

 

Mire el video en: https://www.youtube.com/watch?v=eyH2T8bl2C8&feature=youtu.be

 

Para obtener más información:

 

 

Constructor de la embarcación:
Astilleros Uni delta S. A.
Chubut 1350, 1624 Rincón de Milberg,
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 11 4749 9112

 

Diseñador de la embarcación:
Ing. Emilio Noël
San Martín 981, Piso 4, Oficina 14, 1004 CABA,
Argentina
Teléfono: +54 11 4311 7782

Suministro del motor:
Armando Tavarozzi
Líder en motores de ventas de HHP
Cummins Distribution
Ruta Panamericana Km. 32,5
El Talar, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 11 4736-6428
Cel.: +54 11 3280-8713

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...