Una inquietud común para los navegantes es cómo mantener su generador marino Onan. No se preocupe, Onan lo hace fácil con los kits de crucero de mantenimiento preenvasados.

Fácil mantenimiento

Además de la conveniencia del kit para cruceros Onan, la caja resistente se puede utilizar para almacenar piezas adicionales relacionadas con el sistema eléctrico/de maquinarias de la embarcación. Puede ver los números de pieza de cada uno de los componentes del kit en la etiqueta de mantenimiento que hay en el generador.

Mantener un generador es similar a mantener un automóvil, y el mantenimiento es esencial para el mejor desempeño y una larga vida útil. Al igual que un automóvil, tendrá un manual del operador para su unidad generadora con instrucciones muy específicas e intervalos de mantenimiento en forma de red. Le informará cómo mantener su generador y le permitirá registrar cosas como las horas de funcionamiento y el mantenimiento llevado a cabo. Encontrará que los requisitos de mantenimiento típicos incluyen cambiar el aceite, revisar la batería/las conexiones, cambiar un filtro de aire o aceite e inspeccionar visualmente los componentes de la unidad. Sin embargo, el trabajo en garantía debe ser realizado por un distribuidor Cummins autorizado o un técnico certificado.

Seleccione los cronogramas de mantenimiento

También puede solicitar a su distribuidor Cummins los prácticos programas de mantenimiento que se indican a continuación. Todos los cronogramas de mantenimiento están especialmente laminados para aumentar su durabilidad y tienen ojales que permiten sujetaros al generador. También incluyen los intervalos periódicos de servicio para su modelo y una lista con las piezas de servicio. Para obtener piezas para otros modelos, consulte a su distribuidor Onan.

En el caso de reparaciones más grandes o si desea mayor tranquilidad, no dude en comunicarse con su distribuidor Onan para obtener más información.

¿Qué verificaciones o procedimientos debería realizar en cuanto a mi generador antes de unas vacaciones?

Recomendamos:

  • Al menos una semana antes del viaje o la llegada de los pasajeros, visite su embarcación, revise su Manual de operador marítimo de Onan y realice todos los servicios necesarios (filtros, zinc, correas, etc.). En caso de que se requiera mantenimiento, según la temporada, es posible que los centros de servicio locales tengan un par de días de espera para que haya un técnico disponible. Cuando necesite un técnico certificado de Onan, se recomienda llamar a todos los centros de servicio de Cummins locales para obtener la cita mejor programada.
  • Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada
  • Inspeccione y ajuste todos los accesorios y abrazaderas de a manguera; en especial, las conexiones de escape
  • Revise todos los niveles de fluido y llénelo o reemplácelo según sea necesario para alcanzar las temperaturas de funcionamiento esperadas
  • Realice todas las verificaciones antes del arranque según se detallan en el manual de operación y cerciórese de que todas las válvulas del casco estén abiertas según sea necesario
  • Arranque y haga funcionar el grupo electrógeno mientras lo inspecciona en busca de filtraciones a la vista o ruidos extraños
  • Intente arrancarlo y detenerlo desde todas las estaciones
  • Encienda todas las cargas que espera que funcionen durante su viaje, asegurándose de no sobrecargar el generador. Haga funcionar el grupo electrógeno durante al menos 30 minutos bajo carga
  • Anote las horas de funcionamiento y sume cuántas horas espera registrar durante el viaje. Según el total de horas, identifique las piezas de repuesto requeridas con base en los intervalos de servicio que se detallan en el manual de operación. Compre los repuestos necesarios o un kit para cruceros a través de su distribuidor local de Onan
  • Anote los números de teléfono de los centros de servicio ubicados en o cerca del destino de su viaje en caso de que inesperadamente necesite piezas o reparaciones

¿Qué recomiendan para el funcionamiento diario de mi generador naval Onan?

Aquí van unos buenos consejos generales: Encontrará otra información útil en su manual del operador, la cual puede ver en línea o pedir a través de su distribuidor/distribuidor Onan local si no recibió una con su grupo electrógeno.

  • Inspeccione y desobstruya los filtros de agua marina para quitar los desechos, no espera hasta que se atasquen. La falta de inspección podría terminar dañando el impulsor de la bomba de agua de mar
  • Inspeccione el área alrededor del grupo electrógeno para asegurarse de que nada se haya movido ni soltado (trapos, equipos de limpieza, herramientas, piezas de repuesto, etc.) durante el trayecto y pueda bloquear las entradas o salidas de aire, o dañar los cables y mangueras
  • Inspeccione el grupo electrógeno para ver los niveles de fluido, detectar fugas y revisar los intervalos de servicio requeridos con base en las horas de funcionamiento, y realice cualquier tarea de mantenimiento que sea necesaria

¿Cómo preparo mi grupo electrógeno Onan para un almacenamiento prolongado?

Recomendamos:

  • Lea el manual del operador de Onan para familiarizarse con lo necesario
  • Arranque y haga funcionar el grupo electrógeno en todas las estaciones
  • Deje que el grupo electrógeno funcione aplicando toda la carga disponible hasta la capacidad nominal
  • Cuando sea posible, simule fallas para probar la operación de los controles
  • Desconecte y almacene la batería según las pautas del fabricante; consulte el BCI (Battery Council International, Chicago IL)
  • Drene el aceite y reemplácelo por nuevo, y documente la viscosidad
  • Verifique si el refrigerante soporta las temperaturas de almacenamiento y haga los ajustes necesarios. Si el refrigerante tiene dos años de antigüedad o más, drénelo y reemplácelo con una mezcla capaz de soportar las temperaturas de almacenamiento. La proporción máxima de etilenglicol y agua destilada es 50/50; se recomienda una proporción 40/60
  • Elimine el impulsor de agua sin tratar, y almacénelo en un lugar fresco y seco o deséchelo según sea necesario
  • Drene y limpie el lado del agua de mar del intercambiador de calor. Elimine cualquier vegetación o desecho marino si nota exceso de sarro. Es posible que tenga que acudir a un centro de servicio de Onan local para una limpieza profesional
  • Drene el silenciador del elevador de agua
  • Limpie y aceite ligeramente cualquier pieza que pueda oxidarse
  • Retoque la pintura saltada o los rayones que haya
  • Documente todo el trabajo realizado, incluidas las pruebas de carga y presión. Haga reparaciones o tome nota de cualquier falla a corregir antes de volver a poner la unidad en servicio

Al volver a poner el grupo electrógeno en servicio:

  • Revise el documento sobre almacenamiento y haga las reparaciones necesarias en caso de notar cualquier falla o problema
  • Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada
  • Inspeccione y ajuste todos los accesorios y abrazaderas de a manguera; en especial, las conexiones de escape
  • Revise todos los niveles de fluido y llénelo o reemplácelo según sea necesario para alcanzar las temperaturas de funcionamiento esperadas
  • Revise la presencia y el ajuste del tapón de drenaje del silenciador o instale uno si se quitó con fines de almacenamiento
  • Revise la presencia y el ajuste del tapón de drenaje del intercambiador de calor o instale uno si se quitó con fines de almacenamiento
  • Instale el impulsor de agua de mar que se quitó o coloque uno nuevo si se secó o dañó de otro modo, o bien si se desechó al momento del almacenamiento
  • Reemplace los filtros principal y secundario de combustible
  • Limpie o reemplace todos los terminales y conexiones de cables oxidados y corroídos
  • Limpie e inspeccione las escobillas y los anillos colectores del generador, si está equipado con ellos
  • Conecte la batería totalmente cargada
  • Realice todas las verificaciones antes del arranque según se detallan en el manual del operador de Onan y cerciórese de que todas las válvulas del casco estén abiertas según sea necesario
  • Arranque y haga funcionar el grupo electrógeno mientras lo inspecciona en busca de filtraciones a la vista o ruidos extraños
  • Intente arrancarlo y detenerlo desde todas las estaciones
  • Revise y ajuste la frecuencia según sea necesario