隔離されたリモートロッジの待機電力の考案と空輸
供給:
- カミンズ 1000DQFAD 1000 kW 60 Hz ディーゼル発電機セット
- カスタムエンクロージャ、燃料タンク、および補助機器
- 設計・供給・設置
独特の困難な場所のための電力
米国南西部の峡谷環境の奥深くに位置するこの場所は、アクセスが非常に難しく、通常は徒歩、ラバ、またはリバークラフトでのみアクセスできます。
より広範な水インフラの近代化プログラムの一環として、お客様は信頼性の高い待機電力でサポートされる新しい処理施設を必要としていました。停電時でもきれいな水を継続的に供給するためには、バックアップ電源が不可欠でした。
エンジニアリングパートナーは、バックアップ電源パッケージの設計と提供を支援するためにカミンズを選択しました。遠隔地の地形、修理や配送のための制限されたアクセス、信頼性の高い24/7サイトサービスの必要性により、回復力が重要な要件になりました。
カミンズは、コンセプトから機器の納入までプロジェクトチームと協力して、サイトの音響、輸送、燃料の制約に沿ったパッケージを開発しました。このコラボレーションは、独自のリモートインストールのための堅牢なスタンバイソリューションを形成するのに役立ちました。
「当社は、エンジニアリング設計から複雑な機器の納入まで、お客様を支援します。目標は、輸送、環境、およびパフォーマンスの要件を同時に満たすことができる、静かで堅牢なパッケージを作成することでした。」
クリス・スコット
シニアセールスアプリケーションエンジニア
Cummins Sales & Service, Henderson, CO

暑さや過酷な地形に打ち勝ち、時間通りに納品
カミンズは、プロジェクトチームと協力して、非常用発電機セットとその補助機器の設計とサイジングを行いました。最終的な仕様は、カミンズの1000DQFAD(1000 kW、60 Hz)ディーゼル発電機セットと、カスタムの耐候性エンクロージャ、燃料タンク、および関連アクセサリーを中心に行われました。
設計の主な推進力は、サイトにアクセスできないことでした。機器はヘリコプターでしか現場に到達できなかったため、夏の気温が利用可能なリフト性能を低下させる前に、厳しい持ち上げ制限と狭い配達ウィンドウが課されました。
また、設計は、厳しい音響要件を満たすために、多くの環境上の考慮事項に対応する必要がありました。クライアントは、発電機セットのエンジンとラジエーターが峡谷の周囲に残響を引き起こす可能性があるという懸念を表明しました。この問題を解決するために、カミンズのエンジニアは、23フィートでノイズを60dBAに制限するように設計された、非常に音の減衰性のある筐体を作成しました。吸気フードと出口フードを追加して音を水平に向け、エンクロージャーには排気音を最小限に抑えるためのデュアルサイレンサーが装備され、低周波音を減衰させるための病院グレードのサイレンサーと高周波を減衰させるための二次環状サイレンサーが1つ装備されました。
空輸を可能にする
カミンズは、別のプロジェクト請負業者と緊密に協力して、25,000キログラム(55,000ポンド)の重量がヘリコプターの約7,000キログラム(15,500ポンド)の吊り上げ能力を超えるパワーパッケージを空輸するという課題に取り組みました。カミンズのチームはまず、オルタネーターの取り外しやエンクロージャーの3つのセクションへの分割など、機器を複数の部分に分解し、各部品を一度に1つずつ峡谷に空輸できるようにしました。カミンズの技術者が現場で機器を組み立て直し、発電機セットの納入を無事に完了しました。
将来の給油を可能にし、緩和
計画から試運転まで
カミンズは、新しい発電機セット、筐体、燃料タンクの設計と設置に加えて、プロジェクトチームと協力して、現場の孤立と過酷な動作条件によって引き起こされる長期的な給油の課題に対処しました。
将来の燃料供給の数を最小限に抑えるために、ディーゼルサブベースタンクは、空のときにヘリコプターが支援する操作に実用的でありながら、貯蔵を最大化するサイズにされました。
このソリューションには、折りたたみ式のヘリコプター互換燃料輸送コンテナと、バレルからタンクへの実際の移動を簡素化するように設計されたカスタム抽出システムも組み込まれています。電動ホースリール、吸引ポンプ、永久燃料研磨システムが統合され、極度の暑さの中で信頼性の高い操作をサポートします。
発電機セット、筐体、燃料タンクをスケジュールどおりに設置することで、信頼性、物流、環境パフォーマンス、スケジュールの規律がすべて同時に重要となる、非常に制約の厳しい環境向けに、非常用電力ソリューションを設計、パッケージ化、輸送、試運転するカミンズの能力が実証されます。