Cummins em ação
Mineração é um negócio arriscado. E é por isso que, na Cummins, a satisfação e a parceria de nossos clientes globais sempre continuam sendo uma prioridade máxima.
De caminhões de transporte a escavadeiras, saiba mais sobre como os produtos cummins estão sempre em ação ao atuar em aplicações de mineração em todo o mundo e por que nossos clientes escolhem a Cummins.
Não se arrisque com energia. Faça o melhor. Execute na Cummins.
A detecção proativa de falhas do PrevenTech resulta em economia significativa de custos e tempo de atividade preservado
A análise preditiva do PrevenTech detectou sinais precoces de desgaste do injetor para ajudar a evitar falhas no injetor.
As análises avançadas do PrevenTech ajudaram a identificar as causas raízes de velocidades lentas e recomendaram ações de manutenção otimizadas.
O PrevenTech costumava prolongar a vida útil do óleo e do filtro, garantindo a saúde do motor.
A expansão da pegada da Cummins no carvão de Maules Creek Whitehaven, conhecida por produzir carvão térmico e metalúrgico de alta qualidade, tem quatro minas operacionais na bacia de Gunnedah que alcançaram a produção de 18,2 Mt em 2023. Mais de 100 motores Cummins de alta potência estão envolvidos em suas três operações a céu aberto, incluindo a operação maules Creek que está repotenciando cinco Hitac
Em fevereiro de 2018, uma mina de carvão no Noroeste do Colorado comprou uma escavadeira Liebherr R 9400 para uso em sua operação de mineração. O carvão que é desenterrado neste local é entregue diretamente a uma usina elétrica adjacente de 885 megawatts a carvão. Minas em ambientes extremos exigem motores confiáveis para abastecer suas aplicações de mineração, razão pela qual esta mina pediu à Cummins para abastecer seus motores Li
Em alguns dos ambientes mais extremos do planeta, as operações de mineração estão constantemente trabalhando, sem parar. Não importa o que aconteça, a operação deve continuar vinte e quatro horas por dia. No mundo da mineração, tempo de inatividade devido a um único equipamento pode resultar na perda de dezenas de milhares de dólares. Há duas chaves para uma operação bem-sucedida na mina; disponibilidade de equipamentos e productiv
A equipe de suporte global da Cummins amplia as horas de combustível e filtro de ar para maior tempo de atividade Há décadas a Cummins tem apoiado minas em todo o mundo. Nossa equipe de serviço e suporte está repleta de especialistas talentosos e dedicados que entendem como as minas funcionam e coordenam os esforços tanto no local quanto remotamente para garantir que as mineradoras maximizem os níveis de produção com os menores custos possíveis em qualquer ambiente
A Cummins fornece mais do que apenas motores para atender sua frota de motores na mina de Julong. Os recursos minerais mais valiosos geralmente são escavados em locais de difícil acesso em todo o mundo. Isso causa dificuldade não apenas para as mineradoras, mas também para as máquinas pesadas usadas nas minas. Algumas dessas minas operam em grandes altitudes, onde a qualidade do ar e as condições climáticas severas podem c
A Anglo American minera tudo, desde minério de ferro até cobre, platina e diamantes em três continentes. A única coisa que eles compartilham é um compromisso total em usar os motores Cummins em praticamente todos os seus equipamentos, desde caminhões de transporte até geradores elétricos. Neste vídeo com seu site brasileiro, a Cummins e o distribuidor local DCML correspondem ao compromisso da Anglo American com suporte incomparável, geração
Quando a Rio Tinto procurou melhorar a vida útil até a revisão do motor Cummins QSK60 que alimentava seus carregadores Komatsu WA1200-6, a eficiência de filtragem de óleo surgiu como a chave. A Rio Tinto tem nove carregadeiras WA1200-6 de 220 toneladas e 1892 hp operando em suas vastas operações de minério de ferro em Pilbara, Austrália Ocidental, onde a produção atingiu 330 milhões de toneladas de 16 minas em 2017. Um WA1200-6 mundial está funcionando
Uma frota de escavadeiras Hitachi com motor Cummins é crucial para o sucesso do $10 bilhões de operações de mineração de minério de ferro Roy Hill na extensão vermelha da região de Belgrado da Austrália Ocidental. O primeiro minério de ferro de Roy Hill foi enviado em dezembro de 2015, e em setembro de 2017 a mina atingiu um marco significativo, atingindo sua capacidade de taxa de operação direcionada de 55 milhões toneladas por ano (Mtpa) para o abeto
Eliminação dos obstáculos para uma vida útil mais longa do motor "Operamos em um negócio global ferozmente competitivo e seremos executados por nossa concorrência se não ficarmos à frente da curva de inovação." Essas palavras inequívocas de Chris Salisbury, executivo-chefe do negócio de minério de ferro da Rio Tinto, se concentram precisamente na estratégia da gigante da mineração - um impulso implacável para melhorar a produtividade, com a inno
A manutenção baseada em dados dobra a vida útil do motor de caminhão de transporte com motor QSK60 nos últimos 6 anos, economizando mais do que $30,5 milhões. A Teck é a maior empresa de recursos diversificados do Canadá, com grandes unidades de negócios focadas em cobre, carvão siderúrgico, zinco e energia. Sua frota inclui 111 caminhões de transporte Komatsu 930E movidos principalmente por motores Cummins QSK60 em três de suas operações de carvão siderúrgico em Can
Oprima aquí pará leer la versión en Español. Todos no setor de mineração sabem que os fatores mais críticos para a lucratividade são a disponibilidade de equipamentos e a produtividade. Em um ambiente operacional 24/7/365, a perda de um único equipamento pode custar dezenas de milhares de dólares. Recentemente, a equipe da Cummins chilena desenvolveu um plano abrangente para melhorar a disponibilidade de equipamentos
El sistema de advertencia temprana de Cummins ahorra $ 1,3 millones para mina chilena. Todos en la industria minera saben que los factores más importantes pará la rentabilidad son la disponibilidad y la productividad de los equipos. En un entorno operativo 24/7/365, la pérdida de una sola pieza de equipo puede costar decenas de milhas de dólares. Recientemente, el equipo de Cummins Chile desa
A solução "Advantage" do QSK60 da Cummins oferece importantes benefícios ambientais e operacionais para a empreiteira de mineração Kalari HSE na bacia de Bowen, na Austrália. Vantagem da Cummins. A empreiteira de mineração Kalari HSE tomou medidas importantes para reduzir as emissões de partículas de carbono e diesel em sua mina de carvão de South Walker Creek, na bacia de Bowen, em Queensland. Ao atualizar seus motores Cummins QSK60 Tier 1 para o
Principais benefícios de custo realizados em testes globais de nova tecnologia de filtro da Cummins Filtration Reduzindo custos de manutenção Um programa de otimização de filtro realizado pela Cummins Filtration e Komatsu na mina de carvão Dawson da Anglo American em Queensland resultou em grande economia de custos através do uso de novos filtros Fleetguard para estender os intervalos de serviço. Economia de custos de 60%, thro