テールゲートに最適な発電機

カミンズ、グローバル電力技術リーダー

テールゲート

これを想像してみてください:あなたはビッグゲームの準備をしています、あなたのゲーム前のプレイリストは完全に効果があります...しかし、その後、音楽は止まります。これは悪い兆候と見なされる 可能性があるため 、スポーツファンが迷信的ではないのは良いことです!それだけでなく、車両から音を鳴らしていたために電力を失い、バッテリーを消耗した場合、不運な一日はまだ始まったばかりです。

代替手段は何ですか?理想的には、小型のポータブル発電機は、テールゲートの必需品に十分な電力を供給します。しかし、どのタイプの発電機がテールゲートに最も適しており、なぜそれが重要なのでしょうか。このブログでは、これらの質問などを探りますので、テールゲートに最適なジェネレーターのクイックガイドを読み続けてください。

発電機をテールゲートに持ち込めますか?

はい、通常は発電機をテールゲート場所に持ち込むことができます。あなたがテールゲーティングの常連なら、発電機なしでテールゲーティング体験を見つけるのは難しいでしょう。もちろん、迷惑をかけたくないので、適切な発電機、そしてそれほど騒々しくない発電機を見つけることが重要です。とにかく、あなたはあなたの曲をかき消したくないでしょう!Cummins Inc.の 先進的なポータブル発電機 とバッテリー駆動の 発電所 は、効率的で信頼性が高く、 静かな 電力を提供します。

そうは言っても、すべての発電機が同じであるとは限らないため、新しい発電機を購入する前に少し調査する必要があります。共連れの目的では、次のような要素を考慮する必要があります。

  • 出力: どのくらいの電力が必要ですか?サウンドシステム、デバイスの充電器、電化製品など、テールゲートの必需品の簡単なインベントリを作成します。 
  • 上映時間: 発電機はどのくらいの期間使用する予定ですか?タスクに応じた実行時間を提供することを確認してください。
  • 雑音:大音量で非効率的な発電機に迷惑をかけないでください。静かに稼働するポータブル発電機または小型のバッテリー駆動の発電所を選択してください
  • ポータビリティ: 重い発電機を持ち歩くと、テールゲートの楽しみの一部が失われます。オナンのポータブル発電機やさらに小さな発電所は、静かで耐久性があり、ポータブルです。
  • 価格: 新しい発電機のために銀行を壊す必要はありません。多くのメーカーは、さまざまな価格帯でさまざまな発電機を提供しているため、最適な発電機を簡単に見つけることができます。

共連れにはどのサイズの発電機が必要ですか?

発電機の「サイズ」は、その物理的寸法または容量のいずれかを指す可能性があるため、この質問にアプローチするには2つの異なる方法があります。これらの考慮事項のそれぞれについて簡単に見ていきましょう。

  1. 携帯性:テールゲートの場合、発電機の物理的なサイズにより、携帯性を高める必要があります。ロジスティック的には、後部座席、トランク、またはトラックの荷台に簡単に積み込むことができ、食べ物からゲーム、仲間のテールゲートまで、残りのテールゲートの必需品のために十分なスペースを確保する必要があります。
  2. 電力:最高のポータブル発電機は、重要なアイテム(特定のデバイスの開始ワットの説明を含む)に十分な電力を提供する必要がありますが、不必要に大きくて重い発電機を持ち歩いていることを意味するほどの電力ではありません。カミンズは、あらゆるテールゲーティング体験に適した静かで効率的な ポータブル発電機 を提供しており、2500〜9500ピークワットのオプションが用意されています。カミンズの 発電所 の範囲は150〜1000ピークワットです。

テールゲートには何ワット必要ですか?

それは本当にあなたがどんな種類のテールゲーティングをするかに依存します。たとえば、ゲームの前に数人の友人が時間をつぶしているだけの場合、スピーカーや携帯電話などの比較的小さなデバイスを充電するのに十分な電力しか必要としない可能性があります。カミンズの小規模な発電所は、より小さなワット数のアイテムに簡単に電力を供給することができます。「より大きなテールゲートをホストしている場合は、少なくとも1500ワットの発電機を探す 必要があります... スロークッカー、クーラー、さらにはテレビなどの小型家電製品にも対応できます。」

テールゲートに最適な発電機は何ですか?

全体として、最高のテールゲートジェネレーターは、電力要件を満たし、雰囲気を壊さないほど静かで、評判の良い会社からのものです。多くの人が当然のことながら電力とノイズの要件を優先しますが、メーカーのサービスポリシーを評価する価値もあります。カミンズは、すべての発電機に対して強力な テクニカルサポート プログラムを提供しており、より安心してお使いいただけるよう 延長保証 を提供しています。

上で説明したように、テールゲートに最適な発電機を見つけることは、電力ニーズとノイズしきい値を考慮することを意味します。共連れのための一般的なポータブルオプションをご検討ください。

  • オナンPS200、150稼働ワット、300ピークワット、ささやきサイレントノイズレベル
  • オナンPS300、300稼働ワット、600ピークワット、ささやきサイレントノイズレベル
  • オナンPS600、600稼働ワット、1,200ピークワット、およびささやきサイレントノイズレベル
  • オナンPS1000、1,500ランニングワット、3,000ピークワット、およびささやきサイレントノイズレベル
  • オナンP2500i、2200稼働ワット、2500ピークワット、52dBのノイズレベル。
  • オナンP4500i、3700稼働ワット、4500ピークワット、52dBのノイズレベル。
  • オナンP4500iDFは、3,700(ガス)または3,330(プロパン)の稼働ワット、4500(ガス)または4050(プロパン)のピークワット、および52dBのノイズレベルを備えています。

標準的な発電機用発電所をお探しの場合も、カミンズの発電機はすべて静かで効率的、そして耐久性に優れた設計です。 

カミンズの携帯用発電機でテールゲーティングのチャンピオンになろう

家庭用、旅行用、テールゲーティング用 などのポータブル発電機の全在庫をご覧になり、その利点をご確認ください。お客様のニーズに最適な発電機が見つかります。そうすれば、パーティーが止まることを心配する必要がなくなり、代わりに楽しみ、リラクゼーション、そしてもちろん、チームを勝利に導く準備に集中できます。

作成担当部署プロフィール

カミンズオフィスビル

Cummins Inc.、グローバル電力技術リーダー

世界的な電力リーダーであるCummins Inc.は、より豊かな世界を動かすことに尽力しています。1919年以来、私たちは人、物、経済を前進させる革新的なソリューションを提供してきました。カミンズのエンジン、コンポーネント、ディストリビューション、パワーシステム、Accelera™の5つの事業セグメントは、高度なディーゼル、電気、ハイブリッドパワートレインを含む幅広いポートフォリオを提供しています。統合発電システム;後処理、ターボチャージャー、燃料システム、コントロール、トランスミッション、アクスル、ブレーキなどの重要なコンポーネント。バッテリーや電動パワートレインシステムなどのゼロエミッション技術。グローバルなフットプリント、深い技術的専門知識、広範なサービスネットワークにより、お客様のニーズに合わせた信頼性の高い最先端のソリューションを提供し、デスティネーションゼロ戦略でエネルギー移行を通じてお客様をサポートします。私たちは、お客様、投資家、従業員に価値を創造し、教育、公平性、環境というグローバルな優先事項である企業責任を通じてコミュニティを強化します。インディアナ州コロンバスに本社を置くカミンズは、世界中で約67,400人の従業員を擁し、 $22025年の売上高151億6000万ドルに対して1億4000万ドル。

詳細な情報をご希望の場合

技術、製品、ニュース、洞察など、カミンズの最新情報をお届けします。