Comment puis-je calculer la taille de génératrice dont j'ai besoin?
Par Cummins Inc., chef de file mondial des technologies d’alimentation
Il y a plusieurs bonnes raisons d'envisager l'achat d'une génératrice d'urgence pour votre maison ou votre petite entreprise. En cas de panne d'électricité (causée par des conditions météorologiques extrêmes, par exemple), le fait d'avoir une génératrice d'urgence permet d'assurer une sécurité et un confort continus. Et dans le cas d'une entreprise, la capacité de réduire les temps d'arrêt et de maintenir les opérations est un avantage significatif.
Les génératrices de secours, également appelées génératrices permanentes ou pour toute la maison, offrent des solutions d’alimentation de secours fiables et efficaces pour une large gamme d’applications. Si vous explorez actuellement vos options, nous imaginons que vous avez quelques préoccupations. Vous êtes probablement à la recherche d’une génératrice vendue et entretenue par une entreprise réputée et vous souhaitez déterminer la capacité de génératrice adaptée à vos besoins.
Dans cet article, nous allons vous aider à répondre à une question clé : « De quelle taille de génératrice ai-je besoin pour faire fonctionner ma maison ou ma petite entreprise en cas de panne d’électricité? » Continuez votre lecture pour un aperçu de la façon de trouver la génératrice d’urgence Cummins Inc. parfaite pour vos besoins.
Quelle est la règle pour le dimensionnement de la génératrice?
Lorsqu’il s’agit de comprendre le dimensionnement d’une génératrice, une règle importante à garder à l’esprit est que la génératrice doit être en mesure d’alimenter tout ce qui nécessite de l’électricité, mais elle doit également avoir une capacité supplémentaire pour tenir compte de la puissance de départ de divers appareils. Sinon, vous pourriez vous retrouver dans une situation où votre génératrice ne le coupera tout simplement pas, laissant potentiellement votre maison ou votre petite entreprise sans l’alimentation dont elle a besoin.
Ensuite, nous couvrirons un cadre de base pour calculer vos besoins en énergie.
Comment calculer la taille de la génératrice de secours
Voici un processus simple en trois étapes pour évaluer vos besoins et vos priorités, comprendre la taille des génératrices et trouver la taille de génératrice qui fonctionnera le mieux.
Jetons un coup d’œil à ce à quoi ressemble ce processus.
Étape 1 : Comprendre la taille des génératrices
Voici une formule de base pour calculer la taille du générateur de secours :
- Tout d’abord, créez une liste de tout ce qui se trouve dans votre maison ou votre petite entreprise et qui devrait être alimenté par la génératrice en cas d’urgence. Cela devrait inclure tout ce qui nécessite de l’électricité et n’est pas quelque chose dont vous voudriez vous passer si vous perdez de la puissance. Il est important non seulement de tenir compte de la puissance de fonctionnement, mais aussi de la puissance de démarrage, car la plupart des appareils nécessiteront quelques secondes de puissance supplémentaire pour commencer. Il existe plusieurs sources en ligne pour déterminer les besoins en watts des appareils.
- Additionnez les watts de fonctionnement de chaque élément. En cas de doute, péchez du côté de la surestimation des besoins en watts, car il est préférable d’avoir un peu plus de puissance disponible que nécessaire plutôt que d’avoir à s’adapter à une génératrice qui manque de puissance suffisante.
- Ensuite, pour tenir compte approximativement de la puissance de départ, ajoutez le chiffre de watts de départ le plus élevé au total.
- Pour assurer une marge de sécurité - et pour tenir compte des besoins futurs potentiels - vous devriez multiplier ce chiffre par au moins 1,25. Le nombre résultant est la capacité minimale de la génératrice que vous devriez considérer.
Vous pouvez également utiliser notre calculateur de dimensionnement de génératrice pour la maison pour estimer vos besoins en électricité.
Étape 2 : Évaluation de vos besoins
Il est important de comprendre vos priorités. Bien qu’il soit important d’obtenir la bonne taille et le bon type de génératrice qui correspond à votre budget, il est également important de réfléchir à la façon dont vous avez l’intention d’utiliser la génératrice.
- Devra-t-il être capable de maintenir suffisamment d’énergie pour votre maison ou votre petite entreprise en cas d’urgence?
- Envisagez-vous d’avoir une génératrice installée en permanence ou la portabilité est-elle importante?
La façon dont vous répondez à ces questions devrait vous aider à fournir un contexte pour la prochaine étape : explorer la taille de la génératrice et cibler le produit parfait pour vos besoins.
Étape 3 : Trouver la bonne génératrice
En plus du calculateur de taille de génératrice, notre guide de l’acheteur en ligne sur les génératrices pour la maison est un excellent point de départ pour explorer vos options. Cummins propose trois principaux types de génératrices d’urgence adaptées à une maison ou à une petite entreprise :
- Génératrices d’urgence pour la maison de 13 à 20 kW refroidies à l’air installées en permanence qui peuvent être alimentées en cas de besoin.
- Génératrices d’urgence pour la maison de 25 à 150 kW refroidies par liquide installées en permanence qui peuvent être alimentées en cas de besoin.
- Génératrices portatives à double carburant de 9 500 watts à usage intensif, alimentées à l’essence ou au propane qui peuvent fournir une alimentation de secours à une maison ou à une petite entreprise.
Cummins : solutions d’alimentation de secours fiables et abordables
Chez Cummins, nous construisons des génératrices d’urgence polyvalentes et de haute qualité pour les maisons et les petites entreprises. Ne laissez pas leur tranquillité vous tromper - ils sont puissants et fiables.
Lorsque vous êtes prêt à explorer vos options, vous pouvez demander une évaluation sur place. L’un de nos concessionnaires autorisés vous aidera à évaluer vos besoins, à évaluer différents types et capacités de génératrices et à comprendre combien une génératrice pourrait coûter à installer.
Profils d’auteurs
Cummins Inc., chef de file mondial des technologies d’alimentation
Cummins Inc., un chef de file mondial en matière d’alimenter, s’engage à alimenter un monde plus prospère. Depuis 1919 ans, nous avons proposé des solutions innovantes qui font progresser les personnes, les biens et les économies. Nos cinq secteurs d’activité – Moteurs, composants, distribution, systèmes d’alimentation et Accelera™ de Cummins – offrent une vaste gamme de produits, y compris des groupes motopropulseurs diesel avancés, électriques et hybrides; les systèmes de production d’électricité réseau électrique unifié; les composants essentiels tels que le traitement secondaire, les turbocompresseurs, les circuits d’alimentation, les commandes, les transmissions, les essieux et les freins; et les technologies à émissions nulles comme les systèmes de batteries et de groupes motopropulseurs électriques. Grâce à notre présence mondiale, à notre expertise technique approfondie et à notre vaste réseau de service, nous fournissons des solutions fiables et de pointe adaptées aux besoins de nos clients, en les soutenant tout au long de la transition énergétique grâce à notre stratégie Destination Zero. Nous créons de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et nos employés, et nous renforçons les communautés grâce à nos priorités globales en matière de responsabilité d’entreprise : éducation, équité et environnement. Cummins, dont le siège social est situé à Columbus, dans l’Indiana, emploie environ 67 400 personnes dans le monde et a réalisé un bénéfice de 2,8 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 33,7 milliards de dollars en 2025.
Sujets connexes
Balises associées