Vorteile der Kaltprüfung gegenüber der Heißprüfung bei Turboladern
Vom Geschäftsbereich Cummins Components
Bevor ein Turbolader in einen Motor eingebaut werden kann, muss er getestet werden, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert und keine Defekte aufweist. Es gibt zwei Hauptmethoden für die Prüfung von Turboladern: die Kaltprüfung und die Heißprüfung. In diesem Artikel werden die Unterschiede zwischen diesen Prüfmethoden und die Vorteile der Kaltprüfung untersucht. Da Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, nachhaltiger zu wirtschaften, haben sich Kalttests als ein wichtiges Verfahren erwiesen, um dies zu erreichen.
Cummins Inc. hat bemerkenswerte Erfolge bei der Anwendung der Kalttestmethode zur Prüfung seiner Turbolader erzielt.
Was ist der Unterschied zwischen Kalt- und Heißprüfung?
Kalttest und Heißtest sind die beiden wichtigsten Prüfmethoden, die unterschiedliche Verfahren für die Prüfung von Turboladern nach ihrer Montage vorsehen. Die Kaltprüfung erfolgt nach der Endmontage des Turboladers. Bei dieser Technik wird der Turbolader mit Hilfe des Anlagenluftdrucks (ungefilterte, auf 80–120 psi komprimierte Druckluft) gedreht, wodurch Fertigungs- und Lieferantenfehler erkannt werden können. Während Kalttests einfach erscheinen, haben sie sich als sehr effektiv erwiesen, um Inkonsistenzen und Probleme zu lokalisieren, die von Heißtests möglicherweise unbemerkt bleiben.
Die Heißprüfung wird durchgeführt, indem der Turbolader in einer speziellen Testzelle platziert wird. Der Turbolader wird dann in der Prüfzelle auf seine Funktionstüchtigkeit in einer Motorumgebung hin überprüft. Heißtests geben daher Einblicke in den Betrieb des Turboladers unter realen Bedingungen. Aber es ist möglicherweise nicht so effektiv wie Kalttests bei der Identifizierung von Defekten. Die Kaltprüfung konzentriert sich auf die Erkennung potenzieller Lecks. Diese Präzision, die die Kaltprüfung, insbesondere bei der Dichtheitsprüfung, bietet, ist ein entscheidender Vorteil gegenüber der Heißprüfung.
Vorteile der Kaltprüfung gegenüber der Heißprüfung:
- Kaltprüfungen sind effizienter: Durch die Nutzung des Anlagenluftdrucks zum Drehen des Turboladers können durch Kaltprüfungen Fertigungs- und Lieferantenfehler schnell erkannt werden. Dieser optimierte Ansatz beschleunigt nicht nur den Testprozess, sondern minimiert auch die Wahrscheinlichkeit, potenzielle Probleme zu übersehen, die bei der Funktion des Turboladers auftreten könnten.
- Kaltprüfungen haben Vorteile für die Umwelt: Für die Heißprüfung muss ein Motor verwendet werden, der fossile Brennstoffe mit Kohlenstoffemissionen verbrennt. Bei der Kälteprüfung hingegen wird der Luftdruck der Anlage verwendet, der einen minimalen CO₂-Fußabdruck hinterlässt. Da die Transportbranche weiterhin nach nachhaltigeren Praktiken sucht, passt die geringere Umweltbelastung durch Kalttests gut zu diesem Ziel.
- Endkunden profitieren von der Kaltprüfung: Die Kaltprüfung von Turboladern bietet eine höhere Effizienz und Präzision bei der Erkennung von Defekten. Bei Turboladern, die einem Kalttest unterzogen werden, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Probleme auftreten, sobald sie sich in den Händen der Endbenutzer befinden. Dies führt zu weniger Wartungsproblemen, weniger Ausfallzeiten und einem zuverlässigeren Produkt. Durch die Sicherstellung der Qualität und Haltbarkeit von Turboladern durch Kalttests kann Cummins Turbo Technology (CTT) ein Produkt liefern, das die hohen Standards und Erwartungen seiner Kunden erfüllt.
- Kaltprüfung ist sicherer: Bei der Heißprüfung von Turboladern wird Dieselkraftstoff verwendet, der gezündet wird, um den Turbolader in der Zelle aufzuheizen. Dies birgt inhärente Risiken für Bediener, die Chemikalien wie Kühlmitteln und Ölen ausgesetzt sind, die im normalen Betrieb verwendet werden. Außerdem besteht Verbrennungsgefahr, da viele Teile des Turboladers während des heißen Testzyklus extremen Temperaturen ausgesetzt sind.
Wie hat Cummins bei der Kaltprüfung von Turboladern Erfolge erzielt?
Skalierung des Betriebs:
Cummins begann im Jahr 2015 mit dem Einsatz von Kalttests. Seitdem sind die Ergebnisse geradezu beeindruckend. Mit durchschnittlich 12.000 Turbos, die jede Woche getestet werden, konnte Cummins nicht nur seinen Betrieb skalieren, sondern auch strenge Qualitätskontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass jedes Produkt unseren Standards entspricht.
Bessere Erkennung von Defekten:
Eine weitere bedeutende Errungenschaft, die bei der Verwendung von Kalttests bei Cummins auffällt, ist die drastische Reduzierung der BIS PPM (eine Methode zur Zählung von Fehlern, die durch den Produktionsprozess verursacht werden). Seit der Einführung der Kaltprüfung ist die BIS-PPM um 60 % zurückgegangen, was die Präzision der Methode bei der Erkennung und Behebung von Fehlern unterstreicht. Diese beeindruckende Reduzierung ist ein Beweis für die Wirksamkeit von Kalttests zur Gewährleistung der Qualität und Zuverlässigkeit von Turboladern.
Reduzierte Zykluszeit:
Darüber hinaus wird die Effizienz der Kaltprüfung durch die unterschiedliche Zykluszeit im Vergleich zu alternativen Methoden unterstrichen. Während Heißtestverfahren bis zu 30 Minuten pro Produkt dauern können, verkürzt Kalttests diese Dauer drastisch und dauert nur 75 Sekunden. Dieser beschleunigte Prozess bedeutet, dass Cummins einen höheren Prozentsatz an Produkten in kürzerer Zeit testen kann, um eine gleichbleibende Qualität in allen Bereichen zu gewährleisten und gleichzeitig die Anforderungen eines geschäftigen Marktes zu erfüllen.
Bei der Bewertung der besten Turbolader-Testmethoden bietet die Kaltprüfung zahlreiche Vorteile gegenüber der Heißprüfung. Mit dem Schwerpunkt auf Effizienz, Umweltaspekten und Kundennutzen bietet die Kaltprüfung einen optimierten Ansatz, um sicherzustellen, dass Turbolader für die Straße bereit sind. Kalttests haben es Cummins auch ermöglicht, seine Turboladertests zu rationalisieren. Erfahren Sie mehr über unsere Turbolader und lassen Sie uns wissen, wenn wir Sie kontaktieren möchten.
Autor-Profil
Verwandte Tags