Asya Pasifikte sıfır emisyon stratejisine odaklanan Cummins-Meritor

Cummins-Meritor Asya Pasifik çalışanları bir odada toplanmış

Cummins Inc., son yıllarda orijinal bir aktarma sistemi şirketi olmak için kendini yeniden icat etti ve lider aks ve fren tedarikçisi Meritor'un satın alınmasıyla daha da geliştirdi.

Cummins Asya Pasifik liderlik ekibi kısa süre önce, Meritor Australia genel müdürü David Korur ile de dahil olmak üzere Meritor çalışanları ile bir araya geldi. Cummins Asya Pasifik'in İcra Müdürü Peter Jensen-Muir, "Cummins ailesine katılmanız sizi heyecanlandırıyor" dedi.

"İki şirketimizin entegrasyonu açısından gerçekten güçlü olan şey değerlerin uyumudır. Cummins'in değerleri çeşitlilik, kapsayıcılık ve özeni içerirken, liyakatin temel değerleri dürüstlük, mükemmellik, ekip çalışması ve saygıdır. Bu değerler, saygıyla uyumlu olacaklarına çok benzer."

Jensen-Muir, özellikle de devam alan iş büyümesi nedeniyle Cummins-Liyakat entegrasyonun başka bir önemli avantajının da çeşitli iş birimlerinde kariyer fırsatları olacağını ifade etti. "Asya Pasifik'te çalışanlarımızın gelecek yıllarda güçlü ve ödüllendirici kariyer yolları oluşturmaları için çok fazla fırsat olacak", sözlerine de ekledi.

Hedef Sıfır, Cummins'in 2050'e kadar net sıfır emisyonlara ulaşma stratejisi, önemli tartışma noktası

Cummins içinRitor'ın satın alınması, elektrikli güç aktarma sistemi çözümlerinin hızlandırılmış geliştirilmesini sağlayacaktır. Jensen-Muir, "Birlikte, karayolu ve karayolu dışı müşterilerimize karbondan kurtulmada geleceğe gezinme konusunda yardımcı olacak gerçekten güçlü bir konumdayiz", dedi.

Meritor'un gelişmiş ePowertrain'i özellikle hibrit ve elektrikli aktarma sistemleri içinde hayati bir entegrasyon noktası olarak görülebilir ve müşterilere pazar lideri çözümler sunmada kritik öneme sahiptir.

Cummins Asya Pasifik Müdürü ve Karayolu Genel Müdürü Mike Fowler, Cummins-Meritor'un "küresel ısınmayı ele almak için ahlaki bir yükümlülüğü" olduğunu söyledi.

"Şu anda ve 2050 arasında, bugün sattığımız ürünleri iyileştirerek ve içten yanmalı motoru ve aktarma mekanizmasını iyileştirerek, bu hafif anahtarlamalı olayı beklemeye (sıfır emisyon teknolojisinin ticarileştirilmesi) kadar emisyon azaltmaya çok daha hızlı devam ederiz," dedi.

Fowler, yeni teknolojilerin müşteriyi yaygın şekilde benimsemesinin ancak ölçekte mümkün olduğunu gösterdi. "Cummins-Meritor entegrasyonunun avantajlarından biri, sıfır emisyon teknolojisini daha hızlı ticarileştirmeye yardımcı olacak çok daha büyük ölçekte başarmamızı sağlayacaktır."

Cummins, yeni ürünlerin müşterilerin daha önce satın aldığı ürünlerden daha fazla yakıt tasarrufuna sahip olmasını sağlamak için mevcut yanma teknolojisine önemli ölçüde yatırım yapmaya devam edecektir.

Fowler, ileriki on yıllara bakarak, 2030-2040'in çok fazla rakip teknoloji olacağını söyledi, ancak Cummins'in tahmini, ister gelişmiş dizel, ister hidrojen veya doğal gazla çalışan içten yanmalı motorun muhtemelen bu on yılın sonuna yakın en yüksek hacime ulaşacak olmasıdır.

Cummins Ofis Binası

Cummins Inc.

Küresel bir güç teknolojisi lideri olan Cummins, geniş bir güç çözümleri portföyü tasarlayan, üreten, dağıtan ve hizmet sunan tamamlayıcı iş segmentleri oluşan bir şirkettir. Şirketin ürünleri; içten yanma, elektrikli ve hibrit entegre güç çözümleri ve filtreleme, son işlem, turboşarjlar, yakıt sistemleri, kontrol sistemleri, hava işleme sistemleri, otomatik şanzımanlar, elektrikli güç üretim sistemleri, mikro şebeke kontrolleri, aküler, elektrolizörler ve yakıt hücresi ürünleri dahil bileşenleri arasında farklılık gösterir.

Ev Jeneratörleri akıllı teknoloji sunan akıllı bir tercihtir

jeneratörle ev resmi

Bu makale, Cummins Yetkili Bayisi olan Bear Electric, Tarafından Hazırlanmıştır.

Akıllı telefonlar, akıllı tv'ler, sanal yardımcılar, akıllı termostatlar, akıllı kilitler ve kapı kilitleri. Evlerimiz artık akıllı cihazlarla dolu. Çoğu elektrik olmadan ya da şarj olmadan işe yaramaz hale gelir. Ev sahiplerinin bir akıllı cihazı diğer her şeyden önce takmayı düşünmesi nedeni: ev jeneratörü.

Bir Cummins Yetkili Bayisi olarak, Oregon'lara birçok Cummins QuietConnect™ ev jeneratörü yüklemim. Giderek zorlaşan hava koşulları, elektrik kesintileri ve eskimiş elektrik şebekeleri ile ilgili olarak, hiçbir şüphe yok ki yedek bir jeneratör değerli bir yatırımdır.

Bu akıllı cihazlara sahip olmanın en iyi parçası mı? Ne zaman aç ve kapatacaklarını söylemek gerekmez. Otomatik olarak yapar.

Bir nutk içinde, süreç şöyledir:

Bir Cummins ev jeneratörü yüklemişken, bir Cummins otomatik transfer şalteri de yüklemektedir. Bu transfer şalteri, eve gelen elektrik şebeke elektriğini sürekli izler. Serviste bir kesinti tespit eder, bu cihaz, evi elektrik şebekesi hattıyla kısa bir süre içinde otomatik olarak keser ve evi beslemek için Cummins jeneratörü açılır. Jeneratör, ya bir doğal gaz hattıyla ya da bir propan tankıyla beslenir.

Cummins jeneratör eve güç sağlarken, transfer şalteri elektrik şebekesi serisini izlemeye devam edecektir. Güç geri geldiğinde, jeneratörü otomatik olarak ev elektrik sisteminden ayıracaktır ve elektrik şebekesini yeniden bağlar.

Hiçbir şey yapmak gerekmez. Yok, yok. Zilch. Tüm çalışmaları jeneratör ve transfer şalteri ile yapacağız. Bazı durumlarda, pencereye bakarak ve komşuunuzun tüm evlerinin kararmış olduğunu görene kadar elektrik kesintisi olduğunu bile fark edesiniz.

Bir Cummins Yetkili Bayinin yedek jeneratörünüzü ve transfer şalterinizi profesyonel olarak yüklemesi kadar, eviniz için doğru boyuttaki jeneratörü seçmenizi de sağlar. Çok küçüktür, yük evin her şeye güç verilemz. Çok büyük ise, onu kullanırken ekstra doğal gaz veya propan tüketirsiniz.

Doğru boyuttaki jeneratörü seçmenin en basit yolu, bayinizi bu işi sizin için yapmalarını sağlamaktır. Ancak ne kadar jeneratöre ihtiyacınız olacak hakkında bir his almak istediğinizde, Cummins'in ihtiyacınız olan jeneratör şebekesini hesaplamaya yönelik mükemmel bir temel görevi vardır ya da en son ihtiyacınız olan jeneratör boyutu hesaplayıcıyı Cummins.com.

Akıllı cihazlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Cummins QuietConnect ev jeneratörü ile elektrik kesintileri sırasında sizi ayakta ve çalışır durumda tut olduğunuzdan emin olun. Size yakın bir bayi bulmak için Cummins bayi bulucu'ya bakın. Oregon'da yaşıyorsanız, (503) 678-3417 ya da [eposta korumalı] ile iletişim kurabilirsiniz.

Cummins Ofis Binası

Cummins Inc.

Küresel bir güç teknolojisi lideri olan Cummins, geniş bir güç çözümleri portföyü tasarlayan, üreten, dağıtan ve hizmet sunan tamamlayıcı iş segmentleri oluşan bir şirkettir. Şirketin ürünleri; içten yanma, elektrikli ve hibrit entegre güç çözümleri ve filtreleme, son işlem, turboşarjlar, yakıt sistemleri, kontrol sistemleri, hava işleme sistemleri, otomatik şanzımanlar, elektrikli güç üretim sistemleri, mikro şebeke kontrolleri, aküler, elektrolizörler ve yakıt hücresi ürünleri dahil bileşenleri arasında farklılık gösterir.

1-800 Cummins yazılım güncellemesi

Köprüye park edilmiş Satış ve Servis kamyonu

Cummins Inc. (NYSE: CMI), 1-800-CUMMINS'in yazılım satışlarını ek bir özellik olarak sunması konusunda duyurmaktan memnuniyetmektedir. Bu yeni özellik tarafından desteklenen yazılım paketi INSITE, QSOL, PowerSpec, INCAL ve Guidanz IA'yı içerir. Bunu 1-800-CUMMINS aracılığıyla piyasaya sunan CUMMINS, müşteri satışlarını kolaylaştırarak, kesinti süresini azaltarak ve müşterilerimizin her seferinde duyarlı ve proaktif yazılım satış desteği almalarını sağlayacaktır.

Ne değişiyor?

• 1-800-CUMMINS'te Yeni Yazılım Satış seçeneği™
• Eski numaralara yapılan tüm çağrılar 1-800-CUMMINS'e yönlendir alınacak™

Aynı kalan nedir?

• Müşteriler; parça desteği, genel ürün ve servis soruları ve motorlar, jeneratörler ve Cummins dijital ürünleri için servis sağlayıcısı teknik desteği için 1-800-CUMMINS™ numaralı hattı hâlâ arayabilir.

Değişiklik ne zaman oldu?

• 10 Ekim 2022 Pazartesi

"Müşterilerimize sunuyoruz bu yeni teklif konusunda çok heyecanlıyım. Bu, ihtiyaç duyduğu desteği daha hızlı şekilde alıtmalarına yardımcı olur, aynı zamanda müşteri karmaşıklığını azaltmaya da yardımcı olur," diyor Merkezi Çözümler İcra Direktörü Greg Ehlinger. "Müşterilerimiz, işlerine güç sağlamak ve bunu yapmak için tek bir yol kat eden, bakım isteyen uzmanlar tarafından kolay ve erişilebilir güvenilir çözümlere sahip olmak için bize güveniyor."

Cummins Ofis Binası

Cummins Inc.

Küresel bir güç teknolojisi lideri olan Cummins, geniş bir güç çözümleri portföyü tasarlayan, üreten, dağıtan ve hizmet sunan tamamlayıcı iş segmentleri oluşan bir şirkettir. Şirketin ürünleri; içten yanma, elektrikli ve hibrit entegre güç çözümleri ve filtreleme, son işlem, turboşarjlar, yakıt sistemleri, kontrol sistemleri, hava işleme sistemleri, otomatik şanzımanlar, elektrikli güç üretim sistemleri, mikro şebeke kontrolleri, aküler, elektrolizörler ve yakıt hücresi ürünleri dahil bileşenleri arasında farklılık gösterir.

Cummins Inc. ve EDF Renewables, dağıtık fotovoltaik Güç Satın Alma Sözleşmesi yaptı

sözleşme imza töreni

Toplam 16,5 MWp kurulum kapasitesine sahip yedi üretim tesislerini kapsarak tesis ve operasyonlarda karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltır.

Cummins Çin ve EDF Renewables, Pekin'de geleneksel şebekeden elektrik tüketimini azaltmayı ve Cummins tesislerinde & faaliyetlerinde karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlaan dağıtılmış bir fotovoltaik PowerPurchase Anlaşması imzaladı. Cummins tavan ve yer alanı sağlayacak ve üretilen güneş enerjisini tüketmek üzere yer kaplar. EDF Renewables, güneş PV üretim ekipmanının yatırım, kurulum ve çalışmasından sorumlu olacaktır. Cummins Başkan Yardımcısı VE EDF Renewables Çin'in CEO'su Erwann Debos, her iki taraf adına sözleşmenin imzalanmasını tamamladı.

EDF, rüzgar ve güneş dahil olmak üzere yenilenebilir enerjide küresel bir liderdir. EDF Renewables, fotovoltaik güç üretimi alanında kapsamlı teknik özelliklere ve servis deneyimine sahiptir. Ortaklık; Pekin, Wuxi, Wuhan, Chongqing ve Liuzhou'daki 7 üretim şirketinde dağıtılmış fotovoltaik güç üretim sistemi kurulmaktadır. 16,5 MW toplam kurulum kapasitesine sahip olan proje, 20 yılda yaklaşık 280 milyon kWh güç üretimi sağlayarak yaklaşık 158.000 ton karbon emisyonu tasarrufu s sağladı.

"Cummins ve EDF'nin, Cummins'e yeşil enerji tüketimini genişletme ve tesis operasyonlarında emisyonları azaltma konusunda yeni fırsatlar sağlamak için dağıtılmış fotovoltaikler alanında birlikte çalışmasına memnunuz. Bu, Cummins'in Çin'de 2023 yılında toplam elektrik tüketiminin %10'dan fazlasının yenilenebilir elektrik kullanımı muhasebesine ulaşarak yardımcı olacak. Bu proje, yeşil üretim ve operasyonda kapasitemizi daha da sağlayacak ve sürdürülebilir gelişim için bizi iyi bir pozisyona sahip olacak" dedi.

Şu anda, fotovoltaik sistemi yüklemek için tavan inşa etmek, kurumsal müşterilerin karbon emisyonlarını azaltmaları için çok etkili bir yol sunar. Cummins ve EDF, karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine ve elektrik maliyeti tasarruflarına aynı anda ulaşacak 20 yıllık bir güç satın alma sözleşmesi imzaladı.

Erwann Debos, imza töreninde şunları söyledi: "Cummins'e, Cummins'in PLANET 2050 stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için dağıtılmış fotovoltaik Yenilenebilir çözümler sağlamakla onurlandırıldık. EDF Renewables, işletmelerin düşük karbonlu dönüşümü etrafında en gelişmiş entegre enerji yönetimi çözümleri sağlamak ve küresel enerji geçişlerini güçlendirmek için müşterilerle birlikte birlikte çalışmayı amaçlar."

Cummins Ofis Binası

Cummins Inc.

Küresel bir güç teknolojisi lideri olan Cummins, geniş bir güç çözümleri portföyü tasarlayan, üreten, dağıtan ve hizmet sunan tamamlayıcı iş segmentleri oluşan bir şirkettir. Şirketin ürünleri; içten yanma, elektrikli ve hibrit entegre güç çözümleri ve filtreleme, son işlem, turboşarjlar, yakıt sistemleri, kontrol sistemleri, hava işleme sistemleri, otomatik şanzımanlar, elektrikli güç üretim sistemleri, mikro şebeke kontrolleri, aküler, elektrolizörler ve yakıt hücresi ürünleri dahil bileşenleri arasında farklılık gösterir.

Cummins jeneratörlerinin satışından yararlanabilecek 5 işletme

Ev jeneratöründen konuşan Cummins bayisi

Amerikan işletmenin yüzde doksanı küçük ve orta boyutludur. Milyonlarca işçi istihdam sağlayarak ekonomimizin gerçek motorlarıdırlar. Bunların birçoğu hizmetlerini genişletmek, gelir elde etmek ve işletmelerini büyütmek için yeni yollar arayan cummins ev jeneratörleri ve taşınabilir jeneratörler, yeni bir gelir kaynağı olabilir.

Kara Bulutlarda Bir Silver Skıntı

Associated Press'e göre, sert hava şartları nedeniyle elektrik kesintileri son yirmi yılda ikiye katladı ve ülkemiz eskien elektrik şebekesini baskıladı. Bu, güç kesintilerin sıklığını ve süresini artırmıştır. Bu sık sık kesintiler, iş yerlerinde ve diğer işletmelerde güvenilir bir yedek güce ihtiyaç duyar. Ve girişimci küçük ve orta ölçekli işletmeler için, Cummins jeneratörlerle bu ihtiyacı karşılamak büyük bir fırsattır.

Cummins yetkili bayisi olmak hangi işletmelerin yararına olabilir? İşte en iyi beş tanemiz:

1. Genel Yükleniciler - Buz fırtınaları, kasırgalar, yüksek rüzgarlar, orman yangınları veya hortumlar gibi doğal afetler vurduğunda, müşterilerin karşı karşıya olduğu tek zorluk güç kayıpları değildir. Genellikle onarılması gereken mülkiyette fiziksel hasar meydana gelir. Müşterilere yeniden inşa etme konusunda yardımcı olurken, genel yükleniciler ev veya işletmenin enerji ihtiyaçlarını tahmin etme ve bir Cummins QuietConnect™ Ev Jeneratörü ekleme konusunda bilgi edinen bir fırsata sahiptir. Müşteri kabul eder ise, genel yüklenici yalnızca jeneratörü satarak değil, aynı zamanda onu yüklemek için olan işçilikten de kâr eder.

2. Elektrikçiler - İyi bir elektrikçi, güvenilir bir bilgi kaynağıdır. Elektron akışına sahip uzmanlarla birlikte, genellikle müşterinin özel elektrik kurulumlarını da bilirler. Uzun süre süren elektrik kesintisi sonrasında çoğu sorulması gereken "Bir sonraki elektrik kesintisi sonrasında elektriğimi açık tutmak için bir şey var mı?" Cummins QuietConnect Ev Jeneratörleri satan ve takılan elektrikçiler, "Evet, evet var", diyor. Ev jeneratörlerini kurarken, elektrikçilerin hizmeti başka bir değerli hizmet olabilir.

3. Isıtma ve Soğutma Yüklenicileri - Elektrik kesintisi sırasında ev ve iş sahipleri için devre dışı olan en kritik sistemden biri merkezi ısıtma ve soğutma sistemleridir. Uzun süre ısı veya soğutma havası olmadan devam etmek sadece rahatsız edici değildir, sıcaklıklar aşırı dışta ise tehlikeli olabilir. Bu nedenle, doğal olarak, güç geri gelir ve bir sonraki elektrik kesintisi sırasında HVAC sisteminin açık tutmanın bir yolunu bulmak kafaları karıştırır. Isıtma ve soğutma yüklenicileri, evlere ve işlere büyük sistemler kurma konusunda uzman olduğu için, Evlere ve işlere Cummins QuietConnect yedek jeneratörleri eklemek, işlerine başka bir kar merkezi eklemenin doğal bir yoludır.

4. Online Perakendeciler - Bugüne kadar, yedek jeneratörlerden tasarruf ediyorduk. Cummins taşınabilir jeneratörleri, kalıcı olarak jeneratör takma konusunda uzman olmayan işletmeler için para kazanmacı olabilir. Taşınabilir jeneratörler elektrik kesintileri sırasında kullanılabilirken, taşınabilirliği nedeniyle daha küçük görevlere daha uygundur. Bu, onları kamp, bagaj, inşaat şantiyeleri ve daha fazlası için ideal hale sağlar. Cummins'in sağlam ve güvenilir itibarı ile taşınabilir jeneratörlerimiz, bu pazar segmentlerine odaklanan perakendeciler için idealdir.

5. Güneş Paneli Montajları - Çoğu ev güneş paneli, doğrudan elektrik şebekesi ile bağlantılıdır. Bu nedenle, elektrik kes olduğunda, güneş panelleri güç sağlamayı bırakmaktadır. Yedek bir elektrik kaynağı için, güneş paneli montajcılar, güneş panelleri tarafından ücret alan bir güneş enerjisi yedeğini veya ev jeneratörü ile şarj olabilir. Tipik olarak, güneş enerjisi akü yedekleri yalnızca birkaç saat boyunca bir eve güç sağlar. Bu nedenle alan, hava koşullarıyla ilgili kesintilere açıksa Cummins QuietConnect gibi bir ev jeneratörü daha iyi bir seçenektir.

Zaman Şimdi

Yedek güç üretimi arayan daha fazla insanla, artık Cummins yetkili bayisi olarak şirketimizin tekliflerini genişletmek için harika bir zaman. Daha fazla ziyaret öğrenmek için, cummins.com/partners/dealers.

Cummins Ofis Binası

Cummins Inc.

Küresel bir güç teknolojisi lideri olan Cummins, geniş bir güç çözümleri portföyü tasarlayan, üreten, dağıtan ve hizmet sunan tamamlayıcı iş segmentleri oluşan bir şirkettir. Şirketin ürünleri; içten yanma, elektrikli ve hibrit entegre güç çözümleri ve filtreleme, son işlem, turboşarjlar, yakıt sistemleri, kontrol sistemleri, hava işleme sistemleri, otomatik şanzımanlar, elektrikli güç üretim sistemleri, mikro şebeke kontrolleri, aküler, elektrolizörler ve yakıt hücresi ürünleri dahil bileşenleri arasında farklılık gösterir.

Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.