Daima yenilik yapmak
0 milyon dünya çapında bağlı motor
2022'de verimlilik ve karbon azaltma teknolojilerine odaklanan 0 patent
Yıllık inovasyon yatırımı 0 milyar dolar
0 gigaton karbondan kaçınma hedefimizdir
İşte bu yüzden Amaca Uygun Güçe İnanıyoruz
Amaç, İnsanlar ve Etki
"Cummins, dünyanın en zorlu ve ekonomik hayati uygulamalarından bazılarına güç sağlar ve temiz bir ekonomiye daha geniş geçişte kritik bir rol oynar. Başka hiçkimsenin yapamayacağı benzersiz bir fırsatımız var: farklı son müşterilerimize enerji geçişinin, güç çözümleri, küresel servis, uzmanlık ve müşterilerimizin performansını optimize etme ve gezegen üzerindeki etkimizi azaltma becerimiz sayesinde başarılı olma konusunda yardımcı oluyoruz. Bu inanılmaz bir fırsat ve güçlü bir amaç."
- Jennifer Rumsey, Başkan ve CEO
Hedef Sıfır
Gelecek, yeni düşünmeyi talep ediyor
Neden olduğunu biliyoruz. Nasıl olduğunu da biliyoruz. Hedef Sıfır, 2050 yılında sıfır karbonlu bir işletme olacak yolculuğumuzu haritalandıran stratejidir. Müşterilerin teknoloji ile başarılı olmalarına yardımcı olarak daha refah dolu bir dünyaya sürdürülebilir şekilde güç sağlamak misyonumuzun tam kalbinde yer alır.
Büyük Enerji Geçişi
Intelligence Squared ile birlikte, enerji geçişinde öncü olan bilim adamlarını, iş dünyasındaki yöneticileri, politika üreticileri ve daha fazlasını bir araya getirdik. Cummins liderleri, 2030 yılına kadar emisyonlarda büyük bir azalma sağlamak için alınması gereken önlemleri, 2050 yılına kadar net sıfıra inmemizi sağlayacak teknolojik yenilikleri ve şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadelede oynayacağı çok önemli rolü ele aldı.
Amaca Uygun Güç faaliyette
Amacınızı bulun
Teknolojiye yatırım yapın
Nasıl yenilik yaptığımızı ve geleceği şekillendirdiğimizi görün. Her zaman üstün sonuçlar sunma misyonumuza bugün katılın.
Potansiyelinize güç verin
Bir yenilik arzusu. Dahil etme kültürümüze saygı. Kendinizden daha büyük bir şeyin parçası olma isteği. Değer verdiğimiz şey bu.
Bir inovasyon geçmişi
İnsanların güvendiği güç çözümleri sunuyoruz. 100 yıldan fazladır yaptığımız şey bu. Her zaman nasıl yenilik yaptığımızı görün.