INSITE™

Пообщаться с Поддержка

INSITE™ - это диагностическая программа на базе операционной системы Microsoft Windows, относящаяся к электронным инструментам обслуживания, которая позволяет выявлять и устранять неисправности в двигателях Cummins с электронным регулятором.

 

 

Загрузки программного обеспечения

внимание Брандмауэр вашей компании может заблокировать установку этих файлов.
При получении такого сообщения обратитесь к системному администратору за помощью.


ATTENTION INSITE USERS: INSITE 8.6 has been released. With this release there is a special requirement customer need to prepare for:

Для работы с обновленной версией INSITE необходимо наличие установленной системы .NET 4.7.1. Это может затронуть пользователей, не выполнявших периодическое обновление Windows. См. подробную информацию ниже или в примечаниях к выпуску.

  • ПО Microsoft .NET Framework 4.7.1 поддерживается ОС Windows 7 SP1, Windows 8.1 и Windows 10.
  • ПО Microsoft .NET Framework 4.7.1 не поддерживается ОС Windows 7 и Windows 8.

См. версии операционных систем в таблице ниже.

Операционная система Версия Номер сборки
Windows 10< 1607 10.0.14393
Windows 10 1703 10.0.15063
Windows 10 1709 10.0.16299
Windows 8.1 Неприменимо 6.3.9600
Windows 7 SP1 Неприменимо 6.1.7601

slim arrow

All users must upgrade their Cummins Inc. Update Manager client to version 7.3 or later. Users should also consider upgrading their Microsoft Windows Operating System to version 8.1 or newer, as Windows 7 is no longer supported.

ЗАГРУЗИТЬ (Размер: 1,5 Гбайт)

RELEASE NOTES

Примечание для пользователей. Имеются ограничения операционной системы на глубину вложения папок. Извлеките этот файл в папку C:\Temp или C:\<Имя папки> во избежание проблем. Извлечение в папку Downloads («Загрузки»), на рабочий стол или в другие подпапки в папке User («Пользователь») может привести к ошибкам извлечения, в результате чего установка будет прервана.

Additionally, this package is not compatible with Update Manager. This is for Administrator Installs Only. Requires Administrative Rights to execute the Setup.exe.

Данный ZIP-архив содержит:

  • INSITE™ 8.6.0
  • License Configuration Tool 1.15
  • Обслуживание INSITE™ Guidanz
  • INSITE™ ARA

 

Installation Materials:

Примечание: Эти инструкции одинаковы для любой версии INSITE 8.X и выше. Скриншоты представляют собой только примеры ПО, используемые для создания этих инструкций.

Примечание: После извлечения программы INSITE в папку C:\Temp для ее установки требуются права администратора. Щелкните правой кнопкой мыши по файлу BAT и выберите «Выполнить с правами администратора». Как вариант, для установки через диспетчер обновлений после его извлечения в паку C:\Temp, выберите Source > Browse, а затем выберите папку, в которую вы извлекли диспетчер обновлений.

 

Установка демонстрационных видео:

 

ЗАГРУЗИТЬ (Размер: 1,7 Гбайт)

This package is used with Update Manager ONLY to upgrade from INSITE 8.4.X, INSITE 8.5.X, and INSITE 8.6.0.104

Инструкции по установке:

Note: Once extracted into C:\Temp, Update Manager is required to install. Choose Source > Browse, and select the folder where you extracted the Update Manager to.

DOWNLOAD  (Size: 234 MB)

This package is used with Update Manager ONLY to upgrade from INSITE 8.6.0.116 production build. If a user has INSITE 8.6.1.79 FT (Field Test) build installed, they will need to follow the instructions in one of the following documents to upgrade correctly to INSITE 8.6.1.96 production build:

  • INSITE 8.6.1 installation instruction for user with INSITE 8.6.1.79 FT build using Internet option LINK
  • INSITE 8.6.1 installation instruction for user with INSITE 8.6.1.79 FT build using Other Package option LINK

Инструкции по установке:

Note: Once extracted into C:\Temp, Update Manager is required to install. Choose Source > Browse, and select the folder where you extracted the Update Manager to.

Данное программное обеспечение недоступно для мобильного устройства. Чтобы выполнить загрузку на рабочий или домашний компьютер, вернитесь на эту страницу с соответствующего устройства.

Лицензирование программного обеспечения

Некоторые программные и мобильные приложения компании, включая™ INSITE,®, а так же системы управления и QuickCheck, требуют использования уникальных лицензий на программное обеспечение. Лицензии можно приобрести у официального дистрибьютора или дилера компании Cummins. Укажите некоторые данные для поиска вашего местного представителя.

Результаты

Зона обслуживания
Телефон
Эл. почта
Нью-Джерси
888-861-5123

Обучающие видео

Search Digital Products & Services Support

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!