Центры капитального ремонта для двигателей высокой мощности

Подлинные инновации. Экспертные знания.

Восстановление мощных двигателей Cummins

миниатюра видео центра мастер-реконструкции

Почему стоит выбрать Cummins Rebuild?

Вы хотите получить максимальную отдачу от двигателя Cummins на протяжении всего его жизненного цикла. Вы заинтересованы в модификациях и модернизациях характеристик двигателя, которые могут повысить удобство обслуживания и экономию топлива.

Вот почему мы вложили средства в создание сети самых современных объектов, укомплектованных высококвалифицированными специалистами, с единственной целью проведения капитального ремонта высокомощных двигателей с непревзойденным качеством.

Смотреть видео

Качество, которое сертифицировано и подтверждено

  • Мастер-центры восстановления сертифицированы по ISO 9001.
  • Использование оригинальных деталей Cummins New и ReCon® для повышения эффективности и стандартов качества
  • Превосходное качество восстановления благодаря заранее установленному процессу с повышенной эффективностью при использовании современного оборудования
  • Выполняется сертифицированными специалистами Cummins
  • Те же процессы/стандарты контроля качества, что и для новых двигателей Cummins
  • Предлагается полная гарантия сроком на один год/неограниченное количество часов

 

Признаки того, что вам нужен Cummins Rebuild

  • Общий объем используемого топлива (в галлонах) превышает норму
  • Выходная мощность уже не соответствует спецификациям
  • Анализ уровня моторного масла показывает чрезмерный расход
  • История ремонта и обслуживания указывает на необходимость восстановления
  • Условия эксплуатации требуют большей производительности

 

Вы уже видите некоторые из этих признаков?

Запросить цену

Процесс восстановления в 6 этапов

Каждый двигатель, поступающий в наш центр восстановления HHP, проходит шестиэтапный процесс, который гарантирует, что он будет работать, «как новый», перед отправкой нашим клиентам.

Производственный сотрудник Cummins

Этап 1

Разборка

Каждый агрегат разбирается до последней гайки и болта с использованием автоматического оборудования, такого как пневматические ударные гайковерты, переворачивающие устройства и т. д. Детали сортируются, и не подлежат восстановлению детали изымаются, в то время как восстановимые детали отправляются на очистку.

Производственные сотрудники Cummins

Этап 2

Очистка

Компоненты очищаются по отдельности с использованием новейших автоматизированных неабразивных методов очистки, которые гарантируют отсутствие повреждения металла при удалении всех загрязнений из двигателя. Это гарантирует, что каждый компонент соответствует стандартам качества для повторного использования.

Производственный сотрудник Cummins

Этап 3

Проверка

Соблюдаются строгие процессы обеспечения качества, чтобы убедиться, что двигатель соответствует первоначальным заводским спецификациям. Каждая деталь проверяется с помощью сложных систем. Например, магнитопорошковая дефектоскопия используется для обнаружения невидимых невооруженным глазом трещин. Любая деталь, не прошедшая проверку, будет утилизирована.

Производственный сотрудник Cummins

Этап 4

Компоненты

Все детали, не соответствующие спецификации, повторно обрабатываются на прецизионном оборудовании, чтобы исключить человеческий фактор, гарантируя неизменное качество и точность размеров каждой детали. Производственные допуски измеряются с помощью электронных измерительных приборов для достижения беспрецедентной точности. Все измерения в цехе контролируются в нашей сложной измерительной и электронной лаборатории, обеспечивающей точную калибровку.

Производственный сотрудник Cummins

Этап 5

Повторная сборка

Двигатель повторно собирается с использованием новый и обновленных деталей на конвейере с компьютерным управлением, в котором используются сложные системы, такие как гайковерты, манипуляторы и т. д. Подверженные критическому износу детали, такие как поршни, кольца, подшипники, щетки, уплотнения, фильтры и прокладки заменяются на новые оригинальные детали Cummins. Двигатель собирается на первой в своем роде сборочной линии по восстановлению под контролем обученных на заводе технических специалистов с 150 тщательными проверками качества.

Производственные сотрудники Cummins

Этап 6

Испытание

Каждый двигатель проходит серию строгих тестов качества, включающих проверку мощности, крутящего момента и 25 других жизненно важных функций. Испытательное оборудование в нашем центре восстановления использует ту же технологию и оборудование, что и испытания новых двигателей Cummins. Затем двигатели покрываются защитным покрытием и окрашиваются в соответствии с требованиями заказчика.

Реальная разница

Cummins восстанавливает ваш двигатель в контролируемой среде мирового класса, разбирая его до последнего компонента, очищая, проверяя, а затем интегрируя подлинные детали Cummins для обеспечения непревзойденного качества продукции.

В соответствии с процессом контроля качества Cummins двигатели проверяются высококвалифицированными техническими специалистами на соответствие или превышение первоначальных заводских стандартов, гарантируя, что вы получите ожидаемое качество и надежность.

 

Запросить ценовое предложение для Cummins Genuine Rebuild

Чтобы запросить расценки на восстановление вашего мощного двигателя Cummins, обратитесь к местному дистрибьютору Cummins или нажмите на ссылку ниже, чтобы запросить расценки онлайн.

Запросить цену Загрузить брошюру

На обслуживание Cummins можно положиться

0 + пунктов обслуживания

0 + дилерских центров

0 + стран

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!