Что представляют собой распределенные энергетические ресурсы, и как они работают?

Распределяемые энергетические ресурсы, или Дерс, представляют собой мелкомасштабные источники питания или требуют ресурсов, которые взаимосвязаны с электрической энергосети. Они являются ресурсами <а> и обычно располагаются рядом с центрами нагрузки и могут использоваться индивидуально или в совокупности для обеспечения ценности энергосети.

В число Дерс входят различные физические и виртуальные активы. Физические Деры, как правило, находятся под 10 МВт в мощности и могут состоять из дизельных или газовых генераторов, микротурбин, солнечных батарей, небольших ветровых электростанций, систем хранения энергии аккумуляторной батареи <а> и т. д. и т. д. Они могут принадлежать и эксплуатироваться электрической электроэнергетической компанией, независимыми производителями электроэнергии или местными предприятиями. Эта утилита направляет свою деятельность таким же образом, как она контролирует работу крупных центральных электростанций, запрашивая запуск и остановки по мере необходимости.

Вы можете узнать больше о типах распределяемых энергетических ресурсов <а> в диапазоне от солнечных до энергетических генераторов.

Что представляют собой виртуальные распределённые энергетические ресурсы (Дерс)?

Для понимания виртуальных Дерс требуется умеренное количество абстракции. Виртуальные Удержные двигатели состоят из коллекции физических активов, которые объединяются вместе и предоставляются в распоряжение этой утилиты. С точки зрения полезности, они представляются как единый ресурс, как и электростанция. В конце концов, какая разница между 10 солнечными массивами 100 кВт каждая и одной солнечной фермой с мощностью 1000 кВт солнечной мощности?

Виртуальные Удерж могут составлять активы одного или смешанного типа. Например, за счетчиком <а> дизельных генераторов , солнечные батареи и батареи можно агрегирования, образуя виртуальный DER. Таким образом, виртуальный DER обладает собственным конкретным рабочим профилем. Когда виртуальные Дерс объединяют несколько мегаватт мощности, их иногда называют виртуальными силовыми установками (VPP).

Вы можете узнать больше о преимуществах <а> распределенных энергетических ресурсов , начиная от переноса сроков передачи и до балансирования на генерацию.

Как работают распределённые энергетические ресурсы (Дерс)?

Ресурсы для реагирования на потребности обычно агрегируются в рамках виртуального двигателя.

Ресурсы для реагирования на спрос — это электрические нагрузки, которые могут быть сформированы, уменьшены или отключены по требованию. В некоторых регионах, например, домовладельцы имеют возможность участвовать в программах по реагированию на потребности. Например, утилита или менеджер программы устанавливают дистанционно управляемые ключи отключения двигателя кондиционирования воздуха (AC) или Электрический водонагреватель участвующих домовладельцев. Таким образом, для снижения нагрузки на электрическую сеть может быть выключен каждый отдельный модуль переменного тока или водонагреватель. Более крупные виртуальные солдаты объединяют несколько сотен или тысяч домов. Результатом является ресурс, сравнимый по размеру и функциональности с небольшой силовой установкой.

В конце концов, если цель этой утилиты заключается в том, чтобы обеспечить соответствие спроса <а> электроэнергии в любое время, то снижение спроса имеет тот же эффект, что и увеличение генерации. Во время волн тепла, например, ресурсы по реагированию на потребности могут доставлять сотни мегаватт помощи региональной энергосети, что позволяет избежать подвижного веерных веерных отключений, таких как в Калифорнии в 2020 году.

Особенности распределенных энергетических ресурсов (Дерс)

Вне зависимости от характера базовых генераторов, солнечных батарей, батарей, ресурсов, связанных с ответом на потребности, или иным образом, большинство этих лиц требуют следующих функций:

  • Коммуникационная инфраструктура <стронг> и система управления () позволяют оператору энергосети передавать инструкции по старту и прекращению для индивидуальных ресурсов. Поскольку Деры, как правило, не контролируются 24/7 оператором, находящимся в помещении, система управления должна быть полностью автоматизирована. Сигналы управления могут передаваться, например, через проводную Интернет-связь, через беспроводную сотовую сеть или даже путем передачи сигналов по линиям электропередач.
Примеры использования распределенных энергетических ресурсов в жилом приложении

Электрические транспортные средства, солнечные батареи и т. д.

На видном месте скрывается огромное количество потенциальных солдат. Электрические транспортные средства, жилые солнечные панели, коммерческие резервные генераторы <а> и т. д. все они просто ждут, чтобы их «собрали» на агрегатор. В соответствии с соответствующей нормативно-правовой базой и характеристиками, описанным выше, агрегирование 100 мегаватт-объектов может быть проще, дешевле и быстрее, чем строительство электростанции эквивалентного размера.

Например, в Орегоне <а> Портленд Дженерал электрик (PGE) запустил пилотную программу, в рамках которой было 4 мегаватт жилых блоков для хранения литий-ионных аккумуляторов в 525 домах . Это предприятие имеет прямой управляемость аккумуляторами; и имеют возможность использовать их для любых видов услуг, таких как, например, регулирование напряжения, регулирование частоты и пиковое бритье. Несмотря на то, что программа PGE является одной из первых в своем роде, другие коммунальные службы готовятся к вывозу аналогичных систем.

Виртуальные электростанции и виртуальные двигатели представляют собой быстро развивающийся сектор. Будущая веха в этом секторе будет заключаться в том, чтобы найти способ агрегирования электрических транспортных средств в виртуальные электростанции, известные как технология "транспортное средство для энергосистем" (V2G). Большинство электромобилей тратят большую часть своего времени на стоянку и подключены-другими словами, подключенные к энергосети. Таким образом, мышление идет, аккумуляторные батареи EV могут быть использованы в качестве деров. Поскольку количество литий-ионных аккумуляторных батарей, устанавливаемых на электрические транспортные средства, превышает количество батарей, используемых в стационарных энергетических системах на один или два ряда порядков, потенциальное преимущество использования электромобилей является массовым.

Есть еще много проблем для преодоления до того, как Дерс может быть развернут в полной мере их потенциал. Вместе с тем они представляют собой одну из самых больших возможностей для удовлетворения будущих потребностей в секторе энергоснабжения.

Подпишитесь ниже, чтобы энергетический IQ получил сфокусированное на энергии понимание на рынках, начиная от центров обработки данных и медицинских учреждений, заканчивая школами и производственными мощностями, а также всем, что находится за ее пределами.

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Научитесь преодолевать сбои в энергоснабжении благодаря успешному параллельному подключению генератора аварийных систем питания.

Централизованная энергосистем может не сработать, но ваша система резервного питания не должна. Благодаря изменяющемуся климату и устаревшей централизованной энергосети, значимость аварийных энергетических систем продолжает расти. Это, в свою очередь, повысило потребность в высоконадежной системе резервного энергоснабжения.

Присоединяйтесь к <а> <стронг> Free предстоящей веб-трансляции с помощью консалтинговой компании по разработке и консультированию, указав инженера, который состоится 17 февраля, чтобы получить всесторонний обзор основных функций управления, необходимых параллельно генераторам вместе с электрической энергосети. Традиционное параллельное управление распределительное оборудование рассматривается и сравнивается с интегрированной системой параллельной обработки, использующими архитектуру распределенной логики, которая поможет вам определить надежную систему параллельной обработки. Этот курс можно отнести к непрерывному обучению, поскольку участники имеют право на получение сертификата об окончании.

Этот информационный семинар будет проводиться нашим глобальным техническим советником Хассаном Обейтом. Хасан работает в КАММИНЗ с 2007 г. на различных должностях, включая разработку инженерных систем, проектирование и прикладной техники. Его стремление к решению широкого спектра сложных технических проблем привело его к разработке нескольких важнейших компонентов силовых систем, таких как распределительного устройства, управления, параллельной работы, коммутаторы, генераторные установки и цифровые решения для различных применений энергетической системы.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Партнеры Cummins в области STEM предоставляют стипендии и поддержку

Великие умы в области STEM — стипендии 2021

На протяжении более десяти лет, КАММИНЗ сотрудничает с великими умами в стволовых™ (ГМО), чтобы предоставить стипендии, которые поддерживают испаноязычных студентов, стремящихся к получению степеней в американских колледжах, помогая закрыть финансовые пробелы, чтобы они могли сосредоточиться на своем будущем. В этом году стипендиаты по стипендиям были признаны во время виртуальной конференции Организации, проходившей в прошлом месяце, наряду с более чем 80 другими выдающимися учеными по СТВОЛОВЫМ ученым со всей страны.

Великие умы ученых в области стволовых клеток
Стипендиаты по стипендиям этого года были признаны во время виртуальной конференции Организации.

"Расходы на образование в колледже продолжают расти из года в год, и для некоторых учащихся это сделало мечту о продолжении высшего образования недостижимой",-сказала Эрика Мургия, директор по науке и инновациям, качество аналитики, КАММИНЗ. «Благодаря нашему участию в программе «мы», компания КАММИНЗ стремится поддерживать и привлекать самые разнообразные таланты в области стволовых технологий, которые могут привнести в нашу компанию инновации, разнообразный опыт и знания».

Для того, чтобы иметь право на получение стипендии КАММИНЗ в сочетании с стипендиальной программой, студенты должны демонстрировать академические достижения, лидерство и участие в кампусе и/или общественной деятельности. Они должны быть зачислены в степень стволовых и имеют средний балл 3,0 или выше. Каждый ученый из Камминза получил $5 000 и возможность интервью с КАММИНЗ для стажировки или кооператив позиции во время 2022.

Во время проведения Конференции по повышению качества поставщика Камминза в этом году, Хесус Эскобар был удостоен награды светило прожектор, честь для тех, кто внес существенный вклад в испаноязычное техническое сообщество в качестве лидеров и моделей для подражания в области науки, техники, техники и математики.

Подробнее: <а> Misis светило прожектор: Хесус Эскобар из КАММИНЗ Inc.-Великие умы в системе стволовых

КАММИНЗ также участвовал и спонсировал несколько мероприятий на Конференции, включая <а> [Эл. адрес защищен] в области вычислительной техники, скорости сети, College Bowl, хакатона, вебинар, озаглавленный "вещи, которые ваши родители вам не сказали", и виртуальная карьера ярмарка.

Великие умы в™ стволовых клеток-это ворота для испаноязычных американцев в науке, технике, технике и математике. Основанная в 1989 году, как ХЕНАЦ, великие умы в СТВОЛЕ сосредоточены на стволовых образовательных программах повышения осведомленности для учащихся от детского сада до карьеры. Cummins сотрудничает с Great Minds in STEM почти на протяжении десятилетия.

Подробнее: стипендия гмам-<а> трем стипендиатам 2021 наградили стипендии Камминза-великие умы в
 

Кэтрин Моргенштерн-КАММИНЗ Inc.

Кэтрин Моргенштерн

Кэтрин Моргенстерн является брендом журналист для КАММИНЗ, охватывающих такие темы, как альтернативные силовые установки, цифровизация, инновации в производстве, автономии, устойчивого развития, и на рабочем месте тенденций. Она имеет более чем 20-летний опыт работы в области корпоративных коммуникаций, занимая руководящие должности в последнее время в отрасли промышленных средств производства товаров для грузовых систем.

Екатерина начала свою карьеру в качестве маркетингового писателя для биотехнологической компании, где она научилась принимать сложную и весьма техническую информацию и сделать ее доступной для всех. Она считает, что концепция "повествования" является более модным словом и любит, чтобы ее читатели могли сделать личные связи с ее субъектами. Екатерина имеет страсть к технологиям и инновациям, и как ее пересечение может оказать влияние на всю нашу жизнь.

Кэтрин недавно переехала обратно в свой родной город в долине Гудзона, штат Нью-Йорк, после нескольких десятилетий в Лос-Анджелесе и Чикаго. Она является выпускником Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и любит заниматься садоводством и проводить время со своим мужем и тремя детьми.

Что такое водородная радуга?

Возможно, вы слышали о синем водороде, зеленом водороде или даже розовом водороде, но что означают эти разноцветные дескрипторы на самом деле? Цвета, из которых состоит водородная Радуга, рассказывают нам о том, как производится каждый определенный вид водорода, и какие эффекты он может иметь на нашей планете.

Водород может быть самым распространенным элементом во Вселенной, но он не существует сам по себе. Вместо этого, он выпускается в рамках ряда процессов, что каждый выход различных видов энергии, которые поставляются со своими собственными наборами преимуществ, побочных продуктов и использования. Метод производства-это то, что дает каждому виду водорода свое красочное прозвище-хотя нет универсальной конвенции о именовании, поэтому определения могут меняться с течением времени и варьироваться в разных странах.

Давайте сломаем текущий код цвета водорода и взглянем на то, как один оттенок водорода, в частности, является ведущим ученым и производителем к горшке золота — будущему с нулевым выбросом — в конце водородной радуги.

Серый водород

Серый водород создается из природного газа, чаще всего метана, через процесс, называемый реформированием паровой метана. Несмотря на то, что в настоящее время это наиболее распространенная форма производства водорода, парниковые газы, сделанные в процессе, не улавливается.

Синий водород

Синий водород опирается на традиционный процесс реформирования паровой метанового метана, но углекислый газ, полученный в качестве побочного продукта, улавливается и поглощается под землей. Это источник экологически чистых видов водорода с низким содержанием углерода.

Бирюзовый водород

Один из новых цветов для присоединения к водородным спектром, бирюзовый водород производится через процесс, называемый пиролиза метана. Основные выходы — водород и твердый углерод. В то время как бирюзовый водород не имеет никакого проверенного влияния на масштаб, он имеет потенциал в качестве решения с низким уровнем выбросов, если ученые могут найти способы энергоснабжения термического процесса с использованием возобновляемых источников энергии и надлежащим образом использовать или хранить побочный продукт углерода.

Розовый водород

Розовые краны водорода в ядерную энергию для подпитки электролиза, необходимого для его производства. Высокая температура ядерных реакторов обеспечивает дополнительное преимущество-экстремальное нагревание позволяет использовать для электролиза или для реформирования пара метана на основе ископаемого топлива и для других форм производства водорода.

Коричневый/черный водород

Если зеленый и синий водород имеют ключевое значение для более чистого производства водорода, коричневый или черный водород является абсолютно противоположным и самым опасным для окружающей среды. Этот процесс, опирающийся на газификацию угля для производства водорода, высвобождает вредные выбросы углекислого газа, которые могут оказывать длительное воздействие <а> на наши климатические .

Зеленый водород

Среди водорода Радуга, зеленый водород является единственным разнообразием производится с нулевым вредные выбросы парниковых газов. Он создается с использованием возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергетика для электролитизации воды. В результате реакция производит только водород и кислород, что означает, что нулевой углекислый газ выделяется в процессе.

Несмотря на то, что преимущества зеленого водорода являются значительными, его производство сегодня является более дорогостоящим. Следовательно, зеленый водород составляет всего лишь небольшой процент от текущей выработки водорода. Но по мере того как новые выдвижения и рационализаторства в зеленом водопоте сделаны, Цена придет вниз, и оно многообещающе будет общим во всем мире.

Будущее водорода-зеленое

Водород используется в качестве топлива в течение более двух столетий. На сегодняшний день тысячи автомобилей и машин по всему миру рассчитаны на питание от водородных топливных элементов. Акцент на сокращении выбросов углекислого газа и работе в направлении экологичного устойчивого будущего сместил внимание многих лидеров по вопросам энергетики, включая КАММИНЗ, на инвестиции и инновации в производство зеленого водорода. Это может оказаться золотом в конце водорода радуги.

Стоимость производства замедлила широкомасштабное внедрение водородных источников питания. Многие лидеры в энергетической отрасли в настоящее время уделяют основное внимание тому, чтобы водородные топливные элементы стали более доступными для потребителей. Компания КАММИНЗ строит свою <а> в отрасли по технологии электролизера для снижения стоимости водородных топливных элементов и упрощает получение <а> Green Power Solutions в руки наших клиентов.

Зеленый водород не просто занимает центральное место в частном секторе, либо. Правительства во всем мире ставят водородные стратегии и принятие законодательных норм для поощрения производства и использования этих зеленых технологий.

Захватывающие возможности зеленого водорода являются ориентиром для КАММИНЗ и других лидеров в области энергетики, но идея будущего с нулевым выбросом не может полностью зависеть от зеленого водорода. Мы используем все наши альтернативные энергетические технологии для дальнейшей декарбонизации и предлагаем правильные решения в нужный момент нашим клиентам, стремящимся к устойчивому развитию.

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Типы распределенных энергетических ресурсов

В течение последнего десятилетия стремительно расширялись распределяемые энергетические ресурсы или Дерс. Их расширение является одной из наиболее значимых изменений, которые за этот период испытал на себе сектор энергетики <а>.

Если Деры для вас не являются новыми, не забывайте проверять <а> о том, что представляют собой распределённые энергетические ресурсы и как они работают , прежде чем двигаться вперед.

Владельцы домов и предприятия устанавливают для сокращения своих счетов за электроэнергию и имеют резервные источники питания в случае отключения технического обслуживания.

Коммунальные предприятия и независимые производители электроэнергии (МФПС) устанавливают в качестве автономных средств для энергосети для предоставления различных энергосистем. В отрасли все больше внимания уделяется агрегированию жилых и коммерческих служб для предоставления услуг энергосети. Есть несколько преимуществ <а> распределенных энергетических ресурсов, в этих случаях использования, включая отсрочку передачи и балансировку генерации.

В число этих групп входят несколько категорий малых и модульных <а> по генерации электроэнергии Technologies. Основные из них:

Малые гидроэлектростанции как распределяемые энергетические ресурсы

Гидроэлектроэнергия остается одной из наиболее широко используемых форм <а> для возобновляемых источников энергии .

Гидроэлектростанции всех масштабов существуют, от огромных плотин администрации долины Теннесси, до мелких турбин, которые позволяют использовать несколько киловатт мощности. Малая гидро состоит из блоков более менее 5 МВт, хотя определения меняют. Небольшие гидро-установки обычно не связаны с плотиной, поэтому они имеют меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с крупными проектами, и могут быть построены с меньшим волоктом.

Небольшие гидро-установки производятся там, где имеются потоки, реки и другие водные ресурсы, что естественным образом приводит к высокораспределенной модели развития.

Солнечный как распределенный энергетический ресурс

Солнечные батареи являются одной из самых быстрорастущих технологий выработки электроэнергии.

В жилищном, коммерческом и промышленном секторах рост солнечной энергии был повышен в рамках политики льготных тарифов и чистых измерений, а также стремительно падающих цен на солнечные батареи. Согласно тарифным тарифам, коммунальные услуги, должны приобрести солнечную электроэнергию у домовладельцев и предприятий, как правило, по привлекательной цене.

Между тем, политика нетто-измерения позволяет производителям солнечной энергии кредитовать электроэнергию, произведенное ими в отношении их потребления, в счет их коммунальных услуг. В тех случаях, когда такая политика уже осуществляется, значительные объемы солнечных батарей интегрируются в более широкую электрическую сеть.

Реагирование на потребности в качестве распределенного энергетического ресурса

Системы реагирования на спрос также существовали в течение длительного времени.

Традиционно они состояли из договоров между коммунальными службами и промышленными площадками с крупными электрическими нагрузками. Когда эта утилита называется, фабрика будет выключать множество крупных машин или обогревателей, что облегчит нагрузку на энергосистему.

В последнее время схемы реагирования на потребности были направлены в еще более распределенную форму.

Изменения в нормативно-регулирующем окружении позволили домовладельцам и малым предприятиям стать участниками агрегированных агрегатов по реагированию на потребности. Нагрузка из одного дома не имеет существенного значения с точки зрения балансирования энергосети. Однако при агрегированном состоянии нагрузка в несколько тысяч домов представляет собой «DER», которое очень высоко ценится коммунальными службами.

Хранение энергии аккумуляторной батареи в качестве распределенного энергетического ресурса

Запас энергии аккумуляторной батареи растет быстрыми темпами с момента его появления в энергетическом секторе в качестве основной технологии в 2016 году.

Большинство стационарных аккумуляторных систем, находящихся в эксплуатации или в строительстве, используют литий-ионные батареи-такие же, что и силовые телефоны и электромобили, но и другие типы технологий хранения <а>, иногда используются в силовых приложениях. Аккумуляторные батареи, например, представляют собой новую категорию аккумуляторных батарей для хранения энергии, которые используют жидкий электролит, и могут длиться очень долгое время, преодолевая многие технологические проблемы литий-ионных батарей.

Системы хранения энергии аккумуляторной батареи всех масштабов существуют, от крупных централизованных систем с несколькими сотнями мегаватт-часов мощности до комплектов аккумуляторной батареи, рассчитанная на несколько киловатт-часов. Последние могут быть включены в скоплениях виртуальных электростанций, а также в контракты на соответствие спросу. В действительности, скопления аккумулирования энергии в жилых помещениях являются нововведением, которое только что было развернуто в масштабе времени.

Энергетические генераторы как распределяемые энергетические ресурсы

Автономная мощность генераторов <а> является популярным вариантом для многих предприятий и домовладельцев. Для обеспечения резервного питания используются коммерческие генераторы для жилых и <а> источников.

Типы распределенных энергетических ресурсов

Для центров обработки данных, больниц, центров управления воздушными движением и многих других видов деятельности отключение электроэнергии может привести к существенным негативным последствиям, поэтому резервные генераторы хранятся на объекте в случае отключения электросети.

Некоторые объекты также используют генераторы на объекте в обычное время, чтобы оптимизировать свой энергетический профиль. В большинстве случаев эти генераторы обслуживают собственные потребности предприятия и не связаны между собой в энергосети, что позволяет им экспортировать электроэнергию.

Тем не менее, все чаще менеджеры объектов могут заключать договоры купли-продажи электроэнергии с коммунальным предприятием или с частными пользователями, которым они поставляют электроэнергию через энергосистему. С экономической точки зрения, это имеет много смысла. Почему оставить резервные генераторы не делать ничего больше, чем 99% времени, когда они могут быть использованы, чтобы заработать деньги вместо этого?

Это не просто крупные промышленные генераторы, которые можно использовать для экспорта электроэнергии в энергосистему. Мелкие коммерческие и жилые генераторы также могут быть объединены в виртуальные электростанции таким же образом, как и требования к системам реагирования, и аккумуляторные системы.

Предстоящие технологии распределяемых энергетических ресурсов

Распределяемые энергетические ресурсы относятся к области, которая стремительно развивается.

Несколько предстоящих технологий, по всей вероятности, достигнут широкой привлекательности в ближайшие десятилетия или два. <а> топливные элементы , например, опираются на технологии, которые хорошо понятны. Несмотря на то, что их стоимость остается чрезмерно высокой для основных областей применения, многие компании и научно-исследовательские институты разрабатывают более доступные топливные элементы. В доме, топливный элемент может работать на природном газе или водороде и может предоставить электричество, тепло и горячую воду, все в том же пакете. Топливные элементы, подобно генераторам, также могут быть соединены между собой в энергосети и служить в качестве деров.

Некоторые рассматривают использование электрических транспортных средств для обеспечения хранения энергии в энергосети как своего рода Священный Грааль технологии DER. Электрические транспортные средства содержат литий-ионные аккумуляторные батареи, которые очень похожи на клетки аккумуляторной батареи, используемые в аккумуляторных пакетах для дома и в крупномасштабных системах для хранения энергии. При подключении их аккумуляторные батареи могут служить распределенными средствами аккумулирования энергии для энергосети. Существуют различные технические и практические препятствия для преодоления, прежде чем это может быть дело, но это область активных исследований и разработок.

<а> подписаться на Energy IQ для получения сфокусированной на энергии информации на рынках, начиная от центров обработки данных и медицинских учреждений, заканчивая школами и производственными мощностями, а также всем, что находится за ее пределами.

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!