Преимущества распределенных энергетических ресурсов

Распределяемые энергетические ресурсы, или Дерс, становятся все более популярными среди коммунальных служб и оптовых участников рынка электроэнергии.
Деры представляют собой категорию ресурсов <а> , определяемых их размерами и местоположением. Определения различаются, но количество физических лиц не может быть больше, чем на пару мегаватт. Дизельные или газовые генераторы, микротурбины, агрегаты в реке, солнечные батареи, ветровые турбины и аккумуляторные энергетические установки — это обычные двигатели для суб-мегаватт. Чтобы узнать больше об этом, ознакомьтесь с <а> о том, какие имеются распределённые энергетические ресурсы и как они работают .
В меньшей по размеру по сравнению с традиционными силовыми установками, имеют меньшие требования к разрешениям, используют меньше земли и не предусматривают обширную модернизацию инфраструктуры.
Важно отметить, что многие Деры уже есть. Можно найти в пределах <а> микросетей , сетей центрального поколения и за его пределами. Многочисленные дома и предприятия в настоящее время оснащены аккумуляторными энергетическими установками или дублирующим генераторами <а> , предназначенных для их собственного использования. Все больше коммунальных служб и вспомогательных агрегаторов включают эти активы в виртуальные электростанции, обеспечивающие более широкую электросеть. С точки зрения полезности, установка модернизации коммуникаций и программной платформы, необходимых для эффективного управления этими существующими активами в качестве виртуальной электростанции, проще, дешевле и быстрее, чем создание эквивалентного генерирующего ресурса с нуля.
Также могут располагаться рядом с центрами нагрузки. Большинство людей не хотят жить рядом с электростанции, так что в историческом отношении, электростанции были построены вдали от городов. В большинстве районов мира это привело к созданию модели разработки энергосети, при которой крупные дистанционные электростанции подключаются к клиентам через междугородные передаточные линии. Эти передаточные линии ограничены в мощности, что создает различные ограничения, которые предприятия и операторы энергосети должны тщательно контролировать. Это не достаточно, чтобы <а> генерировать электричество -электричество также должно быть доставлено потребителям.
В отличие от этого, они могут быть развернуты и размещаться в густонаселенных районах. Например, в центрах по населенностью жилых домов можно найти энергетические установки для хранения энергии. Аналогичным образом, системы реагирования на потребности, как правило, обеспечиваются заводами, расположенными в промышленных зонах, и все чаще — домами, расположенными в жилых кварталах.
Для этих различных прикладных сценариев доступны различные типы <а> распределенных энергетических ресурсов .
Их уникальные атрибуты означают стратегически расположенных Дерс может доставить привлекательные преимущества в обмен на относительно небольшие инвестиции. Эти преимущества можно классифицировать следующим образом:
Преимущества для Дерс: передача данных и перенос распределения
Установки, находящиеся в пределах или в непосредственной близости от городов, не подвергаются ограничениям на трансмиссии таким же образом, как и дистанционные электростанции.
Напротив, облегчение трансмиссии и ограничения распределения является одной из основных причин, по которым утилиты размещают Дерс. Это называется отсрочкой передачи или отсрочкой распространения. Когда, например, растет небольшой город, наступает момент, когда существующих линий электропередач уже недостаточно для того, чтобы обеспечить всю необходимую электроэнергию. По традиции, будет построена новая линия электропередач.
Развертывание деров в черте города представляет собой альтернативу. Сравнительно небольшой объем инвестиций в Дерс может обеспечить достаточную локальную емкость для поддержания поступательного роста города в течение нескольких лет.
Дополнительные мощности позволяют компании на протяжении ряда лет откладывать строительство новых линий электропередач без ущерба для надежности энергоснабжения города. С финансовой точки зрения, отсрочка таких крупных инвестиций может сохранить эту утилиту, и, в свою очередь, rateperto, много денег.

Преимущества для лиц: Генерация и балансировка
В некоторых случаях это может быть возможно, чтобы избежать строительства новой линии электропередачи полностью. Если в пределах города размещено достаточное количество деров, то они потенциально могут сбрить пики электрического спроса, исходящего из города. Аккумуляторные установки <а> для хранения энергии , резервные генераторы и ресурсы для реагирования на потребности, в частности, являются отличными способами снижения пикового спроса.
В результате, в целом, город имеет более плоский профиль нагрузки, который легче поддерживать, что позволяет сократить объем инвестиций, необходимых для региональной инфраструктуры энергосети. Например, это может задержать или устранить необходимость в строительстве новой электростанции для пеекера, модернизировать подстанцию или создать новые линии электропередач.
Ресурсы для бритья на пике особенно востребованы в областях, где потенциал возобновляемой энергии <а>, такой как солнечная или ветроэнергетика, является хорошим. В некоторых из этих областей быстрый рост солнечной и ветровой энергии-как в распределенной, так и в централизованном режиме-сделал очень трудным балансир на электрической энергосети. Солнечные и ветровые источники питания по своей природе являются прерывистым, поэтому для их балансирования необходимы другие ресурсы.
Чтобы упростить, для каждого мегаватт солнечной мощности в энергосети, другой мегаватт непрерывистый потенциала должна быть доступна для пасмурных дней и по вечерам-это то, что пиковый бритья делать.
Преимущества для полевых служб: вспомогательные услуги
Вспомогательные услуги являются третьей категорией льгот для DER.
Обеспечение того, чтобы потребители получали бессоток переменного тока, с частотой ровно 50 Гц и напряжение ровно 120V не является простой задачей. Коммунальное хозяйство или энергосети полагаются на набор специальных ресурсов для обеспечения требуемого качества обслуживания.
Например, если в сетке обнаружено отклонение частоты, системный оператор может запросить вмешательство ресурсов контроля частоты. Ресурсы по управлению частотными ресурсами могут использоваться в качестве источников питания или ресурсов для реагирования на потребности. Добавив или удалив небольшое количество мощности из энергосети, они возвращаются частоты энергосети в номинальные значения.
Вспомогательные услуги традиционно обеспечиваются крупными производственными единицами, такими как угольные электростанции. Однако в последние годы в качестве действующих альтернатив для определенных категорий вспомогательных служб стали являться Деры.
Некоторые категории деров, например, отлично подходят для предоставления услуг быстрого реагирования, таких как быстрое регулирование частоты. В лучшем случае на крупных тепловых электростанциях может потребоваться несколько минут для запуска или наращивания при реагировании на звонки с частотой регулирования частоты. Аккумуляторные блоки для хранения энергии, напротив, могут отвечать в миллисекундах.
Аналогично, ресурсы для реагирования на жилую информацию могут предоставить снижение нагрузки за считанные секунды или менее.
В некоторых районах Дерс был настолько успешным, что они почти полностью вытесняли традиционные блоки выработки энергии для определенных категорий вспомогательных служб. В Великобритании, например, более 90% вспомогательных контрактов на сервисное обслуживание, присуждаемые оператором энергосети за последние несколько лет, перешли на агрегированные ресурсы по реагированию на потребности, на энергетические установки или на гидроэлектростанции. Таким образом, Деры могут косвенным образом способствовать выходу на пенсию угольных и газовых электростанций, которые ранее питались за счет предоставления вспомогательных услуг энергосети.
Подпишитесь ниже, чтобы энергетический IQ получил сфокусированное на энергии понимание на рынках, начиная от центров обработки данных и медицинских учреждений, заканчивая школами и производственными мощностями, а также всем, что находится за ее пределами.