Что такое топливо с низким уровнем выбросов углекислого газа?

Многие предприятия сделали приоритетной задачу сокращения выбросов углекислого газа. Владельцам предприятий доступны несколько способов снижения уровня выбросов углекислого газа (CO <суб> 2 ).
Один из них-приобрести компенсации за выбросы углекислого газа-платить кому-то еще за снижение уровня выбросов от вашего имени. Другая заключается в том, чтобы использовать меньше энергии, например, имеют сотрудники чаще путешествуют, или за счет повышения энергоэффективности здания. Использование альтернативных топлив с низким содержанием углерода и <а> является третьим вариантом, который стал жизнеспособным для растущего числа предприятий. Топливо с низким содержанием углерода может быть использовано в качестве заменителя традиционных ископаемых видов топлива во многих областях применения. Например, транспортные средства всех типов, включая персональные автомобили, грузовики, внедорожные транспортные средства, суда и многое другое, могут работать на низкоуглеродном топливе. Покупка электроэнергии, изготовевего из низкоуглеродных топлив или возобновляемых источников энергии <а>, также позволяет снизить углеродный след предприятия.
Но что именно представляет собой низкоуглеродное топливо? Существует несколько видов топлива с низким содержанием углерода. Основные из них:
Являются ли природный газ и пропан низкоуглеродным топливом?
Это верно, несмотря на свое ископаемое происхождение, природный газ и пропан низкоуглеродных видов топлива-по сравнению с традиционными альтернативами. Оба имеют более низкую коэффициент выбросов по сравнению с бензином и дизельным топливом. Это означает, что сжигание определенной суммы или природного газа или пропан выпустит меньше CO <суб> 2 , чем сжигание эквивалентное количество бензина или дизельного топлива. Топливо с более высоким содержанием углерода отпустите более CO <суб> 2 , когда они сгорают. Природный газ состоит в первую очередь из метана. Одна молекула метана содержит один атом углерода. В результате, метан имеет более низкое содержание углерода в энергии, чем другие ископаемые виды топлива.
Двигатели, используемые в качестве механических приводов при добыче месторождения, являются главными кандидатами для работы на природном газе. Нефтяные скважины почти всегда производят природный газ в дополнение к маслу. Если на участке добычи нет инфраструктуры для сбора и транспортировки доступного природного газа, то происходит увеличение нежелательного природного газа. Вместо этого, использование этого избыточного природного газа в качестве альтернативы дизелю для механических приводов позволяет экономить деньги, снижает выбросы и помогает обеспечить подачу топлива.
Преобразование угольных электростанций в природный газ также является одной из основных тенденций в секторе энергетики <а> . Возможно, вы читали о закрытии локального угольно-заводской электростанции? Скорее всего, его заменяют на природном газе с комбинированным циклом питания.
Что такое СПГ, СПГ, СНГ; являются ли они низкоуглеродных видов топлива?
Тягач-фургоны, грузовики-самосвалы, мусоровозы, автобусы и другие коммерческие транспортные средства, и даже суда могут быть преобразованы для работы на сжатом природном газе (КПГ), сжиженном природном газе (СПГ) или сжиженном нефтяном газе (СНГ, форма пропана).
Это позволяет владельцу без нарушения банком снижения уровня выбросов преобразованных транспортных средств. При использовании правильного корпуса, преобразования топлива также позволяют получить несколько других преимуществ. Вы можете узнать больше об этих преимуществах <а> для альтернативных видов топлива и гибкости .
Что такое биогаз и возобновляемый природный газ?
Газообразные углеводороды также могут быть легко произведены из биомассы. Как и возобновляемое дизельное топливо и биодизельное топливо, эти виды топлива являются CO <суб> 2 -нейтральными. Значительные объемы создаются за счет естественного брожения на болотах и пищеварительном тракте млекопитающих, в частности коров. Бактерии едят органические вещества, разбивая его и выпуская метан, CO <суб> 2 и сероводорода. Полученный газ известен как биогаз.
Биогаз также является непреднамеренным продуктом брожения, возникающей на свалках. В Соединенных Штатах полигоны требуют сбора биогаза для предотвращения его выброса в атмосферу. Требование существует из-за того, что метан, когда он не сгорает, является гораздо более сильным парниковым газом, чем CO <суб> 2 . Несмотря на то, что некоторые полигоны вспыхивают из собранного биогаза, другие используют его продуктивно. Биогаз можно использовать как в специально разработанных двигателях внутреннего сгорания, так и в <а> для выработки электроэнергии . Проще говоря, его можно сжечь в печи или бойлера для обогрева.

В определенных случаях применения биогаз также может иметь отрицательное значение интенсивности углерода. Это связано с тем, что улавливание и продуктивное использование биогаза предотвращает выбросы углекислого газа.
Также возможно отделить метан от других, нежелательных составляющих. Затем достигается возобновляемый природный газ. Возобновляемый природный газ полностью взаимозаменяемы с природным газом и может быть введен в газовых трубопроводных трубопроводов или использоваться самостоятельно.
Кроме того, биогаз и природный газ производятся в промышленно-лечебных установках по очистке сточных вод и животноводческих операциях. Чаще всего, шлама из биомассы и сточных вод навоза-ферментируется в крупных резервуарах, известных как дигесты, что создает биогаз. Для содействия ферментации, варочных котлов можно подогревать за счет отработого тепла из биогаза, работающих на объекте, что представляет собой классический футляров для комбинированного отопления и питания. По данным министерства энергетики США, около 1 300 установок очистки сточных вод в США производят биогаз за счет ферментации и используют его на месте.
Работающие газовые генераторы на биогазе или на возобновляемом природном газе-это отличный способ производства CO <суб> 2 бесплатное электричество из возобновляемых источников. В отличие от возобновляемого электричества, вырабатываемого солнечными панелями и ветротурбин, которая по своей природе является переменной, возобновляемое электричество, произведенное в генераторе с использованием биогаза и возобновляемого природного газа, доступно по требованию Это делает биогаз и возобновляемых источников газа большие варианты декарбонизации для предприятий, которые требуют всегда-доступный источник питания на месте для резервного, основной или непрерывной мощности целей. Именно поэтому многие центры обработки данных <а> , больницы, промышленные объекты и многое другое изучают или инвестируют в генераторы биогаза и возобновляемого газа.
Что такое гидрообработное растительное масло; Это возобновляемый дизельный двигатель?
Топливо, похожее на дизельное топливо, может производиться без использования каких-либо ископаемых ресурсов. Одним из распространенных видов является гидрообработное растительное масло (ХВО). Его получают путем обработки таких липидов, как растительное масло, сальные или используемое масло для приготовления пищи, которое изготавливается из углеводородного углеводородные. Топливо изготавливается из тех же самых продуктов, что и для производства биодизельного топлива. Однако, вместо применения процесса транссефикации, ХВО вырабатывается в процессе гидрообработки. Иногда ХВО называют возобновляемое дизельное топливо или зеленый дизельный двигатель.
Что такое биодизельное топливо; является ли биодизельное топливо низкоуглеродистой?
Биодизельное топливо является отдельным топливом. Он производится с использованием химического процесса, известного как транссефикации. Процесс транссефикации приводит к молекулам, которые называются метиловые эфирами жирных кислот или СЛАВОЙ. Биодизельное топливо состоит в основном из этих молекул славы. Топливо, удовлетворяющая отраслевым стандартам использования возобновляемого дизельного топлива, может использоваться в качестве замены ископаемого дизельного топлива. В отличие от этого, биодизельные двигатели должны быть смешаны с ископаемым дизелем, используемым в большинстве автомобилей.
Когда возобновляемое дизельное топливо и биодизельное топливо сгорает, они просто возвращаются в атмосферу углерода — те же атомы углерода, которые растения использовали в качестве исходного сырья и удалились из атмосферы. Они, соответственно, <а> net-CO <суб> 2 бесплатно топлива, или CO <суб> 2 -нейтральный .
Что такое Power-to-X (P2X) и электронное топливо?
Это быстроразвивающаяся Категория синтетических низкоуглеродных или безуглеродных видов топлива. Электронные виды топлива производятся из неорганического сырья, в первую очередь CO2 и воды, с использованием возобновляемого электричества, такого как солнечная, ветровая или гидроэнергетика. В эту категорию входят различные углеводородные виды топлива, такие, как e-метанол, электронный дизельный двигатель и электронный метан, а также топливо, не имеющее углеводороды, например, аммиак. Не забудьте проверить <а> какие источники питания для x и e-топлива с более подробной информацией и примерами.
А как насчет водорода?
Сгорание водорода без выброса углекислого газа. Однако не весь водород является низкоуглеродистой. Большинство водорода, производимого в современном мире, производится через процесс реформирования парового метана. Этот процесс использует метан в качестве исходного сырья и генерирует много CO2 (если только Метановое сырье не из биогаза, и в этом случае процесс не является нейтральным в CO2).
Другой процесс, электролиз, позволяет вырабатывать водород из воды. Электролиз является энергоемким, но когда он проводится с использованием возобновляемого электричества, в результате получается полностью CO2 водород, или «зеленый водород».
Различные области применения, использующие зеленый водород, находятся в продаже или находятся на стадии разработки, включая локомотивы, личные транспортные средства, газовые турбины, генераторы внутреннего сгорания и т. д. Зеленый водород также может использоваться в качестве исходного сырья для других электронных видов топлива.
Поиск подходящего альтернативного топлива для вашего бизнеса
Вы прошли через ряд альтернативных и низкоуглеродных видов топлива. Поскольку вы стремитесь удовлетворять потребности вашего бизнеса, важно помнить, что не существует универсального ответа.
Помимо самого топлива, здесь есть несколько других, которые вы можете принять во внимание при поиске подходящего места для вашего бизнеса: наличие этих видов топлива в вашем месте расположения, местные нормы, которые должно соблюдать ваше оборудование, и ваш особый случай использования.
Как вы заметили, эти дополнительные соображения являются более локальными и уникальными для вашего бизнеса. Вы можете получить доступ к дополнительной информации и обсудить их далее, <а>, обращаясь к местному партнеру по вашей компании .