Электролиз мощности камминза впервые в своем роде водородная заправочная станция

Порт Антверпен, Бельгия, станет домом для первой в мире заправочной станции, способной поставлять зеленый водород непосредственно на суда, автомобили, грузовики и промышленных заказчиков. Станция, созданная СМВ. TECH, использует HyLYZER®-250, 1,2 МВт электролизера, для производства водорода на сайте. Cmb. TECH-подразделение по экологически чистых технологий (СМВ). Компания является активным разработчиком и интегратором решений для водородных систем, уделяя основное внимание проектированию, производству водорода, промышленным и судовым приложениям.
Заправочная станция, расположенная в порту, между городом и портом, идеально подходит для обеспечения промышленного применения и судов в порту с водородом и быть легкодоступной для широкой публики. Компания КАММИНЗ Inc. уже поставила Электролизеры для более чем 60 водородных заправочных станций по всему миру, обеспечивая производство водорода на месте за счет электролиза. Система электролизера мощностью 1 МВт может генерировать более 400 кг водорода в день на основе чистоты в топливных элементах, что позволяет ему увеличить мощность 16 грузовых автомобилей до 600 миль (более чем 950 на 0 км) каждая. Эти системы уже успешно масштабируются до более чем 20 МВт.
Когда электролоберы рассчитаны на питание от возобновляемых источников энергии, таких как ветровая, солнечная или гидроэлектростанция, водород полностью зеленый, с нулевым выбросом углекислого газа.
В течение многих лет компания Камминс была сосредоточена на решениях, которые используют материалы и технологии, которые имеют меньшее влияние на планете, чтобы обеспечить ценность и процветание для наших клиентов и сообществ. В 2019 году компания опубликовала Планета 2050, амбициозный план, который включает в себя научно-поставленные задачи, соответствующие Парижским соглашениям по климату, и целью которого является углеродно-нейтральное решение, основанное на 2050.
Доступные заправочные станции на водороде являются важной частью путешествия по сокращению выбросов, поскольку они делают транспорт с водородным питанием реалистичным вариантом. Компания КАММИНЗ считает, что правительства по всему миру поддерживают внедрение водородных технологий различными способами и считают, что любая политика должна способствовать поддержке инфраструктуры.
Необходима инфраструктура для обеспечения того, чтобы системы Камминса могли обеспечивать использование водородных и топливных клеточных технологий в широком масштабе. Правительственные инвестиции в инфраструктуру являются сильным сигналом для отрасли, что этот переход происходит, и создают больше уверенности для инвестиций.
В Антверпене, заправка быстро и просто (дозирования в 700 бар для легковых автомобилей и 350 бар для автобусов и грузовых автомобилей). Помимо заправочной станции, на этом сайте будут также находиться два доков трейлеров, которые можно использовать для транспортировки избыточного зеленого водорода для промышленной и заправочной деятельности в других местах. Уже в самом разгаре, заправочная станция будет открыт для клиентов в 2021.