Производительность ESG продвигает КАММИНЗ до 2021 лучшие корпоративные списки граждан

Во вторник Компания Cummins вернулась в Список  лучших корпоративных граждан 100 благодаря высокому рейтингу по эффективности ESG и ее действиям по предупреждению изменения климата.
Во вторник КАММИНЗ вернулся в список лучших корпоративных граждан 100.

Компания КАММИНЗ вернулась в список 100 лучших корпоративных граждан, впервые в своей деятельности в области охраны окружающей среды, социального обеспечения и управления (ESG), и заняв шестое место в категории по изменению климата.

Компания заняла 49 место в целом в обзоре обзора в 1 000 крупнейших публично торгуемых американских компаний по вопросам устойчивого развития и прозрачности. Ранжирование основано на общедоступных данных, охватывающих восемь категорий: изменение климата, сотрудники, окружающая среда, производительность ESG, финансовые, управление, права человека и заинтересованные стороны и общество.

«Сейчас более чем когда-либо корпоративное лидерство по экологическим, социальным и управленским вопросам является императивом»,-сказали 3 BL Media, спонсоры опроса. «Как и прозрачность. Поскольку компании декарбонизации, соответствуют целям устойчивого развития (ООН) и восстановлению справедливой экономики после пандемии, они должны быть открыты о своих усилиях ".

3 BL Media сотрудничает с компаниями, включая КАММИНЗ, чтобы помочь им достичь ключевой аудитории, обеспокоенных производительностью ESG. Тем не менее, 3 BL осторожно, чтобы сказать, что лучшие корпоративные обзор граждан является полностью независимым. 3BL разрабатывает методологию и МКС ESG, часть услуг институциональных акционеров (МКС), исследует данные и информацию и обрабатывает ранжирование. МКС является ведущим поставщиком информации по ESG для инвесторов.

Компания Камминс закончила No 27 в рейтинге лучших корпоративных граждан 2019 100, но упала до уровня No 121 в 2020. Возвращение компании в этот список было подпитываемое ее высоким рейтингом в отношении характеристик ESG и принятия мер по изменению климата. Компания КАММИНЗ была привязана к высшей классификации в исполнении ESG вместе с 133 другими компаниями, которые заработали оценку «A».

МКС ESG посмотрел на 100 различных факторов для оценки производительности в отношении управления рисками и захвата возможностей, связанных с ESG. За прошедший год, КАММИНЗ завершила свою работу по экологическим показателям производительности компании, приуроченной к 2020, достигая контрольных показателей, установленных для экономии воды и работы с клиентами, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду продукции Камминза, в то время как они не соответствуют поставленной цели снижения потребления энергии.

В то же время, новый сегмент бизнеса в сфере энергетики Камминса активно занимался разработкой электрических продуктов аккумуляторной батареи и топливных элементов, а также продуктов, предназначенных для увеличения поставок зеленого водорода, перспективного источника топлива с низким содержанием углекислого газа.

Кроме того, компания продолжила уменьшать воздействие на окружающую среду своей продукции на дизельном и природном газе, добиваясь снижения основных выбросов, что способствует смогу и улучшению экономии топлива, что приводит к снижению выбросов парниковых газов.

В области социального обеспечения компания продолжала продвигать гендерное равенство в сообществах по всему миру в 2020 году за счет полномочий женской инициативы компании «КАММИНЗ» и начала деятельность по пропаганде расовой справедливости в том же году, чтобы помочь демонтировать системный расизм в Соединенных Штатах. В руководстве два чернокожих женщин присоединились к Совету директоров компании 13 за прошедший год, увеличив общее число женщин до пяти членов Совета или 38,5% ее членского состава.

По изменению климата, в дополнение к работе компании над ее экологическими целями 2020 и прогрессом новых источников питания в продуктах с низким содержанием углекислого газа, КАММИНЗ приступил к реализации своей планеты 2050 стратегии экологической устойчивости. Планета 2050 включает в себя научно-поставленные цели, приуроченные к 2030 году, и стремление к углеродному нейтральному, рассчитанному на 2050.

За последние 12 месяцев компания КАММИНЗ получила несколько высоких рейтингов за свою работу в ESG. В начале этого года компания Barron's в списке 100 самых устойчивых компаний в США завершила работу над No 84. Компания КАММИНЗ была также названа одной из самых этичных компаний в мире в институте Этисферы в течение 14 лет подряд.

Компания также была одной из 50, названных в качестве лучшего из лучших в списке корпораций, приверженных вопросам разнообразия и инклюзивности для всех сообществ. В декабре 2020 г. Компания завершила работу No 24 по рейтингу «Ньюсуик» самых ответственных компаний Америки за 2021.
 

Блэр Клафлин директор по устойчивому коммуникаций

Блэр Клафлин

Блэр Клафлин является директором по устойчивому коммуникаций для КАММИНЗ Inc. Блэр присоединился к компании в 2008 году в качестве директора по коммуникациям по разнообразию. Блэр родом из газетного фона. Ранее он работал в Индианаполис-звезде (2002-2008) и в регистре Де-Мойн (1997-2002) до этого. [защищенный адрес эл. почты]

 

Cummins Marine powers hybrid sailing superyacht for reduced emissions

Фото любезно предоставлено судовой верфи южного ветра

Когда вы думаете о машине, работающей по КАММИНЗ, наши двигатели, работающие рука об руку с ветровой энергией для перемещения судна, вероятно, не первое, что приходит на ум. Тем не менее, Судовой двигатель 4,5 КАММИНЗ находится на пути к тому, чтобы отправиться в следующее лето, питая парусную яхту.

В настоящее время судно находится в Кейптауне, Южная Африка, и будет готово для размещения наших самых маленьких судовых двигателей в начале 2022. Высокопроизводительные суперяхты, построенные по Южному ветру, будут иметь гибридную питание для снижения уровня выбросов и потребления топлива классическим дизельным двигателем. Это обеспечивает эффективный, чистый опыт плавания независимо от того, находится ли судно под парусами или на автомобиле.

Выбранный для компактного размера и эффективности, двигатель мощностью 150HP. с. 4,5 будет объединен с встроенным стартовым генератором для системы ПЭ (ISO g) для обеспечения электроэнергией как системы хранения энергии, так и вспомогательной нагрузки судна. ПЭ Системз () — прогрессивная технологическая компания, работающая в нескольких индустриальных пространствах, чья морская компания имеет тесные отношения с компанией Камминз, ранее была партнером в проекте по сбору урожая <а> в гавани. Используя гибридное питание и силовые установки ПЭ-а, парусник будет оснащен электродвигателем, двумя генераторными установками с регулируемой скоростью, системой хранения энергии с литий-ионными и вспомогательными двигателями с береговым энергоснабжением.

В соответствии со стандартами ИМО III парусная суперяхта представляет собой универсальный, плотный сосуд с палубным оборудованием, оптимизированный как для тихой крейсерской работы, так и для интенсивных морских гонок. Судно также будет иметь возможность работать в режиме Гидротилирования, находясь под парусами. В этом режиме пропеллер и двигательный двигатель выступают в качестве генератора, позволяющего перезаряжать ячейки хранения литий-ионных двигателей для более продолжительного опыта с нулевым выбросом выхлопных газов.

Благодаря своему недавнему запуску новый двигатель B: 4,5 литрового двигателя идеально подходит для моряков, предпочитающих спокойную и тихую езду за счет минимального шума, производимого решением Камминза. Парусная суперяхта-это идеальное судно для размещения наших самых маленьких (но самых мощных) решений в линейке морских двигателей КАММИНЗ.

Узнайте больше о программе B: 4,5

Ники Стори

Ники Стори

Ники Стори-студент по размещению маркетинговых коммуникаций в КАММИНЗ. Она присоединилась к команде судовых двигателей, нефти и газа в июле 2021 года, и в настоящее время учится на степень в области PR и маркетинга в столичном Университете Манчестера. Как театральный Вентилятор, когда вдали от офиса вы можете найти ее в Лондоне смотреть шоу Вест-энд.

Компания Cummins поддерживает защиту климата словом и делом

Сотрудник работает в кампусе Cummins Fuel Cell & Hydrogen Technology (технологии топливных ячеек и водородне технологии) в г. Миссиссога, провинция Онтарио (Канада).
Сотрудник работает в кампусе Cummins Fuel Cell & Hydrogen Technology (технологии топливных ячеек и водородне технологии) в г. Миссиссога, провинция Онтарио (Канада).

Компания КАММИНЗ Inc. предприняла еще один шаг вперед в своем стремлении пропагандировать меры по борьбе с изменением климата.

Компания была принята в две влиятельные группы, пропагандирующих меры по борьбе с изменением климата накануне глобального саммита COP26 по климату в Глазго, Шотландия (Великобритания), начиная с октября 31. Амбиции бизнеса <стронг> <а> для: 1,5 °C побуждают компании устанавливать устойчивые цели по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ), используя научно-целевые показатели, увязанные с Парижскими соглашениями по климату 2015.

Будучи членом этой группы, компания была автоматически принята в гонку <стронг> <а> Организации Объединенных Наций в целях обеспечения нулевого уровня , Всемирной кампании по сплочение руководства и поддержки со стороны предприятий, инвесторов, городов и регионов по борьбе с изменением климата.

Это естественный Альянс. Компания КАММИНЗ работала в рамках инициативы по целевым целям в области науки (Sбти) в разработке экологической стратегии компании <стронг> <а> PLANET 2050 , которая была выпущена в 2019 году. Стратегия включает 2030 целей, поставленных в соответствии с целями, установленными в Парижских соглашениях по климату, и стремление достичь чистого нулевого уровня выбросов на 2050.

Компания также выступает за принятие мер по борьбе с изменением климата за счет своего участия с несколькими группами, включая диалог по климату, деловой круглый стол, Международный совет по экологически чистому транспорту и Глобальный совет по водороду. Председатель и главный исполнительный директор том Лайнбаргер является сопредседателем Совета по водороду.

Лайнбаргер говорит, что климатические проблемы во всем мире угрожают миссии Камминса по улучшению жизни людей за счет создания более процветающего мира.

«Изменение климата — это экзистенциальный кризис нашего времени и самая большая угроза для нашей миссии как Организации»,-сказал Лайнбаргер. «Таким образом, мы хотим посвятить наши инновации, наш талант, наши ресурсы и наши инвестиции, чтобы уменьшить наше влияние на климат. Конечно, у нас есть много других проблем, которые следует решать в то же время для удовлетворения потребностей наших акционеров, но если мы не будем решать проблемы изменения климата, не будет больше ничего делать».

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ДЕЙСТВИЙ

Компания КАММИНЗ сочетает в себе свою информационно-пропагандистскую деятельность и имеет многолетний опыт работы по снижению воздействия на окружающую среду основных продуктов компании, таких как дизельные и двигатели на природном газе. Начиная с 1990-х годов, например, выбросы двух ключевых факторов, влияющих на смога, начиная от дизельных двигателей, твердых частиц и оксидов азота, сократились более чем на 95%. Цели на предприятии между 2014 и 2020, тем временем, произвели экономию парниковых газов в КАММИНЗ, что эквивалентно удалению более чем 100 000 автомобилей с дороги на год.

Компания также является лидером в области предоставления низкоуглеродных энергетических технологий, таких как аккумуляторная батарея и топливный элемент, на рынке. Эти технологии являются источником увеличения числа автотранспортных средств, таких как школьные автобусы, а также первого в мире пассажирского поезда, оснащенного водородом. КАММИНЗ также является ведущим производителем электролобзеров для производства зеленого водорода, перспективного топлива для декарбонизации. Компания в настоящее время сотрудничает по проектам с участием этой технологии в базирующейся в Испании Ибердроле, которая является мировым лидером в области производства энергии без и низкоуглеродных выбросов.

Заглядывая вперед, стратегия планеты 2050 Камминза включает в себя две утвержденные научно-поставленные цели, приуроченные к 2030. Один из них заключается в сокращении абсолютных выбросов ПГ за счет средств и операций Камминса (области 1 и 2) на 50%, что согласуется с поддержанием глобального потепления до 1,5 °C выше доиндустриальных уровней. Другой-абсолютное сокращение срока службы выбросов парниковых газов в компании 3 за счет новых проданных продуктов на 25%. Объем выбросов 3 включает выбросы в результате использования продуктов, которые используются клиентом.

РАСТУЩИЙ ГОЛОС ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ

Признание в бизнес-амбиции для: 1,5 °C расширяет охват компании на фронте информационно-пропагандистской деятельности. Начиная с запуска два года назад, более 650 компаний со всего мира присоединились к кампании с Объединенной рыночной капитализацией $13 000 000 000 000. Другие участники: Apple, General Motors, Джонсон и Джонсон, а также Volvo.

Кампания «гонка в ноль» создала коалицию из более чем 3 000 компаний, более чем 700 городов, более чем 600 высших учебных заведений и более чем 150 инвесторов, поддерживающих NET-Zero инициативы по всему миру.

Альберто Каррильо Пинеда, управляющий директор инициативы по целевым целям науки, один из партнеров в стремлении бизнеса к: 1,5 °C, сказал, что очень важно принять меры в настоящее время.

«Терять время нельзя»,-сказал Пинеда. "Переход к чистой нулевой экономике является неизбежным. ... Чтобы иметь шанс на поддержание обитаемой планеты, нам срочно нужно больше компаний, чтобы действовать в области климатологов и декарбонизации нашей экономики».

Чтобы узнать больше о усилиях по устойчивому развитию, ознакомьтесь с веб-страницами компании <стронг> <а> в области устойчивого развития и ESG .
 

Блэр Клафлин директор по устойчивому коммуникаций

Блэр Клафлин

Блэр Клафлин является директором по устойчивому коммуникаций для КАММИНЗ Inc. Блэр присоединился к компании в 2008 году в качестве директора по коммуникациям по разнообразию. Блэр родом из газетного фона. Ранее он работал в Индианаполис-звезде (2002-2008) и в регистре Де-Мойн (1997-2002) до этого. [защищенный адрес эл. почты]

 

Компания Cummins связывает свои перспективы с солнечными батареями

solar array Nov 2019

Компания КАММИНЗ делает значительные капиталовложения в солнечную энергетику; к концу 2020 года планируется завершить реализацию 35 пирcctectо установке солнечных батарей.

 

И это только начало! Как ожидается, в сумме проекты, реализованные к концу 2020 года, обеспечат компанию около 3, 5% энергии. Помощью солнечных батарей КАММИНЗ рассчитывает получать электроэнергию в количестве 10% потребностей.

«Мы придаем большое значение применению солнечных батарей, inteо, полагаясь только, нам удастся достичь целей снижению уровня»,-выбросов говорит Марк, Дэннин директор вопросам и энергетики окружающей,-и КАММИНЗ. -«Поэтому нам также необходимо реализовывать проекты за пределами, который находится в этом году, как, например, поддержка ветровой электростанции Мидоу-Лейк ветропарк. западе штата Индиана».

Максимальная мощность ветровых электростанций, развернутых КАММИНЗ Inc., составляет около 75 МВт, что соответствует Пио-28% общих потребностей, а именно-электроэнергии. Пипии этом Вырабатываемая электроэнергия поставляется непосредственно объекты а. а. и. КАММИНЗ; в программы возобновляемых источников энергии поступает в электросеть общего пользования.

Инициативы в области солнечной и ветровой энергетики соответствуют планам, acimmimmiciа КАММИНЗ, увеличению доли и продвижению возобновляемых источников энергии. Компания желает свой вклад в решение глобальной экологической проблемы изменения климата.

«СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» (РСВА)

В настоящее время солнечные батареи установлены 12 объектах, а именно, расположенных Пио вoу,-от Австралии до Северной а. и. а... Еще 16 объектах (12 из которых-Индии) ведутся работы peо установке. Установка солнечных батарей также планируется девяти объектах, том числе в Нигерии, Румынии и Австралии.

Крупнейший блок солнечных батарей находится крыше здания одного из наиболее загруженных заводов qiimipmipaipaipa Пекин Фотон КАММИНЗ компания (BFCEC) в Пие (КНР). Словам директора завода Мигеля Киндлера, блок солнечных батарей, расположенный крыше завода, был установлен в 2016 году и занимает около 650 000 квадратных футов, или пирик 2/3 площади крыши. Он вырабатывает около 15% электричества, потребляемого электрооборудованием здания.

Недавно начались работы установке еще одного блока солнечных батарей на крыше второго здания завода. Хотя новый блок и меньше, благодаря применению современных технологий он будет вырабатывать столько же электроэнергии, сколько и более крупный блок, что, Пио самым скромным оценкам, будет покрывать 15-20% потребностей завода in электроэнергии.

«Если речь идет о 15-20% энергопотребления объекта, это довольно внушительная цифра»,-говорит Киндлер.

Однако установка солнечных батарей целесообразна, каждом объекте КАММИНЗ. Решения (от целого ряда соображений, том числе от экономических и природных факторов, например количества солнечных дней in году г.) и его этому. Поэтому Марк Дэннин и его сотрудники также рассматривают варианты установки солнечных батарей за пределами объектов Cummins Inc.

СТРЕМЛЕНИЕ К ЦЕЛИ

2020 планы год опубликованы в стратегии «ПЛАНЕТА-2050» и предусматривают «увеличение доли электроэнергии, получаемой КАММИНЗ Inc. из возобновляемых источников», только в 2020 году, в 2030 и 2050 годы.

В том числе планы 2030 год, содержащиеся в стратегии, предусматривают снижение уровня выбросов парниковых газов от производственных объектов на 50%. Более широкое источников энергии в значительной способствует достижению этой цели......

СТРАТЕГИЯ «ПЛАНЕТА-2050»

2050 планы год, в числе прочего, предусматривают общее положительное воздействие окружающую среду везде, где работает компания, а также практически нулевое локальное воздействие окружающую, среду чему также будет пирріiieieeieieieieieic'а и способствовать продвижение возобновляемых.

«Очевидно, пути достижения целей и намерений возобновляемые источники энергии будут играть важную роль для КАММИНЗ», говорит Марк Дэннин. -Я считаю, что это неплохое начало, еще многое предстоит сделать».

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!